全 53645 件が検索されました。(7221 - 7240件を表示)
- マニュアル
...こともできます。 実際に付けられる名前の例は、サンプルに表示されます。 コピー可能かどうか監視する周期を秒(s)単位で指定します。 デフォルトは 10 秒です。 ON にすると対象とする SPU ユニットおよび CPU ユニットの時計を定期的にパソ...
- マニュアル
...は以下のように表示されます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z . − _ ~ (ハイフン) (ピリオド)(アンダスコア) (チルダ) 2-4 2−1 各部の名称と機能一覧 2−1−4 ユニット番号の設定 2−1−4 ユニット番号の設定 形 CJ1W-SPU01-V2 設定...
- マニュアル
...ます。 サンプリング設定の変更中は、SYSMAC SPU ユニットの 7SEG LED が“P1”∼“PE”まで表示されます。 変更が完了すると、 もとの“−S”の表示となります。 “−S”の表示となった後から、新たな設定が有効となります。 18-27 18 サンプリング設定︷解析モード︸ 3 SPU-Console ...
- マニュアル
...K L M 2002年4月 2003年4月 2004年3月 N 2004年8月 P Q 2005年1月 2005年7月 R 2008年7月 S 2009年3月 T 2010年3月 U V 2015年11月 2016年2月 改訂ページ・内容初版印刷入出力ユニットの追加、生産中止による改訂 1-16, 1-17, 4-6, A-5, A-7, A-8, A-21, A-...
- マニュアル
...∼07bitで設定したモードシステム予約電源ON時IOM保持フラグ保持/非保持設定 0:非保持(初期値) 1:保持電源ON時強制S/R保持フラグ保持/非保持設定 0:非保持(初期値) 1:保持システム予約 00: C200H互換RAMモード(初期値) 高機能I/Oエリアの初...
- マニュアル
...語の説明名称 記号 チャネル番号 リレー番号 000∼255 00000∼25507 #:定数(#0000∼9999、#0000∼FFFF) リレーエリア2 256∼511 25600∼51115 S:ソースデータ(入力データ) D:ディスティネーションデータ(出力データ) HR 保持リレー HR00∼99 HR0000∼9915 K:桁指定 AR 補助記憶リレー AR00∼27 AR0000∼2715 C:コン...
- マニュアル
...ル Man. No. SCCC-305J おことわり a本マニュアルの一部または全部を無断で複写、複製、転載することを禁じます。 s本マニュアルの内容に関しては、改良にため予告なしに仕様などを変更することがありますので、予めご了承ください。 d本マニ...
- マニュアル
...に伴う改訂 P 2010年4月 誤記修正 Q 2011年12月 誤記修正、説明追加 R 2014年5月 誤記修正、説明追加 S 2024年10月 誤記修正 11 マニュアル構成 DeviceNet に関わるマニュアルには、次のものがあります。 DeviceNet TM ユーザーズマニュアル (本書) DeviceNet ネットワークの...
- マニュアル
...作中) DIFD(14)03000 25313(常時ON) CLC(41) 03000 (CYフラグ) 25504 SUBL(55) カウント値≧下限値 112 かをチエックします。 DM0000 DM0004 S 11600 KEEP 00000 寸法小時出力 R DM0000 DM0001 DM0002 DM0003 DM0004 DM0005 下限値上限値ワーク <結果> 00000 ON 寸法小 25313(常時ON) 03000 (CYフラグ) 25504 11600 00000 00002 CLC(41) 00001 ON 正 常 SUBL(55) カウント値≦上限...
- マニュアル
...令 100-240 VAC 100-120 CLOSE 200-240 OPEN NC NC I/O 2.2 TOOL ラダープログラム 2-1 特長 参照台形カーブ、S字カーブについては、 「5-6 加減速カーブ」を参照してください。 ●機械に優しいS字カーブ搭載従来の台形カーブに加えて、...
- マニュアル
...速度からここで設定した速度に変速します。 ジョグ送りでの最高速度を設定します。 加減速カーブを台形、またはS字から選びます。 各軸の動作と補間動作時の起動から、設定した速度になるまでの時間を設定します。 停止するとき、設定...
- マニュアル
...クリックします。 4 パソコンが再起動したら、 ラダーサポートソフトデータファイルをドライブに挿入し、 D O S プロンプトからコピーコマンド(C O P Y )を使用して、P G C 2 0 0 0 . D A T または PGC500.DATをHDにコピーします。 例)フロッピ...
- マニュアル
...よび基本的な操作を説明していま (SCCC-316) す。 C解説編 C シリーズ用の操作方法を詳しく説明しています。 また、S Y S N E T 、 (SCCC-317) SYSMACILINKネットワーク用のデータリンクテーブルの作成・転送について説明しています。 CVM1解説編 CVM1シリーズ用の...
- マニュアル
...よび基本的な操作を説明していま (SBCC-316) す。 C解説編 C シリーズ用の操作方法を詳しく説明しています。 また、S Y S N E T 、 (SBCC-317) SYSMACILINKネットワーク用のデータリンクテーブルの作成・転送について説明しています。 CVM1解説編 CVM1シリーズ用の...
- マニュアル
...通信方式 半二重 (RS-232Cポートは全二重可能) 同期方式 調歩同期方式 伝送速度 300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400ビット/s (ターミナル専用ポートは38400ビット/sを除く) 注:通信割込み機能との組合せにより、使用可能な伝送速度の使用制限があります。 伝送...
- マニュアル
...ツイストペアケーブル Controller Linkユニットワイヤタイプ 最大500m *1 ツイストペアケーブル最大500m *1 *1:2Mビット/S時 1-3 特長とシステム構成 〈伝送路の一部光化〉 Controller Linkユニットワイヤタイプ Controller Linkユニットワイヤタイプリピータユニット形CS1W-...
- マニュアル
...ールバス、スタートビット=1ビット、データ長= 7ビット、パリティ=偶数、ストップビット=2ビット、 通信速度=9600ビット/s 注: パソコン用周辺ツールCX-Programmerを、ペリフェラルポートに 「ツールバス」で接続する場合、このSW5=ONによる上記標準設定で接...
- マニュアル
...の用語の説明名称 記号数字のみ リレーエリア1 #:定数(#0000∼9999、#0000∼FFFF) チャネル番号 リレー番号 000∼255 00000∼25507 S:ソースデータ(入力データ) リレーエリア2 256∼511 25600∼51115 D:ディスティネーションデータ(出力データ) HR 保持リレー HR00∼99 HR0000∼9915 K:桁指定 AR 補...
- マニュアル
...ニットの動作状況をモニタすることができるソフトウェアです。 本ソフトはWindows95上のパソコンで動作します。 1 S Y S M A C NCユニット NCユニットで使用する各種データを設定して転送します。 例えば、パラメータデータ、位置データな...
- マニュアル
...力データ総合精度 *3 ±15V ±30mA 1MΩ以上 250Ω(定格) 1/4000(フルスケール) 16ビットバイナリデータ 23±2℃ ±0.2% of F.S. 0∼55℃ ±0.4% of F.S. ±0.4% of F.S. ±0.6% of F.S. A/D変換時間 *4 絶縁方式 入力とPC信号間:フォトカプラ絶縁 外部接続端子 (ただし、各入力信号...