全 44876 件が検索されました。(7081 - 7100件を表示)

  • マニュアル

    ...器、 設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5)「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d) 法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ等」の...

  • マニュアル

    ...、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み、または利用を含みます。 ・「適合性等」 : 「お客様用途」での「当社商品」のa)適合性、b)動作、c)第三者の知的財産の非侵害、d)法令の遵守およびe)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ等」の...

  • マニュアル

    ...器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます (5) 「適合性等」 :「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ等」の...

  • マニュアル

    ...説明書をよく理解してから行ってください。 3) マニュアルを理解して、機器の設定をしてください。 4) 本製品は、「class A」(工業環境製品)です。 住宅環境でご使用されると、電波妨害の原因となる可能性があります。 その場合には電波妨害に対す...

  • マニュアル

    ...LED(赤) ③アラームLED(橙) ・単相2線式(1P2W) ⑮リセットスイッチ ⑥各値表示 上段 :メイン表示下段 :サブ表示 電源側回路 ●下面 項 目パルス出力 積算電力量 回路B CT2 ⑧上キー ⑨下キー ⑩ >>/MODEキー ⑪ ENTERキー 回路C 負荷 ⑯CTケーブル 接続コネクタ RS-485 表示部 M2 50.3 54....

  • マニュアル

    ...ムロン製 形 PFP-50N/-100N) を使用してください。 • M3.5 ネジに適した圧着端子を使用して配線してください。 • 専用 CT(形 KM20-CTF-□A) および専用 CT ケーブル ( 形 KM20-CTF-CB3) は必ず弊社指定のものをご使用ください。 • 通電する前に、仕様と配線に間違いがないこ...

  • マニュアル

    ...ニタ 取扱説明書(日/英語) KM-N2-FLK_BASIC-1_jp.fm 1 ページ 2023年4月14日 金曜日 午前11時3分 9101317-1 G • 本製品は、 「class A」 (工業環境製品)です。 住宅環境でご使用されると、電波妨害の原因となる可能性があります。 その場合には電波妨害に対する適切な...

  • マニュアル

    ...‬/ R S T N 電源側 KM-N3 V1 V2 V3 VN Terminal array label 1-phase 2-wire / ঋ⴮њ㓵/ 単相 2 線 Power side / ⭫Ⓠ‫ם‬/ 電源側 L N CircuitA / ⭫䐥$ / 回路A CT1 CT3 CircuitC / ⭫䐥& / 回路C CircuitD / ⭫䐥' / 回路D CT4 Load side / 䍕㦭‫ם‬/ 負荷側 CircuitA / ⭫䐥$ / 回路...

  • マニュアル

    ...および負荷は、仕様、定格の範囲内で使用してください。 UL、CSA対応 UL、CSA非対応、CE対応 UL、CSA、CE全て非対応 KM-NCT-E□□□A × ○ ○ KM20-CTN□□□ × × ○ KM-NCT-□□□A × × × KM20-CTF-□□□A × × × ○ CTの販売元へご確認下さい。 ○ ⃝:使用可 ×:使用不可 • 本製品は計量法に定める指定機関が...

  • マニュアル

    ... (referred to as model KM-N3 in this manual). This manual describes the functions, performance, and application methods needed for optimum use of model KM-N3. Please observe the following when using model KM-N3. • This product is designed for use by qualified personnel with ...

  • マニュアル

    ...離最大接続台数 偶数、奇数、なし 500m CompoWay/F:31台、Modbus:99台 ⑩ DO NOT USE R R S N T S k CT1 k RS-485 ⑪ B(+) ⑥ ⑫ A(- ) ⑦ ⑧ OUT1 ⑬ CT2 * * ⑭ COM ⑮ EV1 3 3 P1 P2 P3 ⑨ DO NOT USE ⑩ DO NOT USE 上面 ⑤ CompoWay/F:ASCII、Modbus:バイナリ ⑨ DO NOT USE ■端子配列図 調歩同期式 伝送コード COM ⑮ EV1 P2 ⑧ DO NOT USE 注1.専用CTは接地しないでくだ...

  • マニュアル

    ...ベント入力と共通のコモン端子 ℓ (L) 1S ① 3S ③ 3L ④ CT1 ブランチ * サーキットブレーカ k RS-485 ⑪ B(+) ⑥ ⑫ A( - ) ⑦ ⑧ OUT1 ⑬ * ⑭ P2 P3 ⑨ DO NOT USE COM ⑩ DO NOT USE ⑮ EV1 R R S N T S ② ③ ④ ⑫ ⑬ ⑭ AC100/200V [ 単相 3 線式 ]:相電圧 / 線間電圧 AC100 ∼ 240V [ 三相 3 線式 ]:線間電圧 ⑦ ⑧ ⑨ 下面端子番号 端子名 ① CT1S ② CT1L ③ CT3S ④ CT3L ⑤ イベント入力2 端...

  • マニュアル

    ...温度単位設定で、摂氏を選択した場合C、華氏を選択した場合Fを表示します。 ■セグメント表示 7SEG 11SEG 7SEG 11SEG A B C D E F G H a b c d e f g h a b c d e f g h I J K i G H i j k L M N O P Q R l I N o p J K l m n o p q r S T ...

  • マニュアル

    ...[9525589-7C] KM50-C Smart Power Monitor Instruction Sheet Orders placed before December 2025 / Note: UL certification status for some models differs from the current status. © OMRON Corporation 9525589-7 C PRECAUTIONS ON SAFETY ●Meanings of Signal Words CA UTION Indicates ...

  • マニュアル

    ...12) Separate the product wiring from high-voltage or high-current power lines to © OMRON Corporation 9525589-7 D PRECAUTIONS ON SAFETY ●Meanings of Signal Words CA UTION Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, will result in minor or moderate injury, or there may be property damage. CA UTION Property damage may occur due to fire. Tighten the terminal screws to the specified torques. Recommended terminal screw tightening torque: 0.69 to 0.88 N・m After tightening the screw, check that the screw is not tilted. Minor or moderate injury or property damage may occur due ...

  • マニュアル

    ...[9911216-0D] KM50-C Smart Power Monitor Instruction Sheet KM50-C 2) Key operation Monitoring state is a state in which setting value is displayed in protect setting mode and setting mode. Setting state is ...

  • マニュアル

    ...温度単位設定で、摂氏を選択した場合C、華氏を選択した場合Fを表示します。 ■セグメント表示 7SEG 11SEG 7SEG 11SEG A B C D E F G H I J K a b c d e f g h i G H a b c d e f g h i j k L M N O P Q R l I N o p J K l m n o p q r S T ...

  • マニュアル

    ...[4015657-1B] KM50-E Smart Power Monitor Instruction Sheet © OMRON Corporation 4015657-1 B PRECAUTIONS ON SAFETY ●Meanings of Signal Words CAUTION Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, will result in minor or moderate injury, or there may be property damage. CAUTION Property damage may occur due to fire. Tighten the terminal screws to the specified torques. Recommended terminal screw tightening torque: 0.69 to 0.88 N・m After tightening the screw, check that the screw is not tilted. Precautions for Correct Use 1) Set the parameters of the product so that they are suitable ...

  • マニュアル

    ...[9068919-8C] KM50-E Smart Power Monitor Instruction Sheet KM50-E 2) Key operation Monitoring state is a state in which setting value is displayed in protect setting mode and setting mode. Setting state is ...

  • マニュアル

    ...の範囲における、 周囲温度23℃、定格入力、力率1の時の電力の割合) EV2 COM2 ⑯ 3L k CT2 ℓ ⑰ NC EV1 ⑱ COM3 B(+) ⑲ OUT1 A(−) ⑳ OUT2 偶数、奇数、なし 最大伝送距離 500m 最大接続台数 CompoWay/F:31台、Modbus:99台 ■外形寸法(単位:㎜) ⑦ P3 負荷側 (L) 電源側 (K) R N S T COM2 ⑯ 3L k ℓ k CT3 ⑰ NC EV1 ⑱ COM3 B(+) ⑲ OUT1 ...