全 113 件が検索されました。(21 - 40件を表示)
- マニュアル
...P_ER 変化せず 変化せず >フラグ P_GT • 比較結果が S1 > S2 のとき、ON • それ以外のとき、OFF • 比較結果が S1+1,S1 > S2+1、S2 のとき、ON • それ以外のとき、OFF ≧フラグ P_GE • 比較結果が S1 ≧ S2 のとき、ON • それ以外のとき、OFF • 比較結果が S1+1,S1 ≧ ...
- マニュアル
...S2:比較データ 2 先頭チャネル番号 (第 3 オペランド:000 固定) 各命令語の説明 3 ● 説明 S1、S1+1 チャネルと S2、S2+1 チャネルの内容をそれぞれ 8 桁の数値として比較し、 結果を 25505∼25507 に格納します。 上位4桁 下位4桁 S1 S1+1 比較 S2 ...
- マニュアル
...ボル ADDL ニモニック オペランド S1、S1+1CHデータとS2、S2+1CH データとをBCD8桁加算します ADDL/@ADDL(54) S1 (S1+1・S1+S2+1・S2 + CY → D+1・D、 CY ) S2 @ADDL 55 BCD倍長減算 SUBL D 加算結果が桁あふれの場合、 キャリーフラグ25504(CY)が ONします D、D+1CHが00000000 の場合、比較フラグ25506(=)...
- マニュアル
...器人 Hi TM Robot エクスプレッションエディタとリッスンノードソフトウェアバージョン:1.84 164 var_flag = File_WriteText("writetext.txt", var_s2, 1, 2, 3) // インデックス 2 から 3 文字の"機器人"をファイルに追加します。 writetext.txt 1| 達明機器人 Hi TM Robot 機器人 ? byte var_n1 = 100 // 10 進数の...
- マニュアル
...た値を返します。 S1,S2 は、FLOAT 値として入力します。 リターン値 結果を WORD 値として返します。 (0: S1 と S2 が同じ /-1: S1<S2 /1: S1>S2) $W0 = FCOMP($W10、$W20); ‘$W10,$W20(FLOAT 値(2ワード))の値を比較した結果を WORD 値として $W0(1ワード)にセット $W100= FCOMP(2.524563, -1.255669); ‘2.524563 と-1.255669 を比較...
- マニュアル
...桁で比較します。 比較結果は特殊補助リレー25505∼25507に出力 S2 されます。 CMPL(60) 倍長比較(CMPL) 比較結果 S1+1,S1>S2+1,S2 S1+1,S1=S2+1,S2 S1+1,S1<S2+1,S2 S1 : 比較データ1下位CH番号 S2 : 比較データ2下位CH番号 25506 0 1 0 25507 0 0 1 チャネルデータを符号...
- マニュアル
...BCD 倍長除算 @DIVL 被除算先頭CH番号 S1 除算先頭CH番号 S2 除算結果出力先頭CH番号 D S1 → D+3 ÷ S2+1 S2 D+2 D+1 D (上位桁)(下位桁)(上位桁)(下位桁) (商) (余り) BCDデータをBINデータに BINL S 変換します。 BINL/@BINL(58) @BINL LSB LSB 変換データ下位CH番号 S 変換結果...
- マニュアル
...25506(=)がONします 56 BCD倍長乗算 MULL S1、S1+1CHデータと MULL/@MULL(56) S1 S2 、S2+1CHデータとを BCD乗算します (S1+1・S1 × S2+1・S2 S2 @MULL D → D+3 D+2 D+1 D ) (上位桁) (下位桁) D ∼D+3CHがすべて0000の場合、比較フラグ25506(=)がONします 57 BCD倍長除算 DIVL S1 S2 、S2+1CHデータで BCD除...
- マニュアル
...8桁で比較します。 比較結果は特殊補助リレー25505∼25507に出力 3 3 されます。 CMPL(060) S1 比較結果 S1+1,S 1>S2+1,S2 S1+1,S 1=S2+1,S2 S1+1,S 1<S2+1,S2 S2 倍長比較(CMPL) − S1 : 比較データ1下位CH番号 S2 : 比較データ2下位CH番号 25506 0 1 0 25507 0 0 1 チャネ...
- マニュアル
...CH番号 除算 除算先頭CH番号 浮動小数点除算演算をします。 S1 S 1+1 除算結果出力先頭CH番号 S1 ÷ S2+1 S2 2-202 D S2 → D+1 D D (上位桁) (下位桁) DM EM *DM *EM @FDIV 000∼251 256∼510 HR 00∼98 AR 00∼26 LR 00∼62 0000∼6142 0000∼6142 0000∼6655 0000∼6143 S 000∼255 256∼511 HR 00∼99 AR 00∼27 LR 00∼63 T/...
- マニュアル
...送されるワークの長さが一定以上の長さがある場合に使用します。 設置図ラ イ トカ ー テ ン M S 11 M S 12 M S2 1 M S2 2 M S 11 M S 12 M S2 1 M S2 2 V ワー ク L d2 D2 D3 MS11: Muting Signal11 へ接続するミューティングセンサ MS12: Muting Signal12 へ接続するミュー...
- マニュアル
...時: 5~95% RH(ただし、結露しないこと) 耐振動 IEC 61131-2 準拠振動周波数: 5~8.4Hz、片振幅: 3.5mm 振動周波数: 8.4~150Hz、加速度: 10m/s2(1.0G) 掃引回数: X,Y,Z : 各方向 10 回 耐衝撃 IEC61131-2 準拠ピーク加速度: 150m/s2 (15G)、X,Y,Z: 3 方向、各 3 回(計 18 回) 腐食性ガスがないこと...
- マニュアル
...ント伝送/ISDU 通信) (s1)+10 再送回数 (s1)+11 到達監視時間 *2: 要求フレーム: デバイス 項目 (s2)+0 要求データ長 (s2)+1 監視タイマ (s2)+2 要求データ (s2)+3 設定データ コマンド: 読出は、SLMP0613 h サブコマンド: 0000 h (s2)+4 アドレス(下位): アドレス指定 • 本機の場合、マ...
- マニュアル
...System Version 8.2 or higher Format FCOMP(S1,S2) Function Returns the comparison result of variable S1 with variable S2. S1 and S2 should be input as floating-point values. Return Value Returns the result(WORD value). (example 0: S1 = ...
- マニュアル
...=0038Hex Appendix Compare seconds Compare minutes Compare hours Mask days Mask months Mask years Compare highlighted data 15 9 7 15 0 A351 Minute Second S2 :D100 A352 Day Hour S2+1:D101 A353 Year Month S2+2:D102 9 7 0 Reflected on condition flag when power is turned ON 138 SYSMAC CP1L/CP1E Introduction Manual A-4 CP1L Programming Examples ●DM Area Setup The following values are set into the DM area as BCD. Value Content D0 3000 30min 00sec D1 0017 17hr D2 0000 - D10 3000 30min 00sec D11 0020 20hr D12 0000 - D20 0000 00min ...
- マニュアル
...Function Compares two double unsigned binary values (constants and/or the contents of specified words) and outputs the result to the Arithmetic Flags in the Auxiliary Area. Unsigned binary comparison S2 SIGNED BINARY COMPARE CPS ! CPS(114) S1 ...
- マニュアル
...Name Label Data length: one-word Data length: double length Error Flag P_ER OFF or unchanged OFF or unchanged Greater Than Flag P_GT • ON if S1 > S2 with one-word data. • ON if S1+1, S1 > S2+1, S2 with double-length data. • OFF in all other cases. • OFF in all other cases. • ON if S1 ≥ S2 with one-word data. • ON if S1+1, S1 ≥ ...
- マニュアル
... [command unit/s].*1 Set the velocity for the X-axis measuring movement. Positive number or 0 The unit is [command unit/s].*1 Set the acceleration for the X-axis movement. Positive number or 0 The unit is [command unit/...
- マニュアル
...Function Compares two double unsigned binary values (constants and/or the contents of specified words) and outputs the result to the Arithmetic Flags in the Auxiliary Area. Unsigned binary comparison S2 SIGNED BINARY COMPARE CPS ! CPS(114) S1 ...
- マニュアル
... 1 min between cable terminals and case Degree of protection IP67 (IEC 60529:2001), Oil resistance equivalent to IP67G (JIS C 0920:2003, Appendix 1) (Antenna portion) See Note 1. Vibration resistance 10 to 500 Hz, 1.5-mm double amplitude, acceleration: 100 m/...