全 792 件が検索されました。(321 - 340件を表示)

  • マニュアル

    ...ルド:UTP): カ ツイストペアケーブル(非シールド:UTP): カテテゴリ 5、5e ゴリ 3、4、5、5e ツイストペアケーブル(シールド付:STP): カ ツイストペアケーブル(シールド付:STP): カテテゴリ 5、5e で 100Ωのものゴリ 3、4、5、5e で 100Ωのもの 100m(ハブとノード間の距離)...

  • マニュアル

    ...ボードとハブの間を接続します。 カテゴリ 3、4、5、5e のいずれかの UTP(アンシールドツイストペア)ケーブル、もしくは STP(シールドツイストペア)ケーブルを使用します。 2-19 2 三菱電機製 PLC のサンプルラダープログラム三菱電機製標準 PLC ...

  • マニュアル

    ... アダプタ 認証バージョン CT21 適合規格 IEEE802.3u 伝送速度 10Mbps(10BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX) ケーブル ツイストペアケーブル(STP) カテゴリ 5、5e 以上 伝送路形式 スター型、ライン型、デバイスレベルリング型 ノード間距離 100m 以内 IP アドレス設定 固定 IP のみ 周期通...

  • マニュアル

    ...Modbus TCP/UDP 通信、またはソケット通信 適合規格 IEEE802.3u 伝送速度 10Mbps(10BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX) ケーブル ツイストペアケーブル(STP) カテゴリ 5、5e 以上 伝送路形式 Modbus 通信 ソケット通信 4-2 スター型、ライン型マスタ(クライアント)/サーバ Modbus サーバーとして動作ー...

  • マニュアル

    ...信、ソケット通信(UDP/IP、TCP/IP)、 または Modbus/TCP 適合規格 IEEE802.3u 伝送速度 100Mbps(100BASE-TX) ケーブル ツイストペアケーブル(STP) カテゴリ 5、5e 以上 伝送路形式 スター型、ライン型 周期通信 非周期通信 方法 CC-Link IE Field Basic のサイクリック伝送 局種別 子局 占有局数 1...

  • マニュアル

    ...*1 Modbus TCP Factory default values IP address Subnet mask Default gateway IP address setting method Specification EtherNet/IP, Modbus TCP 100 BASE-TX CSMA/CD Baseband Star configuration 100 Mbps Twisted pair cable (with shield: ...

  • マニュアル

    ..., e.g., device connections and VNC clients Port 2: Connecting to the Sysmac Studio in addition to the applications of port 1. 2 ports IEEE 802.3i (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX), and IEEE 802.3ab (1000Base-T) Shielded twisted-pair (...

  • マニュアル

    ...’s Manual (V119) 2-5 2 2-2-3 Devices Required for Network Configuration Recommended Devices for Network Configuration 2-2 System Configuration Using Ethernet 2-2-3 2 Connection Methods  Twisted-pair Cables (100BASE-TX) and Connectors (Modular Plugs and ...

  • マニュアル

    ...s Manual and check to make sure there is no mutual interference. 2. Installation and Removing ・Do not use the AC power supply. ・Do not perform wiring incorrectly. Doing so may result in rupture or damage from burning. ・Use a device supporting ...

  • マニュアル

    ...恐れがあります。 ・専用ケーブル (形 V680S-A41 □M/-A42 □M)の Ethernet ケーブルを接続する上位機器 (スイッチングハブや PLC など)は STP 対応機器をご使用の上、 上位機器を確実に D 種接地してください。 (形 V680S-A40 □M/-A41 □M/-A42 □M) を使用し・専用のケーブルてください。...

  • マニュアル

    ...す。 AC電源では絶対に使用しないでください。 • Ethernetケーブルを接続する上位機器(スイッチングハブやPLCなど) は STP対応機器をご使用の上、 上位機器を確実にD種接地してください。 (4)使用方法について • 交信領域は使用環境・設置環境により...

  • マニュアル

    ... cables may break. Confirm cable specifications and do not bend cables past their normal bending radius. • The Reader/Writer may be damaged. Never use an AC power supply. • Connect the Ethernet cable to a host device (e.g., Switching Hub or PLC) that supports ...

  • マニュアル

    ... cables may break. Confirm cable specifications and do not bend cables past their normal bending radius. • The Reader/Writer may be damaged. Never use an AC power supply. • Connect the Ethernet cable to a host device (e.g., Switching Hub or PLC) that supports ...

  • マニュアル

    ... also be used as 10Base-T.) (3) Hub Recommended Hubs This is twisted-pair cable for connecting 100Base-TX-type Ethernet Units to the hub, with an RJ45 Modular Connector at each end. Use a category 3, 4, 5, or 5e UTP (unshielded twistedpair) or ...

  • マニュアル

    ... can also be used as 10Base-T.) (2) Twisted-pair cable This is twisted-pair cable for connecting 100Base-TX-type Ethernet Units to the hub, with an RJ45 Modular Connector at each end. Use a category 3, 4, 5, or 5e UTP (unshielded twistedpair) or ...

  • マニュアル

    ...4 max. (including Expansion Racks) CSMA/CD Baseband Star 100 Mbps (100Base-TX) 10 Mbps (10Base-T) Unshielded twisted-pair (UTP) cable Unshielded twisted-pair (UTP) cable Categories: 5, 5e Categories: 3, 4, 5, 5e Shielded twisted-pair (...

  • マニュアル

    ..., 38.4, 57.6, or 115.2 (kbps) Transmission Distance Transmission Specifications EtherNet/IP Port*12 Media Access Method CSMA/CD Modulation Baseband Transmission Paths Star Baud Rate 100 Mbps (100Base-TX) Transmission Media Shielded twisted-pair (...

  • マニュアル

    ...Media access method CSMA/CD Modulation method Baseband Transmission paths Star form Baud rate 100 Mbit/s (100Base-TX) 10 Mbit/s (10Base-T) • Unshielded twisted-pair (UDP) cable Categories: 3, 4, 5, 5e • Shielded twisted-pair (...

  • マニュアル

    ...のないこと) 保存周囲温度 −25∼+75˚C 設置環境 高度 オーバーボルテージカテゴリ ● シールド付きツイストペア(STP)ケーブルをご使用される場合 STPケーブルをご使用されると、耐ノイズ効果が増します。 ただし、ケーブルのシールドは本機を通じ...

  • マニュアル

    ...えるには、一度電源を切断してからSWの変更が必要となります。 LAN ケーブルについて ●シールド付きツイストペア(STP)ケーブルをご使用される場合 STPケーブルをご使用されると、耐ノイズ効果が増します。 ただし、ケーブルのシールドは本...