全 542 件が検索されました。(261 - 280件を表示)
- マニュアル
...(形式 032)、比率設定(形式 033)、指示(形式 034)、ブレンド PID(形式 013)、2 位置オンオフ(形式 001)、3 位置オンオフ(形式 002)の PV、SP、MV、Y1、 Y2、HL のみ全計器ブロックのアナログ入力信号(入力選択(形式 162)による) アナログ出力信号(定数出力(形式 166)による) 全計器...
- マニュアル
...タ対象:DINT, UDINT, UDINT BCD, REAL, DWORD (データフォーマット) USINT USINT UINT Data Type 00h Num of Elem データ 8 - 56 (L) (H) (LL) (LH) (HL) (HH) 01 Hex 00 Hex NY シリーズ 産業用パネル型 PC /産業用ボックス型 PC ユーザーズマニュアル 内蔵 EtherNet/IP ポート編(SBCD-369) 8 CIP メッセージ通信機能 8 バイト固...
- マニュアル
...トル接続端子 制御回路電源入力 (形R88D−WT60H∼−WT150Hには、この端子はありません。 ) 形R88D−WT□H :単相 AC200/230V(170∼253V) 50/60Hz 形R88D−WT□HL:単相 AC100/115V(85∼127V) 50/60Hz 外部回生抵抗器を接続してください。 外部回生抵抗接続端子 500W∼5kW:通常は B2−B3間を短絡します。 回生エネルギ...
- マニュアル
... 面 基本操作最大モータ容量 A5(50W)∼ 04(400W) 01(100W)∼ 75(7.5kW) 01(100W)∼ 75(7.5kW) 電圧クラス H(200V), HH(200V) L(100V) H(200V), HF(400V), HH(200V), HL(150V) H(200V), L(100V) 仕 様 - - MECHATROLINK- Ⅱ (ML2) 形 R88D-KT サーボ形式 形 R88D-KN 画 面 最大モータ容量 A5(50W)∼ 50(5kW) A5(50W)∼ 50(5kW) 電圧クラス H(200V), L(100V), F(400V) H(200V), L(100V), F(400V) 仕 ...
- マニュアル
... 面 基本操作最大モータ容量 A5(50W)∼ 04(400W) 01(100W)∼ 75(7.5kW) 01(100W)∼ 75(7.5kW) 電圧クラス H(200V), HH(200V) L(100V) H(200V), HF(400V), HH(200V), HL(150V) H(200V), L(100V) 仕 様 - - MECHATROLINK- Ⅱ (ML2) 形 R88D-KT サーボ形式 形 R88D-KN 形 R88D-KN (Linear) 画 面 最大モータ容量 A5(50W)∼ 50(5kW) A5(50W)∼ 150(15kW) 01(100W)∼ 150(15kW) 電圧クラス H(200V), L(100V), F(...
- マニュアル
...式 形 R7D-BP 形 R88D-GT 形 R88D-GN 画面 A5 (50W) ∼ 04 (400W) 電圧クラス H (200V)、HH (200V)、 L (100V) 01 (100W) ∼ 75 (7.5kW) H (200V)、HF (400V)、 HH (200V)、HL (150V) − − 形 R88D-KT 形 R88D-KN 仕様サーボ形式 01 (100W) ∼ 75 (7.5kW) 6-2 プロジェクトの新規作成 最大モータ容量 H (200V) 、L (100V) MECHATROLINK- Ⅱ (ML2) 形 R88D-KN (Linear) 6 画面 A5 (50W) ∼ 150 (15kW) A5 (50W) ∼ 150 (15kW) 電...
- マニュアル
...-[」Aアナ1'1ヅ入力電源一体形 R88D-UPパルス列入力電源一体形 S肝F-828 絶対値エンコーダタイプーーー−R日8DHT/-HL/-H5 OMNILCllシ'リーズS日FF813 0鼎UCMシリーズSBFF-820 R88D-MT lSBFF−面了 R88D-RAアナ口口入力電源一体形 D鼎UCRシリーズ lSBFFT聞 R8BDRPパルス列入...
- マニュアル
...、ダウンロードしてください。 7- 5 7−3 エラーメッセージと対処方法 メッセージ 原因 対処方法 Error 7:HASP HL Key not found 本製品に付属の USB ドングルが挿入されていない。 USB ドングルを挿入してください。 プロジェクトデータが CX-Designer で編集中の...
- マニュアル
...アドレスは16進表示されます。 ・ET:ETN_UNIT(Ethernet用NP) ・SY:SYSMAC_UNIT (SYSMACボートとの接続用NP) ・CL:CLK_UNIT(Controller Linkネットワーク用NP) ・HL:HLK_UNIT(SYSWAY C、SYSWAY CV、CompoWay/F用NP) ・DR:DRM_UNIT(DeviceNet用NP) 3-7 3 ハードウェアの設定 3 − 2 ディップスイッチの設定 ■設定ファイルを工場出荷時の...
- マニュアル
...示、またアドレスは 16 進表示されます。 ・CP:CPU Unit ・ ET:ETN UNIT(Ethernet 用 NP) ・ CL:CLK UNIT(Controller Link ネットワーク用 NP) ・SL:SLK UNIT(SYSMAC LINK 用 NP) ・HL:HLK UNIT(SYSWAY C、SYSWAY CV、CompoWay/F 用 NP) ・DR:DRM UNIT(DeviceNet 用 NP) ・ BU:CS1BUS UNIT(CS1 バスインターフェースボード用 NP) ・ RC:RCOM UNIT(RemoteCOM 接続用 NP) ・FL:FLK UNIT(FinsLink) ・CD:CARD(メモリカー...
- マニュアル
...血!li離をfとすると、次式が成"llしたとき結像します。 ÷弓一÷…① b2イメージセンサの有効画面 …② aL視野上図のHl、H2は1三点と呼ばれ、結像公式の距離の基準となる点です、,この位置はレンズによって固有に定まっています。 従ってこの公...
- マニュアル
... ン ト ロー ラ 計測デー タ 画像デー タ 演算後の計測デー タ (形ZS-MDCを併用) 多点ロギン グ時の連結台数 形ZS-HL/-L ○ - ○ 最大9台 形ZFV ○ ○(最大128枚) ○*1 最大5台 形ZFV-C ○ ○(最大128枚) -(演算不可) 最大5台 *1 形 ZS-MDC を併用 し て計測デー タ を演算する場合、 画像...
- マニュアル
...+197 +198 パラメータレスポンス長(LL) 終了コードサービスコードデータチェックサム 40 Hex 固定レスポンス長(HL) 00Hex 固定レスポンス長(LH) 00Hex 固定レスポンス長(LL) 終了コード(H) 終了コード(L) サービスコードデータチェックサム(H) チェック...
- マニュアル
...4・8 4・8・1 C◎nnec舗◎nt◎MMiH-typePCs TheC20H,C28H,C40H,andC60HaswellastheC200Hcanbeusedas thehostwiththeC200HlnterfaceUnit. SystemC◎nfigurati◎n ThefollowingshowsanasysternconfigurationexampleusingtheC口口H UnitsandC200HInterfaceUnits. NT20M C[コロH-C口口〔}ローVl E C口口...
- マニュアル
...■UtConfirn 3. 4. SelectDataSending,andthenpresstheEnterKey.Amessagewillbe displayedtoverifythatthedesignatedfileiscorrect. AfterverifyingthefileRame,presstheEnterKey.Amessagewillbedisplayedaskingwhetheryouactuallywanttotransmitthedata. 118 ---------------------[End of Page 5754]--------------------- ● TransmittingZ)atawithYenvrcationtoaPROMwriter Sectien7・3 5. ThesettingsfortransfertothePROMwriterwillbedisplayed.Check thesesettingsbeforetransferringthedata. 1〔ileListO{1600H)64KB 宇11eNaρ旧 Iitle NE純...
- マニュアル
...: Input Key – String] Create a touch switch for which the control code input function or the character string input function is set. Character string input field PT Screen ABC Input A E I B F J G K HL SP ↑ ↓ ↵ Character string memory table (String table) ↵ PC (PLC) ABC ABC Touch switch (control code input) Touch switch (character string input) 418 6-8-5 6-8-3 Quick Reference Section 10-1 Item Writing Data to the PC (PLC) [To write a character string] To copy between character string memory table entries (string table) with one touch switch Operation...
- マニュアル
... project data is registered. Press OK button and download project data. Cannot start the project because the model is not supported. Change the project model or transfer a project which model is supported. Supported Model: NS-Runtime Error 7:HASP ...
- マニュアル
...1 s intervals. The first two letters of the NP names will be displayed, as shown below, and the addresses will be displayed in hexadecimal. • ET: ETN_UNIT (Ethernet NP) • SY: SYSMAC_UNIT (SYSMAC Board connection NP) • CL: CLK_UNIT (Controller Link NP) • ...
- マニュアル
... letters of the network provider names will be displayed, as shown below, and the addresses will be displayed in hexadecimal. • CP: CPU Unit • ET: ETN_UNIT (Ethernet network provider) • CL: CLK_UNIT (Controller Link network provider) • SL: SLK_UNIT (SYSMAC LINK network provider) • ...
- マニュアル
...ma目yOi)en)iRpvS − Relayladtierterm:normailycloseCtc◎ntact PC言efm:{normallyciosξ≧d}input −〇 ReiayiadCierterrri:coii PCteぎm:oUtput Whenyouhave掴shedwr聲ingyo剖adderdiagram,thenex重stepisto encotiethediagram;nt。 alanguagethatthePCcanvnCierstand・ s-2・3 nv描 ...