全 336 件が検索されました。(241 - 260件を表示)
- マニュアル
... and Extension Tubes described in this section are not yet released. 2-6-1 Optical Chart The values in the following chart are approximations, and the Camera must be adjusted after it is mounted. Lens model 3Z4S-LE Camera distance (mm) ...
- マニュアル
... since there are individual differences among cameras. CCTV lens The following Moritex lenses are recommended. * Refer to the following website for details on Moritex products. http://www.moritex.co.jp/home/english/index.html CCTV Lenses and Dimensions CCTV lens Model ...
- マニュアル
...9 Appendixes 314 About Lenses FZ3 User's Manual 2 megapixel digital camera (stand-alone) FZ-S 2M 9 5 megapixel digital camera (stand-alone) FZ-S FZ3 User's Manual Appendixes *The 5 mm extension tube (3Z4S-LE ...
- マニュアル
...: Brown F39-JG□A-D TEST: Black Not used: Yellow Not used: White F39-JG□A-L 0 VDC: Blue F3SG-RA Receiver F3W-MA Emitter (Primary) F3SG-RA Emitter Wiring example ML +24 VDC Power Supply 0 VDC S1: Test Switch (Connect the line to 0 V if this switch is not required) S2: Lockout/Interlock Reset Switch, Override Switch or Override Cancel Switch ...
- 商品情報
...得または非適合 N/A : 非該当または対象外 形式 認証規格 UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 船舶規格 電波法 H3DS-ML AC/DC Yes Yes Yes No Yes N/A Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 形/シリーズ単位でご覧いただけ...
- 商品情報
...品カテゴリ 形 形式仕様 対応状況 ※1 対応予定月 ※2 ダウンロード リスト ※3 コントロール/タイマ/タイムスイッチ H3DS H3DS-ML AC/DC 対応済み ”対応済み”で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。 非含有品...
...ウンロード カタログ 2DCAD 3DCAD H3DS-AL AC/DC オンディレータイマ, ロック機構 あり, 設定時間範囲 0.1s~120h, 端子台 H3DS-ML AC/DC マルチタイマ, 8動作マルチタイマ, ロック機構 あり, 設定時間範囲 0.1s~120h, 端子台 H3DS-SL AC/DC マルチタイマ, 4動作マルチタイマ, ...
- 商品情報
...認 (フランス 船舶規格) KR型式承認 (韓国 船舶規格) NK型式承認 (日本 船舶規格) ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) SHL-D55-ML VCTF 3M No No No No No No 規格認証/適合状況一覧(形式別)へ戻る Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外...
...ラ設置距離) t0 t1 t5 t0 t0.5 t1 t0.5 t2 t1 10 100 1000 Y視野 (mm) *形FZ-LEH25は接写リング(形3Z4S-LE ML-EXR)の5mmが接続できません。 光学図表 例:焦点距離16mmのレンズ(FZ-LEH16)の場合は、 視野 (y方向 ) 図の緑曲線を参照し、視野とWDの関係を見る。 視野 (x方向 ) 視野、WD、焦...
...クロレンズの倍率は以下のCCDサイズと視野の比で決定されます。 マクロレンズの倍率 = ノンテレマクロレンズ ML-N シリーズ CCD サイズ視野 例えば、1/3 インチCCD (3.6mm) で視野 0.9mm を実現するためには、 マクロレンズの倍率は 3.6mm/0.9mm=4 倍...
...した場合はこのアダプタを交換するだけの簡単メンテナンスすることができます。 対象形式: MORITEX 製 ガラスカバー ML-GA 1 設置方法、設置場所の選定視覚センサの設置場所に関する注意事項を記載しています。 設置時の参考にして下さい。...
- 商品情報
...承認 (フランス 船舶規格) KR型式承認 (韓国 船舶規格) NK型式承認 (日本 船舶規格) ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) H3DS-ML AC/DC Yes No No No No No 規格認証/適合状況一覧(形式別)へ戻る Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外...
- 商品情報
...承認 (フランス 船舶規格) KR型式承認 (韓国 船舶規格) NK型式承認 (日本 船舶規格) ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) H3DS-ML AC/DC Yes No No No No No 規格認証/適合状況一覧(形式別)へ戻る Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外...
- 商品情報
...No No No No No No SHL-Q2155-LMR VCTF 3M No No No No No No SHL-Q2155-MD VCTF 3M No No No No No No SHL-Q2155-ML VCTF 3M No No No No No No SHL-Q2155-MR VCTF 3M No No No No No No 規格認証/適合状況一覧(形式別)へ戻る Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 ページ先頭...
...ࣙಊԿͳιΫϣϨτΡʖکԿ ճऀ໌ʁࣞהճऀ ೖཱིࡠॶ ॶࡑஏʁ౨ښએେీۢ؛಼Ҳ6൬6ߺ TEL ʁ03-3258-1111 E-mail ʁJP1TechServ@ml.itg.hitachi.co.jp Web ʁhttps://www.hitachi.co.jp/ 14 ϋρφϭʖέΩϟϧ༽λϨϣʖεϥϱ Vision Edition ϋρφϭʖέΩϟϧͲ࢟ΌΖਕԿ ճऀ໌ʁΫϢόϱϜʖίτΡϱήζϡϏϱࣞהճऀ ॶࡑஏʁˡ108-8011 ౨ߕۢߕښೈ2-16-6 ΫϢόϱSνϭʖ Web ʁhttps://canon.jp/ TEL ʁ050-555-90074...
- 商品情報
...Real-time Apps ミドルウエア ミドルウエア ● Security対策・監視 ● Performance監視・チューニング BI/DB IoT Solution Accelerator BI/DB AI/ML その他 Data Transfer Container Platform Micro Cloud Platform モーション /ドライブ Edge Manager パネルコンポーネント ロボティクス Cloud-side support AI/...
- 商品情報
...◆形式例 ヒンジ・レバー形 ・Rタイプ VSFコード 1m : 形Z-15GW55-MR 1M ・Dタイプ VCTコード 3m : 形Z-15GW55-M19D 3M ・Lタイプ VSFコード 1m : 形Z-15GW55-ML 1Mなお、ご指定いただくリード線仕様によって、スイッチ本体の寸法が異なります。■VSF、VCTによる寸法の違い リード...
- 商品情報
...接点出力限時接点:2cまたは限時接点:1c瞬時接点:1c(切替)形H3DK-M2A 形H3DS AC24~230V/DC24~48V電圧入力*7 *8接点出力限時接点:1c形H3DS-ML *1 Gモードは、2013年4月より対応しています。(2013年3月以前の機種は対応しておりません。)*2 プラグインタイプです。...
- 商品情報
...接点出力限時接点:2cまたは限時接点:1c瞬時接点:1c(切替)形H3DK-M2A 形H3DS AC24~230V/DC24~48V電圧入力*7 *8接点出力限時接点:1c形H3DS-ML *1 プラグインタイプです。別売のソケットが必要です。関連FAQを参照ください。*2 形式のあとに電源電圧(AC100~240V/DC100~125V ま...
- 商品情報
...いください。・電源電圧は、AC24~280V/DC24~48Vです。 接続方式信号入力出力 形式 ねじ締め端子台スタート(電圧入力)接点(限時1c)形H3DS-ML *4なし形H3DS-SL *4 スタート入力端子 B1-A1 を短絡してご使用ください。■形H5CX-Aシリーズ(標準タイプ) サイズ:48x48㎜・信号入力...