全 2494 件が検索されました。(2041 - 2060件を表示)
- マニュアル
..., such as DM and WR, when you create them in Sysmac Studio. (2) Variables that are set to any of Input/Output/Publish Only in Network Publish setting for Sysmac Studio variable tables can be imported. (3) This function can be used only when OMRON CJ /...
- マニュアル
...象) ※信号出力する 2400bps ※トリガ読取り する (全コード対象) 信号出力しない 読取り動作 ※単発読取り RS/ CS制御 4800bps ※なし 内 容 ※CODE93 読取り禁止 C/D非転送 複数読取り ※9600bps CODE128 (EAN128含む) 読取り許可 ST/SP 非転送 連続読取り 19200bps ※CODE128 (EAN128含む) 読取り禁止 ※ST/SP 転送 NW−7...
- マニュアル
...ーコードラベルを読み取ったとき、 です。 RS信号制御手順 ストップビット ボーレート 1bit C016 57600bps A00 RS/CSコントロール ワード長 C002 4800bps C026 リーダから上位へデータを送信して終了します。 *7bit C001 38400bps 終了 HOST 初期設定ラベル (5)設定終了ラベルを読ま...
- マニュアル
...1、2 2 データ長 7、8 7 ヘッダ STX、NONE、 ユーザ選択1Byte STX フッタ ETX, CR, ユーザ選択 1Byte/2Byte ETX RS/CS制御 有効、無効 有効 READトリガ 外部トリガ、 ホストトリガ 外部トリガ 読み取りモード 単発読み、連続読み 1 トリガスタート、 オートスタート 読み取り一...
- マニュアル
...ャラクタ UPC-AのC/Dの転送 C132 *転送許可 W011 LF C133 転送禁止 W012 C134 UPC-EのC/Dの転送 転送許可 CS信号観測時間 W013 *転送禁止 W014 C140 200msec C141 300msec C142 C139 ・・・・・・・・ W010 C131 100msec C138 データ W009 転送禁止 CR *無効 データ *転送許可 J053 有効 終了 W008 *ETX C021 終了 C129 UPC-Eの桁数調整用“0”の...
- マニュアル
...ください。 CSENABLE Yes T1時間経過? No Yes ERR 1キャラクタ転送 No 最終キャラクタ転送? END Yes END T 1:CS信号観測時間はメニューシートにより、100ms、 200ms、300ms、 500ms、1s、2s、3s、 5s、 ∞が選択できます。 初期値は∞です。 (RS/...
- マニュアル
...)データ表示LED (2色LED×16) 緑色: リードデータをビット単位表示赤色:エラー種別を点滅表示 (0∼7ビットのみ) (3)CS表示LED (2色LED) データキャリアとの交信結果を表示緑色:正常終了時に点灯赤色:エラー発生時に点灯 (4)NS表示LED CompoBus/Dの通信...
- マニュアル
...号方向 CD RD − 出力 SD 入力 5 信号用接地 SG 6 データセットレディ DR 7 送信要求 RS 8 送信可 CS ①安全を確保する目的で直接的または間接的に人体を検出する用途に、本製品を使用しないでください。 同用途には、当社センサカタログに掲載...
- マニュアル
...錫弘竃 ノ φ膨ノ "〃〃' , ソ" Zノ, 難鱗馨蒸篭嶽難驚輪姦難 ρ!夕 `〃 ガ'! 声名! 5多二見方を泌多露ノbプ「cs,x,ノ佑〆5.多難難携㌶綴簗・篭叢錫籔霧籔 ㌫'為号叢 iii霧鐘燃篭 '〃ミZz 、》 β膓フ 》〆:陽' '蕊勉 ♪孝〆ぷ'㌻ '壷.安二, メ承づ'.ンフグフグパ㌶翼翼霧w・、、漁 運否'二、籔'"'パ'二形...
- マニュアル
... Programmable Controllers Installation Guide C200H Programmable Controllers (CPU01-E/03-E/11-E) Installation Guide Revised January 2001 iv 3232 Notification of and Request Related to Circuit Specification Changes to I/O Units for SYSMAC C200H, C200HS, C200HX/HG/HE, and ...
- マニュアル
...start address (read address) READ HEAD 1 PAGE 1 RDadrs1F data Press the READ key; the data in the specified start address will be read. Indicates that Read will be executed. Normal completion HEAD 1 PAGE 1 RDadrs1F data ...
- マニュアル
...◎?Vif◎oP㊧醜{翰‖厨os9⑥⑤s SEiCT妻◎Ns・2 FOrinS言anCe,aphOt◎eledriCSWitChmig冷be組n(克On舗ytiedtOamOtOrby way◎徳C◎vnterwkhlBihePC.VVhenShePCreCeivesaninputfromaswitch, 薩Sta鍾S重hem◎tOr.?hePCStOpSthem◎tOfWhe『1{heCOUn1erb・aSreCeiVedflVe }fiputsigna}sfroぷhePhotoelectr}...
- マニュアル
...Send data Receive data Request to send Clear to send Equipment Ready Send signal element timing 1*** Send signal element timing 2*** Receive timing*** 5-V power supply** Symbol FG SG SD RD RS CS ER ST1 ST2 RT 5V Pin No. 1 7 2 3 4 5 20 24 15 17 14 DSR input not available FG FG SG SG SD SD RD RD RS RS ...
- マニュアル
... and the flow of the group program have been provided. The following inputs are used in addition to those mentioned above. The start pushbutton is PB1. Emergency stop pushbutton (PB2): 00005 Manual bin-return pushbutton (PB3): 00006 Manual/automatic selector for bin return (...
- マニュアル
...start address (read address) HEAD 1 PAGE 1 READ RDadrs1F data Press the READ key; the data in the specified start address will be read. Indicates that Read will be executed. Normal completion HEAD 1 PAGE 1 RDadrs1F data ...
- マニュアル
....TroubleshootingisdecreasedsignificantlyLfaddingtheN創workServiceUnittoanexisting networkbop,followinStructionsbelow. AllSYSMACNetdeviceshavetWoopticalfiberports,oneiabeledSLIandthe otherlabeledSし2.SLStromanadjacentnodeshouldbeconnectedtoSL20f thisUnit.Likewise,SLlofthisUnitshouldbeconnectedontoSL20fanadjacentnode.lfSLIfromanodeisconnecteddirectlytoSLIofanothernode, thenerrOrSwHloccur.ThisisacommOnmistake. TheNetworkServiceUnitcanuseeitheritsownpowersupplyortheLocal PowerSupPlyUnit.TheLocalPowerSupPlyisanoptionthatallowsthisnode tobepoweredOFFwithoutdisruptingthenormalpathofdatathroughthisneト worknode.WhenusingaLocalPowerSupply,refertothefollowingdiagram. 十〇.o ○◎③◎ (Diode){DC-DCconverter) +INOUT+ 》 ⑲ゑ 5塾...
- マニュアル
... RECV(98) instruction.) Broadcast data Node 1 Node 2 Node 3 Node 4 Node 5 Note With C200HX/HG/HE PCs, two Communications Units can be connected but the bridge function and gateway function cannot be used. C200HX/HG/HE ...
- マニュアル
...1 5 6 9 Pin No. Abbr. Name I/O 1 FG Frame ground 2 SD Send data 3 RD Receive data 4 RS Request to send 5 CS Capable of sending 6 5V 5 V for optical interface 7 SG Signal ground – 8 – Not used – 9 – Not used – – Out In Out In Note Pin 6, the 5 V terminal, is provided only for the optical interface. When using the optical interface, convert the 9-terminal connector to a 25-terminal connector according to the pin assignments in the table. Mode selection, baud rate, and communication status are set in ...
- マニュアル
... and cable connections. Pin Signal Setting Communications Parameters Signal Pin 1 FG FG 1 2 SD SD 2 3 RD RD 3 4 RS RS 4 5 CS CS 5 6 5V DSR 6 7 SG SG 7 8 – to to 9 – – 25 After establishing the physical connection between the PC and ID Controller, it is necessary to set the communications parameters. Set the communications parameters of the PC in the DM Area as shown below. Word DM 0920 (DM 1920) DM 0921 (DM 1921) DM 0922 (DM 1922) DM 0926 (DM 1926) Setting 0201 (ASCII I/O mode)...
- マニュアル
.... SlgnalAbbr. SlgnalNamg SlgnalDlrgctlon Notgs 7 SG C◎mmonReturnLine Bilateral (PlnlisFG) 2 SD SendData 1bNSU 一 3 RD ReceiveData 1bDTE 一 4 RS RequesttoSend τbNSU 一 5 CS ReadytoSend τbD正 Software・depgndent 6 DR DatasetReady TbD正 General│ysgtt◎highvonagθbyhardware 20 ER EquipmgntReady τbNSU Notprocθssedintgmdly(oPgn} 8 CD CarrigrDeted 1bDTE Software・depgndent 15 ST2 Send■ming2 1bDTE Whencommunicatbnsc◎ntroldθvicgdirectlyattached,ST2andRTaropr◎videdbythgNSU 17 RT RθceiveTiming 1bDTE 24 ST1 SendWming1 ModemRτTbNSU Usedwhenmodomconnθcted 9 V1 12V 1bDTESw口chRT Sθtinternally(about50mA) 10 V2 一12V 1bDTE Setinternally(about50mA) 18 V3 5V 1bDTE Sgtinternally{about300mA} 25 (RT1} ReceivgTiming M◎demST21bNSU Usedwhenrwodemeonnectθd TheNetWorkServiceUnitcommunicatesatabaudratesetwithDIP-...