全 792 件が検索されました。(181 - 200件を表示)

  • マニュアル

    ... is the Vision Sensor. This is a setup console. I/O Cable FQ Ethernet Cable Standard RJ45 Ethernet Cable FQ-WN0□□ --- Connects the Sensor to the Touch Finder or computer. Connects the switching hub to the Touch Finder or computer. (...

  • マニュアル

    ...ファンダまたはパソコンを接続します。 − スイッチングハブとタッチファインダまたはパソコンを接続します。 (STPケーブル(シールド付きツイストペア線) カテゴリ5e、6、インピーダンス100Ω) 形FQ-WD0□□ センサと、電源・外部装置を接続します。 用途...

  • マニュアル

    ...チファンダまたはパソコンを接続します。 スイッチングハブとタッチファインダまたはパソコンを接続します。 (STPケーブル(シールド付きツイストペア線) カテゴリ5e、6、インピーダンス100Ω) センサと、電源・外部装置を接続します。 形FQ-WN0□□ − 入...

  • マニュアル

    ...-D□□ --- This is the Vision Sensor. This is a setup console. FQ Ethernet Cable Standard RJ45 Ethernet Cable FQ-WN0□□ --- Connects the Sensor to the Touch Finder or computer. Connects the switching hub to the Touch Finder or computer. (...

  • マニュアル

    ...チファンダまたはパソコンを接続します。 スイッチングハブとタッチファインダまたはパソコンを接続します。 (STPケーブル(シールド付きツイストペア線) カテゴリ5e、6、インピーダンス100Ω) センサと、電源・外部装置を接続します。 1.カメラ...

  • マニュアル

    ... Sheet for member registration procedures and the download procedure for special member software. FQ Ethernet Cable Standard RJ45 Ethernet Cable FQ-WN0□□ --- Connects the Sensor to the Touch Finder or computer. Connects the switching hub to the Touch Finder or computer. (...

  • マニュアル

    .... SDO comSDO communications is supported only when it is required to access objects that munications cannot be assigned to PDO mappings. Modulation Baseband Baud rate 100 Mbps Physical layer 100BASE-TX Topology Daisy chain, T-junction Communications media ...

  • マニュアル

    ... the sensor DIP switch Pin 6 to ON). Refer to DIP Switch Settings on page 1-17. 2-3-4 Ethernet Wiring Connect the Main Units with the Configuration Tool, PLC, or PC via the industrial switching hub with the Ethernet cables. Use an ...

  • マニュアル

    ... network slave inverter.  Configuration tool Computer software for setting the EtherCAT network and each slave.  Communications cable The communications cable that connects the Master Unit with the Slave Units, and the Slave Units to each other. In an EtherCAT network, use an ...

  • マニュアル

    ...(6), and UMon(0) to UMon(2) The function options of the Multi-function Input S1 Selection (C001) for the inverter are available. MX2 and RX: FW, RV, CF1, CF2, CF3, CF4, JG, DB, SET, TCH, FRS, EXT, USP, CS, SFT, AT, RS, STA, ...

  • マニュアル

    ... manufacturer. http://www.contec.com/ Phoenix Contact USA Consult the manufacturer. https://www.phoenixcontact.com Twisted-pair Cables and Connectors Applicable EtherNet/IP communications cables and connectors vary depending on the used baud rate. For 100Base-TX and 10Base-T, use an ...

  • マニュアル

    ...PlsCnt, POS, STATUS, DCV, ERR-CNT, ERR(1) to ERR(10) The function options of the Input terminal [1] function (CA-01 to CA-11) for the inverter are available. FW, RV, CF1, CF2, CF3, CF4, SF1, SF2, SF3, SF4, SF5, SF6, SF7, ADD, SCHG, STA, ...

  • マニュアル

    ..., users should use TMstudio to configure the robot model and import the gripper CAD file for the zero point and the angle settings with the flange attached. When the TCP of the gripper is set, export the gripper CAD file zipped with files of xml, tcp, and ...

  • マニュアル

    ...Number of available ports 3 1 extra port is optional Physical layer 10BASE-T, 100BASE-TX or 1000BASE-T Frame length 1,514 bytes max. Media access method CSMA/CD Modulation Baseband Topology Star Transmission media ...

  • マニュアル

    ...Callout Function A eCS-ECAT Interface Panel B XIO Termination Cable, part number 03695-000 C XIO Termination Block, part number 90356-40100 NOTE: The supplied XIO Termination cable is 2 m long and made using shielded 26 AWG twisted-pair (...

  • マニュアル

    ... a motion network slave inverter. Configuration tool Computer software for setting the EtherCAT network and each slave. Communications cable The communications cable that connects the Master Unit with the Slave Units, and the Slave Units to each other. In an EtherCAT network, use an ...

  • マニュアル

    ...Physical layer Specifications 3 RJ45 connectors 10BASE-T, 100BASE-TX or 1000BASE-T 1 optional RJ45 connector 1000BASE-T Frame length 1,514 bytes max. Media access method CSMA/CD Modulation Baseband Topology Star Transmission media ...

  • マニュアル

    ... 7 14 CS Commercial switch ADD Addition of frequency 15 SFT Soft lock SCHG Switching of instruction 16 AT Analog input switching STA 3-wire starting up 17 SET3 3rd control STP 3-wire stopping 18 RS Reset F/R 3-wire normal and reverse 19 - AHD Retention of analog instruction 20 STA 3-wire start FUP Acceleration through remote operation 21 ...

  • マニュアル

    ...10Mbps 100Mbps 伝送媒体 ツイストペアケーブル(非シールド:UTP): カテゴリ 3、4、5、5e ツイストペアケーブル(シールド付:STP): カテゴリ 3、4、5、5e で 100 Ωのもの ツイストペアケーブル(非シールド:UTP):カテゴリ 5、5e ツイストペアケーブル(シールド付:...

  • マニュアル

    ... overflow, the status at that time is held. Functions and Operations • Forced-zero is not accepted during HOLD input. 5-46 5.17 Holding Already Output Comparative Outputs 5.17 Holding Already Output Comparative Outputs Advanced-function setting level Lf o-...