全 53 件が検索されました。(1 - 20件を表示)
- 商品情報
...連FAQ ・S8VKの取付方向について教えてください。・DINレールに取りつけできるパワーサプライを教えてください。 S8VK-R、-WA、-WBの取付金具、取付方法を教えてください。 - 製品に関するFAQ | オムロン制御機器...
- 商品情報
...組み合わせ可能です。パワーサプライの±端子をS8T-DCBU-02の±端子へ接続してください。対象シリーズ:S8VK-S、S8VK-G、S8VK-T、S8VK-WA、S8VK-WB、S8VK-X、S8FS-G対象出力電圧:DC24Vタイプのみ以下の配線例をご参照ください。機種により、瞬時停電復帰後に数10msの間出力...
- 商品情報
...と合わせて交換をお願いします。 商品情報 形S8FS-G形S8VK-G形S8VK-T形S8VS形S8JX形S8VM形S8EX形S8EA形S82S形S8VK-S形S8VK-X形S8VK-WA形S8VK-WB 関連FAQ パワーサプライ 入力電圧を印加したが、出力が出ない または 出力が低下する。パワーサプライの出力表示灯(...
- 商品情報
... 形S8EAシリーズ代表例 形S82Sシリーズ代表例 形S8VK-Sシリーズ代表例 形S8VK-Xシリーズ代表例 形S8VK-WAシリーズ代表例 形S8VK-WBシリーズ 関連FAQ パワーサプライを選定したい。 パワーサプライの発熱量の求め方を教えてください。 - 製品に関す...
- 商品情報
...のを掲載します。下表をご参照ください。■パワーサプライ無償保証期間一覧 - 品揃えがありません。 出力容量形S8VK-WA形S8VK-WB形S8VK-X 形S8VK-S 形S8VK-T 形S8VK-G 15W -- - - - 3年 30W --5年 5年 - 3年 60W --5年 5年 - 3年 90W --5年 - - - 120W --5年5年3年3年 240W 5年5年5年5...
- 商品情報
...時間(参考値)形S8VK-WA[データ]240W 480W三相AC200V入力時13A typ.約5msec三相AC230V入力時15A typ.960W三相AC200V入力時14A typ.三相AC230V入力時16A typ.形S8VK-WB[データ]240W三相AC400入力時1.7A typ.約5msec480W3.0A typ.960W10.6A typ.形S8FS-G[データ]全機種(15W 30W 50W 100W 150W 300W 600W)AC100V入力時14A typ.約5msecAC200V入力時28A typ....
- 商品情報
...い機種・形S8FS-G□□□□□C?-□DINレール取付金具(別売)をお使いください。取付金具の形式はこちらのFAQをご覧ください。形S8VK-WA形S8VK-WB形S8VK-S形S8VK-G形S8VK-T形S8VK-R *1形S8VS形S8TS形S8AS形S82S全機種直接、DINレールに取付できます。別売りの取付金具は不要で...
- 商品情報
...ものです。 商品情報 形S8VK-Sシリーズ形S8FS-Gシリーズ形S8VK-Gシリーズ形S8VK-Tシリーズ形S8VSシリーズ形S8JXシリーズ形S8VK-WBシリーズ形S8VK-WAシリーズ 関連FAQ パワーサプライを選定したい。AC100VやAC200VをDC12VやDC24Vに変換できるものはありますか? ス...
- 商品情報
...S8VK-Gシリーズ形S8VK-Tシリーズ形S8VSシリーズ形S8JXシリーズ形S8VMシリーズ形S8VK-Sシリーズ形S8VK-Xシリーズ形S8VK-WA形S8VK-WB 関連FAQ パワーサプライの入力端子に記載されている「L」と「N」とはどのような意味なのでしょうか?パワーサプライ...
- 商品情報
...の電源を使用した場合、負荷の状態により内部ヒューズが溶断することがあります。 形S8FS-Gこちら形S8VK-WAこちら形S8VK-WB形S8VK-X形S8VK-S形S8VK-G形S8VK-T形S8VSこちら形S8JX-N *3こちら形S8JX-P *4【2】外付けでダイオードを接続する。 ■選定ダイオー...
- 商品情報
...リーズ形S8EXシリーズ形S8EAシリーズ形S82Sシリーズ形S8TSシリーズ形S8VK-Sシリーズ形S8VK-Xシリーズ形S8VK-WAシリーズ形S8VK-WBシリーズ 関連FAQ パワーサプライを選定したい。生産終了品の代替品を確認したい。バックアップ運転と並列運転の...
- 商品情報
...を介して内部回路と分離されています。 商品情報 S8FS-GS8VK-GS8VK-TS8VSS8JX (一部生産終了)S8VM (生産終了)S8EX (生産終了)S8EA (生産終了)S82SS8TSS8ASS8VK-SS8VK-XS8VK-WAS8VK-WB 関連FAQ パワーサプライを選定したい。スイッチングパワーサプライとは、どの様な物ですか? パワーサプライの入力...
- 商品情報
...る機種と、表示だけでなく出力する機能を持った機種があります。詳細は(表1)~(表7)をご参照ください。 (表1) 形S8VK-WA、形S8VK-WBシリーズ (表2) 形S8VK-Sシリーズ (表3) 形S8VSシリーズ (表4) 形S8TSシリーズ (表5) 形S8ASシリーズ (表6) 形S8EXシリーズ *1 (表7) 形...
- 商品情報
...情報 パワーサプライ(電源)形S8VK-G形S8VK-T形S8VS形S8JX (一部生産終了)形S8VM (生産終了)形S8EX (生産終了)形S8EA (生産終了)形S8VK-WA形S8VK-WB形S8VK-X形S8VK-S形S8FS-G 関連FAQ パワーサプライ 過電流保護が働いた場合の動作を教えてください。パワーサプライ 突...
- 商品情報
...ました。 S8JX-P用の交換用ファン ・300Wタイプ用:S82Y-JXP30FAN ・600Wタイプ用:S82Y-JXP60FAN 商品情報 S8VK-XS8FS-GS8VK-SS8VK-G S8VK-TS8VSS8JXS8EXS8EAS8VMS8ASS8TSS82SS8VK-WAS8VK-WA テクニカルデータS8VK-WAS8VK-...
- 商品情報
...運転接続可能台数(最大)接続S8FS-G15WS8FS-G015□□-□不可--30WS8FS-G030□□-□50WS8FS-G050□□-□100WS8FS-G100□□-□150WS8FS-G150□□-□300WS8FS-G300□□-□600WS8FS-G600□□-□S8FS-G60024□□-W□可5台こちらS8VK-WA全機種可2台こちらS8VK-...
- 商品情報
...下の案をご検討ください。①パワーサプライで直流に変換(降圧)する。AC380Vを入力できるパワーサプライは、S8VK-Tシリーズ 、S8VK-WBシリーズ がございます。②トランスなどで降圧する。 商品情報 S8VK-TS8VK-WBJ7KCJ7KCA 関連FAQ パワーサプライの無償保証期間とその保...
- 商品情報
...ちらのFAQをご覧ください。*2、*3、*6 置換用の取付金具については、こちらのFAQをご覧ください 商品情報 S8VK-GS8FS-GS8VK-TS8VSS8JXS8VMS8EXS8EAS8TSS82SS8VK-SS8VK-XS8VK-WAS8VK-WB 関連FAQ パワーサプライを選定したい。外部信号で出力電圧をON/OFFすることができるパワーサプライはありますか?【...
- 商品情報
...続します。 商品情報 S8FS-GシリーズS8VK-GシリーズS8VK-TシリーズS8VSシリーズS8VK-SシリーズS8VK-XシリーズS8VK-WAシリーズS8VK-WBシリーズ 関連FAQ パワーサプライの入力側(一次側)と出力側(二次側)とは、絶縁されていますか?パワーサプライにはノ...
- 商品情報
...FAQ04883 形S8FS-Gシリーズ、形S8VK-WA、-WB、-X、-S、-Gシリーズなどがございます。下表をご参照ください。■パワーサプライ 高調波電流規制適合(準拠)表の番号をクリックすると該当する一覧表に移動し、出力容量の品ぞろえが確認できます。〇:全機種、適合(準...