全 15 件が検索されました。(1 - 15件を表示)
- カタログ
...550 g Accessories Laser warning labels, Instruction Sheet 1,000 lx (incandescent light) *5 300 m/s2 3 times each in six directions (up/down, left/right, forward/backward) Approx. 570 g Approx. 550 g Approx. 570 g F....
- マニュアル
...#00000000∼FFFFFFFF(注) 帯域1 割込タスクNo. S+25 帯域6 下限値(下位) S+26 帯域6 下限値(上位) S+27 帯域6 上限値(下位) S+28 帯域6 上限値(上位) S+29 帯域6 割込タスクNo. #00000000∼FFFFFFFF(注) #00000000∼FFFFFFFF(注) 割込タスクNo. #0000∼000F:割込タスクNo.0∼15 #AAAA :割込タスクを起動しない #FFFF :こ...
- マニュアル
...#00000000∼FFFFFFFF(注) 帯域1 割込タスクNo. S+25 帯域6 下限値 (下位) S+26 帯域6 下限値 (上位) S+27 帯域6 上限値 (下位) S+28 帯域6 上限値 (上位) S+29 帯域6 割込タスクNo. #00000000∼FFFFFFFF(注) #00000000∼FFFFFFFF(注) 割込タスクNo. #0000∼000F :割込タスクNo.0∼15 #AAAA :割込タスクを起動しない #FFFF :こ...
- マニュアル
... エリア 1=0001 Hex S+8 CH 0A 00 書き込み開始アドレス=10=000A Hex →アドレス L=0A Hex、アドレス H=00 Hex S+9 CH HH LL S+28 CH HH LL スレーブの CIO 10∼29CH に書き込むデータオムロン製マスタから「バイト データライト」コマンドを発行する場合は、マスタで...
- マニュアル
...ドデータチャネル S+0 CH S+1 CH S+2 CH S+3 CH S+4 CH S+5 CH S+6 CH S+7 CH S+8 CH S+9 CH ∼ S+28 CH 意味内容(Hex) レスポンス格納チャネル(DM2000) 82 07 82(Hex):DMエリア D0 00 07D0(Hex):2000チャネル (詳細はPC本体のマニュアルを参照してください) レスポン...
- マニュアル
...00 01 Class ID: 002F Hex Instance ID: For IR Area 1: 0001 Hex S+8 0A 00 Write start address: 10 = 000A Hex Address L: 0A Hex, Address H: 00 Hex S+9 to HH LL to S_28 HH LL Data written to the Slave’s IR10 to IR29. When the BYTE DATA WRITE command is used from an OMRON Master, data is written to the Slave in the same sequence it is stored in the Master; leftmost byte to rightmost byte. D: Destination Information Results are stored as shown in the following table. Word D Contents (Hex)...
- マニュアル
...Master’s unit address = FE (Hex) specifies the local Unit • Command Words (Source Information) Word S S+1 S+2 S+3 S+4 S+5 S+6 S+7 S+8 S+9 to S+28 Contents Function (Hex) 82 07 Specifies starting response word = DM 2000 D0 00 82 (Hex) specifies the DM area 07D0 (Hex) specifies address 2000 (Refer to the C200HX/HG/HE Operation Manual (W303) for details.) 00 64 Response monitoring time = 64 (Hex) specifies 10.0 seconds 00 0B Number of bytes of command data beginning with word S+4 = 32 (Hex) specifies 50 ...
- マニュアル
... FFFF hex (See note.) Range 1 interrupt task number S+25 Lower word of range 6 lower limit 0000 0000 to FFFF FFFF hex (See note.) S+26 Upper word of range 6 lower limit S+27 Lower word of range 6 upper limit ...
- マニュアル
... FFFF hex (See note.) Range 1 interrupt task number S+25 Lower word of range 6 lower limit 0000 0000 to FFFF FFFF hex (See note.) S+26 Upper word of range 6 lower limit S+27 Lower word of range 6 upper limit ...
- マニュアル
...IEC60529 IP40 Cable length 2m Material Case: aluminum die-cast, Lens: glass Weight (packed state) Approx. 550 g Accessories Laser warning labels, Instruction Sheet Approx. 570 g Approx. 550 g Approx. 570 g F....
- マニュアル
...=4 E = 14 O = 24 Y = 34 5=5 F = 15 P = 25 Z = 35 6=6 G = 16 Q = 26 Space = 0 7=7 H = 17 R = 27 8=8 I = 18 S = 28 9=9 J = 19 T = 29 All other characters are equivalent to one (1). You can define the multiplier string if it is different from the default. 121212121212 (default) 123456789A (for ISBN, Product Add Right to Left). 11-26 V410-H and V450-H Handheld Barcode Reader User Manual 11 OCR Programming (V410-H Only) For example: ISBN 0 2 0 1 1 8...
- マニュアル
... エリア 1=0001 Hex S+8 CH 0A 00 書き込み開始アドレス=10=000A Hex →アドレス L=0A Hex、アドレス H=00 Hex S+9 CH HH LL S+28 CH HH LL スレーブの CIO 10∼29CH に書き込むデータオムロン製マスタから「バイト データライト」コマンドを発行する場合は、マスタで...
- マニュアル
...ドデータチャネル S+0 CH S+1 CH S+2 CH S+3 CH S+4 CH S+5 CH S+6 CH S+7 CH S+8 CH S+9 CH ∼ S+28 CH 意味内容(Hex) レスポンス格納チャネル(DM2000) 82 07 82(Hex):DMエリア D0 00 07D0(Hex):2000チャネル (詳細はPC本体のマニュアルを参照してください) レスポン...
- マニュアル
...00 01 Class ID: 002F Hex Instance ID: For IR Area 1: 0001 Hex S+8 0A 00 Write start address: 10 = 000A Hex Address L: 0A Hex, Address H: 00 Hex S+9 to HH LL to S_28 HH LL Data written to the Slave’s IR10 to IR29. When the BYTE DATA WRITE command is used from an OMRON Master, data is written to the Slave in the same sequence it is stored in the Master; leftmost byte to rightmost byte. D: Destination Information Results are stored as shown in the following table. Word D Contents (Hex)...
- マニュアル
...Master’s unit address = FE (Hex) specifies the local Unit • Command Words (Source Information) Word S S+1 S+2 S+3 S+4 S+5 S+6 S+7 S+8 S+9 to S+28 Contents Function (Hex) 82 07 Specifies starting response word = DM 2000 D0 00 82 (Hex) specifies the DM area 07D0 (Hex) specifies address 2000 (Refer to the C200HX/HG/HE Operation Manual (W303) for details.) 00 64 Response monitoring time = 64 (Hex) specifies 10.0 seconds 00 0B Number of bytes of command data beginning with word S+4 = 32 (Hex) specifies 50 ...