全 20 件が検索されました。(1 - 20件を表示)
- 商品情報
...セットボタンを無効にしたい。(キープロテクトの設定と解除)回転検出に使用する近接センサを選定したい。 H7CX-AW□-N、H7CX-R□-Nで回転数や速度を表示したい。設定を教えてください。 - 製品に関するFAQ | オムロン制御機器...
- 商品情報
...-A11SD1-NH7CX-A4-N H7CX-A4S-N H7CX-A4D-N H7CX-A4SD-N H7CX-A-N H7CX-AS-N H7CX-AD-N H7CX-ASD-NH7CX-A4W-N H7CX-A4WSD-N H7CX-AW-N H7CX-AWS-N H7CX-AWD1-N H7CX-AWSD1-N H7CX-AWSD-N H7CZシリーズ、...
- 商品情報
...してお使いください。「PNP」に設定した場合は、CP1、CP2、リセットなど、入力はすべて電圧入力でお使いください。形H7CX-A□-N *2形H7CX-R□-N *2形H7BX形H7CZ *3電圧入力での使用はできません。形H7CN *3形H7ANDC5~30VDC0~2V全機種、電圧入力です。形H7GP形H7HPDC9~24VDC0~5V電圧入力で...
- 商品情報
...タコメータ形H7CC-Rシリーズ電子カウンタ形H7CX-A□-Nシリーズ *1 *2こちらのFAQをご覧くださいデジタルタコメータ形H7CX-R□-Nシリーズ電子カウンタ形H7BXシリーズ *1 *2こちらのFAQをご覧くださいデジタルタコメータ形H7ER-Nシリーズこ...
- 商品情報
...シリーズは2023年3月に生産を終了します。推奨代替品の確認方法はこちらのFAQをご覧ください 商品情報 形H7CX-A□-N形H7CX-R□-N 関連FAQ 形H7CXのデュアルカウンタ機能では、CP1とCP2とが同時に入力された時、両方ともカウントされますか?タイ...
- 商品情報
...終了。代替品の確認方法についてはこちらのFAQをご覧ください。■商品情報H7CC-A□シリーズH7CC-R□シリーズH7CX-A□-NシリーズH7CX-R□-Nシリーズ H7CC、H7CXをタコメータ機能で使用。回転が停止しても回転数表示が0にならない。考えられる原因を教え...
- 商品情報
...-N形H7CX-AW-N形H7CX-AWS-N形H7CX-AWD1-N形H7CX-AWSD1-N形H7CX-AWSD-NEEP-ROM・書換え回数寿命 約10万回 (参考値) ・データ保持能力 約10年 (参考値) 形H7CX-R□-N*3形H7CX-R11-N 形H7CX-R11D1-N 形H7CX-R11W-N 形H7CX-R11WD1-NEEP-ROM・書換え回数寿命 約10万回 (参考値) ・データ保持能力 約10年 (参考値) シ...
- 商品情報
...-AWS-N H7CX-AWD1-N H7CX-AWSD1-N H7CX-AWSD-N端子台タイプです。本体裏面にねじ端子がついていますので、ソケットは不要です。E53-COV19(付属)H7CX-R□-N*3H7CX-R11-N H7CX-R11D1-N H7CX-R11W-N H7CX-R11WD1-N表面接続P2CF-11 または P2CF-11-E *1 不要*2なしP2CF-11-E *1をお使いください。裏面接続 ...
- 商品情報
...-N形H7CC-A□形H7CC-A形H7CC-AS形H7CC-AD形H7CC-ASD形H7CC-AW形H7CC-AWS形H7CC-AU形H7CC-AUW形H7CC-AWD形H7CC-AWSD--形H7CC-R形H7CC-R11形H7CC-R11D形H7CC-R11W形H7CC-R11WD形H7CX-R□-N形H7CX-R11-N形H7CX-R□11D1-N形H7CX-R11W-N形H7CX-R11WD1-N *1 形H7CXシリーズは2023年3月に生産を終了しました。推奨代替品の確...
- 商品情報
...確認方法についてはこちらのFAQ をご覧ください 商品情報 電子カウンタ/タコメータ 形H7CX-A□-Nデジタルタコメータ 形H7CX-R□-N電子カウンタ 形H7BX 関連FAQ カウンタの無電圧入力の入力条件の意味を教えてください。カウンタの電圧入力の...
- 商品情報
...ださい。 レベル内容モードの移行運転モードでの表示切替形H7CX-A?-Nリセットキー形H7CX-A?-Nアップキー/ダウンキー形H7CX-R?-Nホールドキー形H7CX-R?-NアップキーKP-1 (初期値)不可可可可KP-2不可可不可可KP-3不可可可不可KP-4不可可不...
- 商品情報
...ウンタ 形H7BX電子カウンタ 形H7CZ電子カウンタ 形H7CC-A 関連FAQ 回転検出に使用する近接センサを選定したい。形H7CX-AW□-N、形H7CX-R□-N 回転数(rpm)や速度を表示したい。設定を教えてください。形H7CX-A□-N、形H7BX、形H7CZのプリスケール値の設定を教えてく...
- 商品情報
...りカタログをダウンロードしてご利用ください。 商品情報 電子カウンタ/タコメータ 形H7CX-A□-Nデジタルタコメータ 形H7CX-R□-N 関連FAQ 設定値を2段階設定できるカウンタ、タコメータはありますか?コンベアを流れてくるワークや通過す...
- 商品情報
...か?カウンタで長さや流量、回転回数などに換算して表示したい。設定を教えてください。(形H7CX-A□-N 形H7BX 形H7CZ)形H7CX-AW□-N、形H7CX-R□-N 回転数(rpm)や速度を表示したい。設定を教えてください。センサやロータリエンコーダを接続して、回転数(rpm)や速...
- 商品情報
...報 形E6J-C形E6A2-C形E6B2-C形E6C2-C形E6C3-C形E6D-C形E6F-C形E6H-C電子カウンタ/タコメータ 形H7CX-A□-Nデジタルタコメータ 形H7CX-R?-N電子カウンタ 形H7BX 関連FAQ インクメンタル形のロータリエンコーダの出力仕様、接続できる機器を教えてくだ...
- 商品情報
... *2 *312mADC12V/100mA電源電圧 AC24V/DC12~24Vタイプ形H7CX-A□D1-N *2 *3 *412mADC12V/100mA電源電圧 DC12~24Vタイプ 形H7CX-A□D-N *2 *312mAなしデジタルタコメータ形H7CX-R□-N *2 *312mADC12V/100mA電子カウンタ形H7BX *312mADC12V/100mA *1 PNP入力タイプ(形K3HB-RPB?-□、形K3HB-PPB?-□)は接続できません。 形K3HB-RPB-A 形K3HB-RPB-CPAC11 形K3HB-RPB-CPAC21 ...
- 商品情報
... *3 *412mADC12V/100mA電源電圧 AC24V/DC12~24Vタイプ形H7CX-A□D1-N *3 *4 *512mADC12V/100mA電源電圧 DC12~24Vタイプ 形H7CX-A□D-N *3 *412mAなしデジタルタコメータ形H7CX-R□-N *3 *412mADC12V/100mA電子カウンタ形H7BX *412mADC12V/100mA *1 ロータリエンコーダのNPNトランジスタを使用する場合は、NPN/電圧入力タイ...
- 商品情報
...の確認方法はこちらのFAQをご覧ください。H7CC-Aの設定はこちらのFAQをご覧ください。 商品情報 H7CX-A□-NH7CZH7BX 関連FAQ H7CX-AW□-N、形H7CX-R□-N 回転数(rpm)や速度を表示したい。設定を教えてください。H7CX-A□-N、形H7BX 加算、減算、加減算の動作と設定を教えてくだ...
- 商品情報
...ン 形Y92S-P6使用時のみです。*5 パネル表面のみ、防水パッキン 形Y92S-29使用時のみです。 商品情報 形H7CC-A形H7CC-R形H7CX-A□-N形H7CX-R□-N形H7CZ形H7CN 関連FAQ カウンタのソケット、端子カバー、保持金具、フロントパネルの形式を教えてください。(形H7CC、形H7CX...
- 商品情報
... *1形H7CX-AWD1-N *1形H7CX-AWSD1-N *1形H7CX-AWSD-N *12段設定タイプはタコメータとしても使用できます。(表2)デジタルタコメータ 形H7CX-R□-N形H7CX-R11-N形H7CX-R11D1-N 形H7CX-R11W-N 形H7CX-R11WD1-N *1 形H7CXシリーズは、2023年3月に生産を終了します。推奨代替品の確認方...