全 21 件が検索されました。(1 - 20件を表示)
- 商品情報
...良いですか?商品はどこで購入できますか? 関連情報 Panel Assist Web ~制御盤づくり革新のご提案~ (熱対策、工数削減、小型化など) ローコストタイプの熱電対の保護管長さや太さを指定することはできますか? - 製品に関するFAQ | オムロン制御機器...
- 商品情報
...などで、保護管長が保護管径の20倍以下になる場合は、できるだけ保護管全体を接触または挿入してください。■測温体 E52 測定対象への接触・挿入長さ・素子部全体の接触・挿入が必要な形式 分類 種類 形式 保護管材質 白金測温抵抗体 Pt100 専用...
- 商品情報
...設定変更が必要です。■白金測温抵抗体 Pt100とJPt100 呼び名 Pt100(新JIS) JPt100(旧JIS) 時期 1989年4月1日~ ~1989年3月31日 オムロンの表記 形E52-P□□(例) 形E52-P50C-N 形E52-PT□□ *1(例) 形E52-PT50C ・温度特性について 100℃を測定した時のPt100とJPt100のそれぞれの抵抗値は、以下のように...
- 商品情報
...必要です。高機能設定レベルに移行する方法はこちらのFAQをご覧ください。 ■ 接続〔例1〕形E5CC(ねじ端子タイプ)と熱電対:形E52-CA□ (または形E52-IC□、形E52-PR□)以下の接続でお使いください。・熱電対Aで測定した温度は制御部の温度、熱電対Bで測定し...
- 商品情報
...下記の通りです。■主な熱電対の構成材料 記号 当社取扱有無形式 構成材料 弊社商品の被覆色(JIS C 1610:1995 区分2) +側 -側 K ○形E52-CA クロメル *1 アルメル*1 青 J ○形E52-IC 鉄 コンスタンタン 黄 T (取扱がありません) 銅 コンスタンタン - E (取扱がありま...
- 商品情報
...。(表1) 温度センサの極性の有無、配線距離、リード線 温度センサの種類説明【1】熱電対非接触温度センサ(形ES1B)対象形式 形E52-CA□ 形E52-IC□ 形E52-PR□ 形ES1B 極性+-の極性があります。極性に注意して配線してください。極性を間違えると、温度が上昇し...
- 商品情報
...ご確認ください。補償導線の表面被覆の色はJIS規格で定められています。 熱電対の種類 形式 補償導線の被覆の色 R 形E52-PR? 黒 K 形E52-CA? 青 J 形E52-IC? 黄 なお、当社の補償導線は、JIS C 1610:1995 区分2に準拠しています。補償導線の一覧はこちらの...
- 商品情報
...加工はしないでください。・シース形測温体は測温部を保護するため先端部より100㎜以内は曲げ加工を避けてください。■E52 曲げ加工可能な機種 形式の中の「D=?」は保護管径(㎜) を表します。 種類 形式 リード線直出し形 *1 端子露出形 端子内蔵形 白...
- 商品情報
...FAQ03224 防水タイプ:形E52-P10GPY、形E52-P10GPF、FEPモールド形(完全防水):形E52-P5AY-40、形E52-P5AF-40がございます。下表を参照の上、水没させる範囲に応じてお選びください。保護管のみ水没させる場合は(表2)を参照ください。(表1) 防水タイプ、FEPモールド形(完全防水)...
- 商品情報
...電圧を熱起電力といいます。●温度特性の読み方 縦軸と横軸の温度から、交わるところの値を確認します。 例:K熱電対 形E52-CA□ ①120℃の場合の熱起電力(μV)は、4920μVです。 (縦軸 +100℃) + (横軸 +20℃) = +120℃) ②300℃の場合の熱起電力(μV)は、12,209μVです。 (縦軸 +300℃) + (横軸 +0℃) = +300℃)熱電対の規...
- 商品情報
...およその目安として、100℃のときに2℃ほど低い温度が表示されます。 JPt入力部にPt100センサを接続した場合の指示温度 * 形E52-PT□(旧JIS対応品・Jpt100) は、2003年に生産を終了しています。 形E52-P□ (新JIS対応品・Pt100)をご検討ください。 ・代替品については、関連情...
- 商品情報
...FAQ04852 JIS規格で定められた精度に応じた階級の名称です。クラス2の許容差は、以下の通りです。 種類 測定温度 許容差(*1) 形E52-CA 0℃以上 1200℃未満①±2.5℃②測定温度の±0.75% 形E52-IC 0℃以上 750℃未満 形E52-PR 0℃以上 1600℃未満①±1.5℃②測定温度の±0.25% ①または②のどち...
- 商品情報
...絶対値です。温度の表示誤差は、センサの測定誤差(上記)に温度調節器(調節計)の指示精度がプラスされます。 商品情報 形E52(汎用タイプ)形E52(ローコストタイプ)形E52(専用タイプ)温度センサ 形E52 フェルール端子(汎用タイプ)温度センサ 形...
- 商品情報
...電対の間に導通があります。 特長 ・ノイズの影響を 受けにくい。・保護管先端部に溶接されている。・応答が早い。 商品情報 形E52(汎用タイプ)形E52(ローコストタイプ)形E52(専用タイプ)温度センサ 形E52 フェルール端子(汎用タイプ)温度センサ 形...
- 商品情報
...た、具体的な寸法につきましては、外形寸法図をご請求ください。(こちら) ●外観 種類形式仕様 測温範囲 熱電対シース形形E52-CA30C-N-19 D=8 L1=200①保護管長L:30㎝②保護管径D:8㎜③ニップル径D2:8㎜④保護管長L1(フランジ下長さ):200㎜⑤フランジ規格 *1:5K10A⑥フラ...
- 商品情報
...ました。使用条件に合わせてお選びください。 区分 よくある選定に関するお問い合わせ 該当する商品 関連FAQ サイズ形E52シリーズを保護管径や長さを指定して購入したい。任意に指定して購入することはできません。カタログを参照の...
- 商品情報
...2)をご覧ください。 種類形式測温範囲シース形シース形についてはこちらのFAQ をご覧ください。1.リード線直出し形 E52-P□AY-5 D=□ □ □M-196~+450℃2.端子内蔵形 E52-P□C-N-5 D=□-200~+450℃ローコストタイプ...
- 商品情報
...力機器の種類をご確認の上、下表の詳細欄のリンク先にてご確認ください。 入力機器形式備考詳細白金測温抵抗体 形E52-P形E52-PTPt100JPt100こちら熱電対形E52-CA形E52-ICK(CA)J(IC)こちらサーミスタ 形E52-THE素子互換式、比率式こちら非接触温度センサ...
- 商品情報
...温度:600℃以下・適用保護管径:保護管径φ3.2~10・以下の保護管には使用できません。 x フッ素樹脂加工された保護管 形式例 E52-??□-1 E52-??□-9 x ローコストタイプの温度センサ 形式例 ...
- 商品情報
...なりません。*3 配線距離、リード線についてはこちらのFAQをご覧ください。*4 素線の種類により形式が異なります。Pt100:形E52-P、JPt100:形52-PTなお、Jpt100(形E52-PT)は旧JIS対応品で、2003年に生産を終了しています。Pt100とJPt100の違いについてはこちらのFAQをご...