全 50 件が検索されました。(1 - 20件を表示)
- 商品情報
...き、お客様の責任において利用可否のご判断、および安全性に関する対策をお願いします。 北陽電機製カウンタ:DC-JB6-AW(GJB6002)のオムロン相当品と、主な相違点を教えてください。 - 製品に関するFAQ | オムロン制御機器...
- 商品情報
...必要です。)H7CC データシート (単位:mm) 外形寸法生産終了品H7CX-AW-N代替品H7CC-AW 端子配置 生産終了品 H7CX-AW-N 代替品H7CC-AW H7CX-AW-Nの推奨代替品と主な相違点を教えてください。 - 製品に関するFAQ | オムロン制御機器...
- 商品情報
...価いただき、お客様の責任において利用可否のご判断、および安全性に関する対策をお願いします。 北陽電機製 DC-JA7-AW、DC-JA7-DW のオムロン相当品と主な相違点を教えてください。 - 製品に関するFAQ | オムロン制御機器...
- 商品情報
...のリセットボタンを無効にしたい。(キープロテクトの設定と解除)回転検出に使用する近接センサを選定したい。 H7CX-AW□-N、H7CX-R□-Nで回転数や速度を表示したい。設定を教えてください。 - 製品に関するFAQ | オムロン制御機器...
- 商品情報
...上面にディップスイッチがあります。(出荷時はすべてOFFです。)【対象形式】H7CC-A8 H7CC-A8D H7CC-A11 H7CC-A11S H7CC-A11D H7CC-A11SD H7CC-A H7CC-AS H7CC-AD H7CC-ASDH7CC-AW H7CC-AWS H7CC-AWSD H7CC-AU H7CC-AUD H7CC-R11 H7CC-R11D H7CC-R11W H7CC-R11WDH7CX-A114-N H7CX-A114S-N H7CX-A114D1-N H7CX-A11-N H7CX-A11S-N H7CX-A11D1-N H7CX-A11SD1-NH7CX-A4-N H7CX-A4S-N H7CX-A4D-N H7CX-A4SD-N H7CX-A-...
- 商品情報
...ードに切り替えます。②「BKUP(停電記憶)」の設定値をOFFに変更します。 ■対象形式H7CC-A8 H7C-A8D H7CC-A11 H7CC-A11S H7CC-A11D H7CC-A11SD H7CC-A H7CC-ASH7CC-AD H7CC-ASD H7CC-AW H7CC-AWS H7CC-AWSD H7CC-AU H7CC-AUD■商品情報H7CC データシート H7CC-Aシリーズでカウント値を電源リセットすることはできますか? - 製...
- 商品情報
...FAQ000129656 推奨代替品は、H7CC-AW をご検討ください。■主な仕様比較・同じ48角サイズですが、奥行が78mm→59mmに短くなります。・端子配置は同等です。・操作方法が異なります。(リセットキー、モードキーは単独キーがなくなり、指定の2キー同時押しに変わりま...
- 商品情報
...こちらのFAQをご覧ください。) H7CX-A?-N*3H7CX-A114-NH7CX-A114S-NH7CX-A114D1-NH7CX-A11-NH7CX-A11S-NH7CX-A11D1-NH7CX-A11SD1-NH7CX-A4-NH7CX-A4S-NH7CX-A4D-NH7CX-A4SD-NH7CX-A-NH7CX-AS-NH7CX-AD-NH7CX-ASD-NH7CX-A4W-NH7CX-A4WSD-NH7CX-...
- 商品情報
...します。 シリーズ 形式 最高計数速度 形H7CC-A形H7CC-A8形H7CC-A8D形H7CC-A11形H7CC-A11S形H7CC-A11D形H7CC-A11SD形H7CC-A形H7CC-AS形H7CC-AD形H7CC-ASD形H7CC-AW形H7CC-AWS形H7CC-AWD形H7CC-AWSD形H7CC-AU形H7CC-AUD(タコメータモード時を除く)【CP1、CP2】 30Hz/10kHz 切替(最小パルス幅 16.7msec/0.05msec)・設定値は、30Hz ま...
- 商品情報
...-CNB-L1AT11形K3HB-CNB-L2AT11形K3HB-CNB-A-DRT1 ご用意しておりません。 形H7CC-A 形H7CC-A11形H7CC-A11S形H7CC-A11D形H7CC-A11SD形H7CC-A形H7CC-AS形H7CC-AD形H7CC-ASD形H7CC-AW形H7CC-AWS形H7CC-AWD形H7CC-AWSD形H7CC-AU形H7CC-AUD 形H7CC-A8形H7CC-A8D 形H7CX-A*1 形H7CX-A114-N形H7CX-A114S-N形H7CX-A11-N形H7CX-A11S-N形H7CX-A4-N形H7CX-A4S-...
- 商品情報
...透明)、彫刻板、拡散プレート、反射プレンジャが内蔵されています。 保護構造形式長方形正方形丸形操作部IP40形A16L-JW形A16L-AW形A16L-TWIP66耐油形 *1形A165L-JW形A165L-AW形A165L-TW *1 2005年7月以降生産分よりIP66耐油形です。(2005年6月以前生産分はIP65耐油形) 【ケ...
- 商品情報
...ます。■ 前面のリセットキーを押してリセットする。・ CP1、CP2が 同時にリセットされます。●対象機種 *1 形H7CX-A4W-N 形H7CX-A4WSD-N 形H7CX-AW-N 形H7CX-AWS-N 形H7CX-AWD1 形H7CX-AWSD1-N 形H7CX-AWSD-N*1 形H7CXシリーズは2023年3月に生産を終了します。推奨代替品の確認方法はこ...
- 商品情報
...のデュアルカウント値は、CP1カウント値-CP2カウント値よって、11-6で、5となります。 ●対象機種 *1 形H7CX-A4W-N 形H7CX-A4WSD-N 形H7CX-AW-N 形H7CX-AWS-N 形H7CX-AWD1-N 形H7CX-AWSD1-N 形H7CX-AWSD-N*1 形H7CXシリーズは2023年3月に生産を終了します。推奨代替品の確認方法は...
- 商品情報
...場合はオートゼロ時間が働き、表示が「0」になってしまいます。・工場出荷時の設定値(初期) は、形式により異なります。・H7CC-R/AW/AUシリーズ:999.9S・H7CX-Rシリーズ:999.9S・H7CX-AWシリーズ:99.9S 対象形式 ・デジタルタコメータ H7CC-R11 H7CC-R11D H7CC-R11W H7CC-R11WD H7CX-Rシリー...
- 商品情報
...替品の確認方法はこちらのFAQ をご覧ください。 商品情報 単相電流リレー 形K8DT-ASシリーズ単相過不足電流リレー 形K8DT-AWシリーズデジタルヒータ断線警報器 形K8AC-Hシリーズ単相電流リレー 形K8AK-ASシリーズ単相過不足電流リレー 形K8AK-...
- 商品情報
...-NH7CX-A4D-NH7CX-A4SD-NH7CX-A4W-NH7CX-A4WSD-N--6桁H7CC-A8H7CC-A8DH7CC-A11H7CC-A11SH7CC-A11DH7CC-AH7CC-ASH7CC-ADH7CC-ASDH7CC-AWH7CC-AWSH7CC-AUH7CC-AUWH7CC-AWDH7CC-AWSDH7CX-A11-N H7CX-A11S-N H7CX-A11D1-NH7CX-A11SD1-N H7CX-A-N H7CX-AS-N H7CX-AD-N H7CX-ASD-N H7CX-...
- 商品情報
...式 シリーズ 形式 停電記憶方式 種類 説明 形H7CC-A*1形H7CC-A8形H7CC-A8D形H7CC-A11形H7CC-A11S形H7CC-A11D形H7CC-A形H7CC-AS形H7CC-AD形H7CC-ASD形H7CC-AW形H7CC-AWS形H7CC-AU形H7CC-AUW形H7CC-AWD形H7CC-AWSD不揮発性メモリ・書換え回数 10万回以上(参考値) ・データ保持性 10年以上(参考値) 形...
- 商品情報
...お使いください。裏面接続 P3GA-11 なしY92A-48G(別売)H7CX-A4-N H7CX-A4S-N H7CX-A4D-N H7CX-A4SD-N H7CX-A-N H7CX-AS-N H7CX-AD-N H7CX-ASD-N H7CX-A4W-N H7CX-A4WSD-N H7CX-AW-N H7CX-AWS-N H7CX-AWD1-N H7CX-AWSD1-N H7CX-AWSD-N端子台タイプです。本体裏面にねじ端子がついていますので、ソケットは不要です。E53-...
- 商品情報
...形H7CX-A11-N 形H7CX-A11S-N 形H7CX-A11D1-N形H7CX-A11SD1-N 形H7CC-A11□形H7CC-A11形H7CC-A11S形H7CC-A11D 形H7CX-A□-N形H7CX-A-N 形H7CX-AS-N 形H7CX-AD-N 形H7CX-ASD-N 形H7CX-AW-N形H7CX-AWS-N形H7CX-AWD1-N形H7CX-AWSD1-N形H7CX-AWSD-N形H7CC-A□形H7CC-A形H7CC-AS形H7CC-AD形H7CC-ASD形H7CC-...
- 商品情報
... 形H7CX-A11D1-N 形H7CX-A11SD1-N 形H7CX-A4-N 形H7CX-A4S-N 形H7CX-A4D-N 形H7CX-A4SD-N 形H7CX-A-N 形H7CX-AS-N 形H7CX-AD-N 形H7CX-ASD-N形H7CX-A4W-N 形H7CX-A4WSD-N 形H7CX-AW-N 形H7CX-AWS-N 形H7CX-AWD1-N形H7CX-AWSD1-N 形H7CX-AWSD-N 形H7CX-R11-N 形H7CX-R11D1-N 形H7CX-R11W-N 形H7CX-R11WD1-N ・形H7BXシリーズ 形H7BX-A 形H7BX-AD1 形H7BX-...