全 44876 件が検索されました。(1901 - 1920件を表示)

  • マニュアル

    ...[1151567-8B] G32A-A□-VD パワー・デバイス・カートリッジ 取扱説明書(日/英語) ●警告表示の意味 警告 誤った取扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を示します。 注意 誤った取扱いをすると、傷害を負う可能性が想定される場合、...

  • マニュアル

    ...[0696882-6C] H3CR-A/AS('13年3月までの旧製品版) ソリッドステート・タイマ 取扱説明書 (日/英/伊/独/仏/西語) ➅ (A, B, B2, C, D, E) ➀ Model -A -AS H3CR POWER ➁ SOLID-STATE TIMER OUT 15 10 F 30 min H3CR Thank you for purchasing this OMRON product. This manual primarily describes precautions required in installing and wiring the timer. Before operating the product ,read this manual thoroughly to acquire sufficient knowledge of the product. Keep this manual for future ...

  • マニュアル

    ...[2244835-2C] H3CR-A/-AS ソリッドステート・タイマ 取扱説明書 (日/英/伊/独/仏/西語) UK/USA Safety Precautions D ●Definition of Precautionary Information H3CR -A -AS CAUTION INSTRUCTION SHEET F The life of the output relay largely depends on the switching current and other switch conditions. Consider the actual application conditions and do not exceed the rated load or electrical life. If the output relay is used beyond its service life, the contacts may fuse or burning may occur. Also, never exceed the rated load...

  • マニュアル

    ...[2256873-0B] H3CR-A/-AS ソリッドステート・タイマ 取扱説明書 (日/英/中語) C J UK/USA Nomenclature (A,B,B2,C,D,E,G,J) H3CR -A -AS Power indicator Output indicator Rated time selector Time unit selector Setting dial (setting time value) Operation mode selector POWER OUT 15 MODE 10 20 5 C 25 0 30 min J Note: If pointer is turned counterclockwise until overranged, instantaneous output will be issued. (zero point instantaneous operation) 0 H3CR INSTRUCTION MANUAL UK/USA (sec,10s,min,10min,...

  • マニュアル

    ...[0617439-0H] H5L-A('06年3月までの旧製品) タイムスイッチ 取扱説明書 (日/英語) DIMENSIONS NAMES OF RESPECTIVE PARTS MOUNTING METHOD and PANEL CUTOUT CONNECTIONS Program Cancellation Program Error OPERATION PROCEDURE Cycle program Attention in programing TIM ADJ Power failure compensation HINTS ON CORRECT USE PROGRAMMING EXAMPLE 各部の名称 プログラム例例題 操作 回路 1 運転回路 2 時間時間 説明 買 製品製品 書 停止...

  • マニュアル

    ...[1618596-0B] H5L-A デイリータイムスイッチ 取扱説明書 (日/英語)...

  • マニュアル

    ...[5639664-5C] H7CC-A□ 電子カウンタ 取扱説明書(日/英語) Precautions for Safe Use Precautions for Correct Use 1) When mounting the Counter to a panel, tighten the two mounting screws alternately, a little at ...

  • マニュアル

    ...[0667722-8B] H8BM-A(D)(旧タイプ) マルチカウンタ/タイマ 取扱説明書...

  • マニュアル

    ...[I827-E1-02] R88M-1(A)[], R88D-1S(A)N[]-ECT, SYSMAC-SE20[][] AC Servo System Startup Guide for Multi-axis Setup and Tuning AC Servo System 1S-series Startup Guide for Multi-axis Setup and Tuning R88M-1A[]/R88D-1SAN[]-ECT (AC Servo System) R88M-1[]/R88D-1SN[]-ECT (AC Servo System) SYSMAC-SE20[][] (Automation Software) I827-E1-02 NOTE All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in ...

  • マニュアル

    ...5853656-8 A_K2ZC-K2RV-CPC_ 保護継電器 .fm 1 ページ 2025年10月17日 金曜日 午前9時8分 5853656-8 A_K2ZC-K2RV-CPC_ 保護継電器 .fm 1 ページ 2025年10月17日 金曜日 午前9時8分 形 K2ZC-K2RV-CPC 地絡過電圧 + 逆電力継電器(三相不平衡用) 取扱説明書 5853656-8 ...

  • マニュアル

    ...K3CV-F-1 Step5: Secure the K3CV firmly with a cable tie. K3CV-F-1 Mounting bracket EN INSTRUCTION SHEET Step5: Secure the K3CV firmly with a cable tie. Step6: To prevent stress on the connectors, secure the cables firmly with cable ties or similar fasteners. 5835712-4A ■ Mounting Step 1: Utilize the two screw holes to securely mount the bracket to the wall. Mounting bracket Screw Specification: M3, minimum length 3 mm. Screw head height: 4 mm or less • Select screws appropriate for the material of the wall being used for mounting. • To avoid interference between the mounting bracket ...

  • マニュアル

    ...K3CV-F-3 ■ Removal DIN Track Mounting Adapter Step 1: Insert a flathead screwdri ■ Removal K3CV-F-3 DIN Track Mounting Adapter EN INSTRUCTION SHEET Step 1: 5849384-2A Insert a flathead screwdriver into the slot at the bottom of the adapter and remove the adapter from the DIN track. ■ Mounting Step 1: Connect the K3CV to the adapter. Insert it fully with the indicator light facing forward. Indicator light 1 Indicator light 1 Step 2: Step 2: Disconnect both cables from the K3CV. Cable analog signal side Connect the cables for the analog signal side and the IO-Link ...

  • マニュアル

    ...5835699-3B (Side-A) Precautions for Safe Use Installation Method Exterior View 5835699-3B (Side-A) Precautions for Safe Use Installation Method • If the product is used in a manner not specified by the INSTRUCTION MANUAL, the protection provided by the product may be impaired. Model K3CV (Unit: mm) (1) Line up the polarity key on the inside of the connector, and insert the connector fully. Polarity key • Do not dismantle, modify, or repair the product. • To prevent an accident due to the product falling, wear appropriate protective gear such as safety glasses and ...

  • マニュアル

    ...[2838272-8B] KM-NCT-E□□□A 分割型変流器 取扱説明書 (日/英/中語) KM-NCT-E_EN_SCH.fm 1 ページ 2018年5月29日 火曜日 午前11時2分 PRECAUTIONS FOR SAFE USE KM-NCT-E@@@A model Split Type Current Transformer (1 INSTRUCTION MANUAL Thank you for purchasing the KM-NCT-E@@@...

  • マニュアル

    ...5823992-0A (Side-A) PRECAUTIONS FOR SAFE USE Conformance to Safety Standards ■ S 5823992-0A (Side-A) model KM-PCBE Split Type Current Transformer INSTRUCTION MANUAL EN Thank you for purchasing the KM-PCBE. Always need the following points when using the KM-PCBE. • This product is designed for use by qualified personnel with ...

  • マニュアル

    ...5832710-1B (Side-A) • Before using the device, be sure to check the wiring befor 5832710-1B (Side-A) Property damage may occur due to fire. Always make sure that the wires are connected properly before turning ON the power supply. model KM-PMBN-EIP Minor injury due to electric shock may occasionally occur. Do not touch the product except for any buttons (keys) while power is being supplied. Power Monitor Property damage may occasionally occur due to ignition. When wiring, make sure that the wiring material is properly inserted all the way into each terminal hole of the product....

  • マニュアル

    ...5869434-1A (Side-A) PRECAUTIONS FOR SAFE USE Conformance to Safety Standards ■ S 5869434-1A (Side-A) PRECAUTIONS FOR SAFE USE model KM20-CTF-□A Split Type Current Transformer INSTRUCTION MANUAL EN Thank you for purchasing the KM20-CTF-...

  • マニュアル

    ...16) Be sure to touch grounded metal as a measure against electrostatic prior to © OMRON Corporation 4015657-1 C PRECAUTIONS ON SAFETY ●Meanings of Signal Words CAUTION Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, will result in minor or moderate injury, or there may be property damage. CAUTION Property damage may occur due to fire. Tighten the terminal screws to the specified torques. Recommended terminal screw tightening torque: 0.69 to 0.88 N・m After tightening the screw, check that the screw is not tilted. Minor or moderate injury or property damage may occur due to explosion....

  • マニュアル

    ...[O021-E1-01] CK3E-[][][][], NY51[]-A[][][] Programmable Multi-Axis Controller Startup Guide (G5-series Servo Drives) Programmable Multi -A xis Controller Startup Guide for G5-series Servo Drives CK3E-□□□□ NY51□-...

  • マニュアル

    ...[O022-E1-02] CK3E-[][][][], NY51[]-A[][][] Programmable Multi-Axis Controller Startup Guide (1S-series Servo Drives) Programmable Multi-Axis Controller Startup Guide for 1S-series Servo Drives CK3E-□□□□ NY51□-...