全 268 件が検索されました。(141 - 160件を表示)
- マニュアル
.................................................................................................................................... 3-4 3-2-2 リード (RD).........................................................................................................................................................3-5 3-2-3 ライト (WT)........................................................................................................................................................3-6 3-2-4 オートリード (AR)..............................................................................................................................................3-7 3-2-5 オートライト (...
- マニュアル
...信データチャネル割り付け(PMCR命令の第3オペランド) シーケンスNo.518(ライト(ASC/1))と同様です。 参 考 ・オートライト(AW)のとき、データキャリアから読み出されないとレスポンスが返ってこないため、終了させるには、アボートフラグをON→OFF...
- マニュアル
...す。 DCがR/Wヘッド〔R!Wアンテナ)に接近するのを待ち、DC内のメモリにデータを書込 〔剖オートライトコマンド AW 4157 みます。 1回で書込みできるデータ量は、最大502バイト=251CH分です。 一一一一一 DCがR/W丹ッド(R/Wアンテナ)に接近するの...
- マニュアル
...ジスタに 1000 番地のデータを入れて加算し、1000 番地に結果を書き込むサンプルプログラムを作成します。 (注)最初の MOV AW,PS と MOV DSO,AW はプログラムセグメントとデータセグメントを一致させる操作です。 プログラムを入力し終ったら、!の後...
- マニュアル
... が最も古いエラーとなります。 RD エラーが発生した命令を示します。 この場合は、IDRD です。 RD:IDRD WT:IDWT MD:IDMD AR:IDAR AW:IDAW CA:IDCA DCツウシン E エラーメッセージです。 3 - 3 プロコンの操作 表示されるエラーメッセージについては、 「ID通信異常のエ...
- マニュアル
...。 次のように入力してください。 回回回⑩回起動オプションについてr・AV・一・一・AVI-INI"rt!t・-X-「■一・一・一・一'一・AV'"'"'9'tz■「■e■e■一!AW'!AVL MONコマンドには、次の起動オプションがあります。 -MONO:モノクロCRT(ノートパソコンなど)使用時に、画面を見やすくしま...
- マニュアル
...。 FINS コマンド(0101、0102)に対応する ID コマンドを設定します。 Normal:リード/ライト(RD/WT) AutoR/W:オートリード/オートライト(AR/AW) 伝送速度(300、600、1200、1800、2400、4800、9600、19200、38400、 57600、115200)を設定します。 データビット長(5、6、7、8)を設定します。 ストップビット長(1、2)を設定...
- マニュアル
...信データチャネル割り付け(PMCR命令の第3オペランド) シーケンスNo.518(ライト(ASC/1))と同様です。 参 考 ・オートライト(AW)のとき、データキャリアから読み出されないとレスポンスが返ってこないため、終了させるには、アボートフラグをON→OFF...
- マニュアル
...4-4-1 リード(RD)....................................................................................................... 4-21 4-4-2 ライト(WT)...................................................................................................... 4-22 4-4-3 オートリード(AR)............................................................................................ 4-23 4-4-4 オートライト(...
- マニュアル
...YES モニタユニット装着、 モニタモードにして電源ON モニタユニット装着せず、電源ON、 上位機器との接続 TEST AW 実行 AWコマンド送出 HEAD LED 点灯→消灯? NO YES E70? YES 移動速度OK? YES NO NO YES データキャリアOK? YES データキャリアOK? YES NO NO 距離調整ガタ...
- マニュアル
...AR オー ト リ ー ド デー タ キ ャ リ アが近づ く のを待っ てデー タ キ ャ リ アの メ モ リ のデー タを読出 し ます。 p.53 AW オー ト ラ イ ト デー タ キ ャ リ アが近づ く のを待っ てデー タ キ ャ リ アの メ モ リ にデー タを書込みます。 p.55 BR ボタ ン リード 操...
- マニュアル
...ㅢାਛᢿਛ䈱႐ว䈲䇮ㅢା⸳ቯ䇮ㅢା䉮䊙䊮䊄 ⸳ቯ䈱⋥䈚䈏ᔅⷐ䈪䈜䇯 オー ト リ ー ド コ マ ン ド (AR) オー ト ラ イ ト コ マ ン ド (AW) 㔚Ḯ㪦㪥 䊁䉴䊃ಣℂਛ 䉺䉟䊛䉝䉡䊃䊁䉴䊃䉮䊙䊮䊄⇣Ᏹ⚳ੌ ⸳ቯ䇮⚵䉂ઃ 䉼䉢䉾䉪ቢੌ 䊐䊤䉫㪦㪥 䊁䉴䊃䉮䊙䊮䊄ᱜᏱ⚳ੌ ㅍା䊂䊷䉺...
- マニュアル
...AR オー ト リ ー ド デー タ キ ャ リ アが近づ く のを待っ てデー タ キ ャ リ アの メ モ リ のデー タを読出 し ます。 p.91 AW オー ト ラ イ ト デー タ キ ャ リ アが近づ く のを待っ てデー タ キ ャ リ アの メ モ リ にデー タを書込みます。 p.93 DF デー タ フ ィ ル コ ...
- マニュアル
...ンド(XR)................................................................................. 4-25 4-4-4 拡張ライトコマンド(XW)................................................................................ 4-27 4-4-5 オートリード(AR)............................................................................................ 4-29 4-4-6 オールライト(...
- マニュアル
...ンド(XR)................................................................................. 4-25 4-4-4 拡張ライトコマンド(XW)................................................................................ 4-27 4-4-5 オートリード(AR)............................................................................................ 4-29 4-4-6 オールライト(...
- マニュアル
...ィル(DF)...........................................................................................................................................4-22 4-4-4 コピー(CP)........................................................................................................................................................4-23 4-4-5 大量リード(ER)................................................................................................................................................4-24 4-4-6 オートリード(AR)............................................................................................................................................4-25 4-4-7 オートライト(...
- マニュアル
...BCare 長さ AMlen 面積 AMare 長さ BAlen 自動幅 半径 BArad X軸間 XX 面積 BAare Y軸間 YY AN XY軸間 AW X軸間 XYver 長さ TRlen Y軸間 XYhor 面積 TRare 対角線 XYdia 長さ PGlen 面積 PGare カウン ト G 第 面積 計測項目 L 半径 角度周囲長 計測 リ ス ト ラ ベル 5章対象物を計測する 1. 計測画面で...
- マニュアル
..., HLK2, and HLK3. COM Port The port allocated to HLK@ in the Serial Ports setting is displayed. Set the ID command corresponding to the FINS commands 01 01 and 01 02. Normal: Read/write (RD/WT) AutoR/W: Auto read/auto write (AR/...
- マニュアル
... Head. Table T2–8 outlines these commands. T2–8 Communication Commands Command name Mnemonic Read RD ASCII code 52 44 Function Write WT 57 54 Auto Read AR 41 52 Auto Write AW 41 57 Waits until the Data Carrier approaches the Read/Write Head (or Antenna) and then writes data to the internal memory of the Data Carrier as it comes within detection range of the Read/Write Head (or Antenna). Up to 502 bytes (251 words) of data can be written at a time. Clear-all (see Note) CA 43 41 Auto Read/Write Abort AA 41 ...
- マニュアル
... to1024 bytes (512 words) of data can be written at a time. Read RD 52 44 Reads data from the internal memory of the Data Carrier; up to 1024 bytes (512 words) of data can be read at a time. Auto Write ...