全 127 件が検索されました。(81 - 100件を表示)

  • サポート

    ...  CJ1W-MCH71 CJ1W-SCU□1-V1   SYSBUS SYSMAC BUS/2   B7A   Wシリーズ Uシリーズ   H8PS 3F88L-160/162/RS15/RS17   3G3RX-V1 3G3JX 3G3JV 3G3MV  ...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...代替品 備考 超小型低騒音汎用インバータ 3G3XV-A2001 2001年3月 生産終了 生産終了案内 多機能型小型インバータ 3G3MV-A2001 2011年3月 推奨代替品は生産終了 超小型低騒音汎用インバータ 3G3XV-A2001-E 2001年3月 生産終了 生産終了案内 多機能型小型インバ...

  • 商品情報

    ...クアップロードが正常に行なえない場合があることを改善しました。 Ver.2.33 → Ver.2.34(2003.4) 新規デバイスに対応 3G3MVシリーズ用DeviceNet通信ユニット(形3G3MV-PDRT2) 3G3RV/3G3FVシリーズ用DeviceNet通信カード(形3G3RV-PDRT2) DRT2シリーズ リレー出力ターミナル(形DRT2-ROS16) オープ...

  • 商品情報

    ...タなど メカトロ機器 サーボモータドライバ (形R88D-WT、形R7D-AP) 現在値モニタ、パラメータ設定など インバータ (形3G3RV、形3G3MV) 回転速度モニタ、出力電流モニタ、パラメータ設定など 関連情報...

  • マニュアル

    ... Unit CJ1W-CLK21-V1 2-2 DeviceNet Slave (DRT2 Series) DRT2-†††† 2-3 Position Control Unit CJ1W-NCF71 2-4 Position Control Unit CJ1W-NC113/133/213/233/413/433 2-5 Position Control Unit CS1W-NC113/133/213/233/413/433 2-6 Inverter ...

  • マニュアル

    ... is functioning properly. 3-21 Servo/Inverter Settings DeviceNet Connection RS232C Connection Starting Starting CX-Drive CX-Drivevia viaDeviceNet DeviceNet Setup Drives on DeviceNet and start CX-Drive on CX-Integrator window. An example of ...

  • マニュアル

    ... 形CJ1W-NCF71 2−4 位置制御ユニット 形CJ1W-NC113/133/213/233/413/433 2−5 位置制御ユニット 形CS1W-NC113/133/213/233/413/433 2−6 インバータ 形3G3MV-A2□□□/-AB□□□/-A4□□□、形3G3RV-A2□□□/-A4□□□ 2−7 サーボドライバ 形R88D-WT□□/-WT□□□H/-WT□□HL、形R7D-AP□□H/-AP□□L 2−8 RFID 形V600-H□□ 2−9 視覚センサ 形F160-C10 2−10 2次元コ...

  • マニュアル

    ... ポートしかない場合は、USB-RS-232C 変換ケーブル (形CS1W-CIF31)をご使用ください。 ただし、CX-Drive で、パソコンのUSB ポートから形3G3MV に接続するときは、USBシリアル変換ケーブル(形CS1W-CIF31)は、使用できません。 推奨する市販USBシリアル変換ケーブルをご使...

  • マニュアル

    ... (DeviceNet経由)と設定 (DeviceNet経由)と設定 DeviceNet上のドライブを設定する場合、CX-IntegratorからCX-Driveを起動することができます。 下図は、3G3MV-PDRT2の例です。 専用ツールを起動して、既に保存したデータファイルを開く場合は、「起動のみ」を選択してください。 「設定を引...

  • マニュアル

    ...タ機能実行スイッチ A640 CH ビット 00 (ポート1用) 00 通信データ通信データ Modbus-RTU CP1L 当社製インバータ形 3G3JV、3G3MV、 3G3RV SYSMAC CP1L/CP1E 導入編 149 付-4 CP1Lの機能を使用したプログラム例 Modbus-RTU 簡易マスタ用 DM 固定割付エリアに、Modbus スレーブ機器のスレーブア...

  • マニュアル

    ... ポートしかない場合は、USB−RS-232C 変換ケーブル(形 CS1W-CIF31)をご使用ください。 ただし、CX-Drive で、パソコンの USB ポートから形 3G3MV に接続するときは、USB シリアル変換ケーブル(形 CS1W-CIF31)は、使用できません。 推奨する市販 USB-シリアル変換ケーブルをご使...

  • マニュアル

    ...SW1-4:OFF SW1-5:OFF SW1-6:ON Modbus-RTU 簡易マスタ • 使用する通信モード:「Modbus-RTU 簡易マスタ」 付 N/NA□□タイプ CPUユニット 3G3MV 記号 付 -2-4 シリアル通信 形CP1W-CIF11/12 制御回路端子台 (通信端子) 2線 RS-422A/485 オプションボード (形CP1W-CIF11/12) N□□S1タイプ CPUユニット ...

  • マニュアル

    ... ユニット ユーザーズマニュアルソフトウェア編(SBCA-355) 14 - 11 14-4-1 概要 オムロン製インバータ形 3G3JX、3G3MX、3G3RX 形 3G3JV、3G3MV、3G3RV 3 14-4 Modbus-RTU 簡易マスタ機能 14-4-1 概要 14 シリアル通信機能 14-4-3 設定とエリア割付 Modbus-RTU 簡易マスタ機能用の DM 固定...

  • マニュアル

    ...成して下さい。 ハードウェアリスト中のデバイスの分類先は下表を参考にして下さい。 デバイスタイプ 説 明 3G3MV-PDRT1-SIN AC Drives ACドライブのデバイスです。 インバータが現在この分類に入ります。 E3X-DRT21 Communication Adapter ネットワークのゲートウェイ(橋渡し)...

  • マニュアル

    ...接続時にインバータを運転にしないでください。 モータ速度に影響があります。 パソコン(CX-Drive)側が USB ポートで、形 3G3MV に接続するときは、USB シリアル変換ケーブル形 CS1W-CIF31 は、使用できませんので、ご注意ください。 (以下の参考を参照) 参考使用...

  • マニュアル

    ...接続時にインバータを運転にしないでください。 モータ速度に影響があります。 パソコン(CX-Drive)側が USB ポートで、形 3G3MV に接続するときは、USB シリアル変換ケーブル形 CS1W-CIF31 は、使用できませんので、ご注意ください。 (以下の参考を参照) 4 CX-Drive オ...

  • マニュアル

    ...インバータを運転させないでください。 モータ速度に影響があります。 パソコン (CX-Drive) 側の USB ポートを使用して形 3G3MV に接続するときには、USB シリアル変換ケーブル形 CS1W-CIF31 は、使用できませんので、注意してください。 以下の参考を参照して...

  • マニュアル

    ...訂記号 改訂日 改訂箇所・内容 - 2003 年 4 月 新規作成 B 2003 年 7 月 インバータ用デバイスライブラリ追記(3G3MV-PDRT2,3G3RV-PDRT2) C 2003 年 10 月 インバータ用デバイスライブラリ(3G3MV-PDRT2,3G3RV-PDRT2)DRT2 機能分追記 D 2003 年 10 月 CJ1M 用デバイスライブラリ、インストール先変...

  • マニュアル

    ... in the NC Unit by pressing the Write to F-ROM button is data saved in the parameter area of PLC NOT displaying on the screen. 4. Do NOT use as an initial screen. Motion Control [Image] Inverter Inverter 1.1 ...

  • マニュアル

    ...: Set axis parameters to default values. Description 1 (ON): FB processed normally. 0 (OFF): FB not processed or ended in an error. 3-269 Position Controller Specify the first word of the user-specified area. Inverter 3-8 Inverter (DeviceNet) ...