全 76 件が検索されました。(61 - 76件を表示)

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...推奨 代替品 推奨代替品 備考 ワイヤレスモデム WM21-S-CH 2012年3月 生産終了 生産終了案内 FA無線LANユニット WE70-CL 2020年6月 推奨代替品は生産終了 関連情報...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...する」をクリックすると、次の代替品の検索が可能です。 【選択した商品の履歴】 選択商品 無線機器 形WT30シリーズ、形WE70シリーズ用 平面ダイバーシティアンテナ WT30-AT002 2016/05 生産終了 生産終了形式、生産終了年月、どちらかを入力して「検索」を押し...

  • カタログ

    ...なシステムが構築できます。 本社、事務所、自宅、出張先など・CX-Programmer 本社、事務所・Webブラウザ・CX-Programmer FA無線LANユニット WE70 Ethernet・EtherNet/IP CS1 Ethernetユニット・ EtherNet/IPユニット CS1 Contoroller Link ユニット Ethernetユニット・ EtherNet/IPユニット Controller Link ハブ EtherNet/IP NSシリーズ V8 CS1 CS1 DeviceNet ユニット EtherNet/...

  • カタログ

    ...PLC インバータ 市販USBケーブル USB PictBridge 市販USBケーブル PictBridge対応プリンタ USB 市販USBケーブル 無線 形WE70 *2 形WE70 *2 Ethernet オムロン PLC Ethernet オムロン PLC EtherNet/IP オムロンコントローラ パソコン Ethernet パソコン *1. バーコードリーダ(形V520-RH21-6)は、2016年8月末で生産...

  • カタログ

    ...Modbus (MEMOBUS)-RTU connection RS-422A OMRON PLC Inverter Standard USB cable Commercially available. Standard USB cable Commercially available. Standard USB cable Commercially available. USB PictBridge PictBridge-compatible printer USB Personal computer Wireless ...

  • カタログ

    ...ブル 画面印刷 PictBridge 市販USBケーブル USB PictBridge対応プリンタ 市販USBケーブル パソコン PLC Ethernet PLC Ethernet 形WE70*1 無線 形WE70*1 *1. 無線(形WE70)は、2020年6月末受注終了品です。 Ethernet パソコン PLC RS-232C PT-PLC接続ケーブル形XW2Z-200T (2m) 形XW2Z-500T (5m) バーコードリーダ推奨:形V520-RH21-...

  • カタログ

    ...Printer Commercially available USB cable Screen image printing PictBridge (See note.) Commercially available USB cable Note: Available soon. PictBridge-compatible printer USB Computer PLC Commercially available USB cable Ethernet PLC Ethernet ...

  • カタログ

    ...[SGSA-016H] 無線導入の手引き 形WD30, 形WT30, 形WK30/WK30-A, 形WK31, 形TP401は2013年3月に生産終了いたしました。 形WE70, 形WT21, 形WM51の最新情報につきましては、 OMRON Industrial Automation Japan (http://www.fa.omron.co.jp/)にある各商品情報をご覧ください。 ワイヤレスソリューションを身近にする...

  • マニュアル

    ...他のソフトウェアを使用する際は各ソフトウェアのヘルプ・マニュアルを参照してください。 また、無線 LAN ユニット WE70 と HMI Remote Viwer を使用したリモートによる接続は NA シリーズ活用ガイド HMI Remote Viwer 編(SBSA-056)を参照してください。 1. NB と接続す...

  • マニュアル

    ... VNC Software As an example,” UltraVNC” is used as VNC software to connect PC and the NB Unit using VNC sever function in this guide. When using other software, see manual or Help of the software used. For information on remote connections using Wireless LAN Unit ...

  • ...パソコン FA 通信ソフトウェア SYSMAC Gateway CX-Compolet 産業用スイッチングハブ 形W4S1 無線 LAN FA 無線LANユニット 形WE70 ネットワーク機器 EtherCAT おすすめセレクション 多軸同期とリモートI/Oを統合する超高速オープンネットワーク マスタマシンオート...

  • 商品情報

    ...。(2)ホイストクレーンなどPL法(製造物責任法)上、問題のある用途ではお勧めできません。 商品情報 FA無線LANユニット 形WE70 関連FAQ 無線機器は、ノイズに弱いのではないですか? 無線機器を制御用に使用することはできますか? - 製品に関す...

  • 商品情報

    ...装はしないでください。塗装にアルミ粉が含まれている為、電波が飛びにくくなります。 商品情報 FA無線LANユニット 形WE70 関連FAQ 電波の伝わり方について教えてください。 樹脂ケースに無線機器をアンテナごと入れた場合、電波は減衰し...

  • 商品情報

    ...長い)ほど多くなります。微弱無線、特定小力無線は回折しやすい電波の特長があります。  商品情報 FA無線LANユニット 形WE70 関連FAQ 無線機器は、制御用にも使用できますか?樹脂ケースに無線機器をアンテナごと入れた場合、電波は減衰しま...

  • 商品情報

    ...ホッピングする周波数範囲を避けて周波数のチャネル設定するようにしてください。 商品情報 FA無線LANユニット 形WE70 関連FAQ 電波の伝わり方について教えてください。商品はどこで購入できますか? 既に2.4GHzの無線機器を使用してい...

  • 商品情報

    ...されるシステム、機械、装置全体での最終的な適合性をご確認の上で使用してください。  商品情報 FA無線LANユニット 形WE70 関連情報 環境診断サービス 無線LAN使用環境でPLCを使用した場合、PLCの動作に影響がありますか? - 製品に関するFAQ | オ...