全 92 件が検索されました。(61 - 80件を表示)
- カタログ
..., or C200H Memory Link (RS-232C) Direct Communications Communications 32 characters × 128 8 digits × 128 64 No limit 256 per file max. No limit 256 per file max. 5 NT Series Differences between the NT20, ...
- カタログ
...電話 055-982-5015(通話料がかかります) www.fa.omron.co.jp 2D・3D CADデータ/マニュアル/最新の商品情報は 5 NTシリーズ NT20/NT20S/NT20Mの違い機 能 NT20M-DT131 NT20S NT20 システムインストーラによりシステムプログラムをダウンロード可能・上位リンク/NTリンク/C200Hダイレ...
- マニュアル
...ド側を、NT リンク(1:1 モード)とした場合、 PT 側のシリアルポート設定は、必ず NT リンク(1:1 モード)としてください。 ・NT20S、NT600S、NT30/30C、NT620S/620C/625C を使用する場合、CPU ユニットのサイクルタイムが 800ms 以上では使用できませんので、ご注意ください。 これら...
- マニュアル
...リンクでは、 運転モードの場合は、NT600Sがモニタモードに切り替えてしまいます。 a NTリンク(1:N)に対応したPT(NT30/NT30C/NT20S/NT600S/ NT620S/NT620C/NT625C) であれば、 PLCの1つのポート当たり最大8 台まで接続して、 同時に使用できます。 a C200HX/HG/HEでは、 CPUユニットのオ...
- マニュアル
...換性があります。 また、NTシリーズ N T 3 0 / N T 3 0 C の機能 サポートツール for Windowsでは、NT20S、NT620C/NT625C用の画面データファイルをNT30/NT30C用に変換することができます。 異なるPT機種間の画面データの変換については、 「NTシリーズ サポートツール ...
- マニュアル
...コントラスト、輝度調整・タッチスイッチ操作で、表示パネルのコントラストと輝度の調整が可能 ●他の PT との互換性・NT20S/NT30/NT30C/NT600S/NT610G/NT610C/NT620S/NT620C/NT625C/NT631/ NT631C の画面データ、ユーザプログラムと上位互換性あり(画面はサポートツールに読み込んだ後で、...
- マニュアル
...ト、輝度調整・タッチスイッチ操作で、表示パネルのコントラストと輝度の調整が可能(形 NT631CST141□-V2 のみ) ●他の PT との互換性・ NT20S/NT30/NT30C/NT600S/NT31/NT31C/NT610G/NT610C/NT620S/NT620C/NT625C の画面データ、ユーザプログラムと上位互換性あり(画面はサポートツールに読み込んだ後で、...
- マニュアル
...NT20 の動作のしくみ ················································································ 1-3 1−2 NT20 の機能 ········································································ 1-4 1−2−1 NT20 の特長 ······························································································· 1-4 1−2−2 NT20 の主要な機能···················································································· 1-5 1−2−3 ...
- マニュアル
...長形式 2m XW2Z-0200U-3 5m XW2Z-0500U-3 • 上位機器が PT(プログラマブルターミナル)の場合 <オムロン対象製品> NT631/31、NT20S、NT600S、NT620C/S ケーブル長形式 2m XW2Z-0200U-5 5m XW2Z-0500U-5 A-8 付 録 ■圧着端子圧着端子と専用工具は以下の製品を推奨します。 ・フェニックス・コンタク...
- マニュアル
...]--------------------- C◎rrec目◎nslnsert Manuai: CataiogNo.: Date: NT20MINT600MSupportTeolOperationManual VOO4■El-2 August1994 Thiscorrectionsinsertlistscorre(苅onsmadetothismanualsinceRwasprinted.Onlycorrections thatafteCttheproperandefficientoperationofthedevicearelisted;minorchanges,suchas thoseinspellingandsyntax,havebeenomitted. PleasemarkyotLrmanualss◎thatthecorrectionsarenotedonthepagesconcerned,andthen securelyaddanyrequiredpagesfromtheCorrectionsInsθntotherearof1hemanual. UpgradeofNT20M/NT600MSupportTool Version4.30ftheNT20M!NT600MSupportT()ol(NT20M-ZASAT-EV4)hasbeenreleasedinordertosupportthe ...
- マニュアル
... in the case of this area. S Can be used even while the PC is in the run mode. When using a host link, the NT600S switches from the run mode to the monitor mode. S With NT link (1:N), up to eight PT30, NT30C, ...
- マニュアル
... screen displays options for functions to be set. The example to the left shows such an option, “Numeral setting”.
This support tool (NT-ZA3PC-V2/ZA3DV-V2) can be used to create screen data for the following models: NT20M NT612G ... - マニュアル
... time. 1-1-1 Operation of an NT620S/620C at an FA Production Site Production Line Status Monitoring The NT620S/620C displays real-time information about the system and equipment operating status, etc. Date Time Production Control Chart (3) Product ...
- マニュアル
... the following three methods: • Creating a new file; • Editing an existing file to create a new. The same screen data can be used for both the NT30 and NT30C. Also, NT-series Support Tool for Windows can be used to convert screen data from the ...
- マニュアル
....1) NT31/31C/631/631C-V1 (System Ver. 2.1) NT31/31C/631/631C-V1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ NT31/31C/631/631C √ NT30/30C, NT620C/620S,NT 625C, NT600S, NT20S, NT11S √ √ √ √ √ = supported Q Font type and NT30/620 Compatible Mode When one of NT31/31C/631/631C-V2(System Ver.3.1) is selected as PT Model, Font Type and NT30/620 Compatible Mode will be activated. Please refer to NT-series Support Tool for Windows Ver. 4.1 Operation Manual (V061-E1- ) for details. 13 2-2 Setting the Control/Notify Area 2-2 Setting the Control/Notify Area After you ...
- マニュアル
... which is exclusively used for downloading and uploading the screen data. The NT-series Support Tool for Windows (Ver. 4.j) can be used with the latest direct access versions of the following PT models. Details are given in this manual. NT11, NT11S, NT20, ...
- マニュアル
...RUN 240 dots Wide angle of visibility Touch Switch Operation Contrast and brightness are adjustable by touch switch operations. Compatibility with Other PTs • There is upward compatibility between the NT31/NT31C and the following models for screen data and user programs: NT11S, ...
- マニュアル
...Wide angle of visibility Touch Switch Operation Contrast and brightness are adjustable by touch switch operations (for NT631C-ST141@-EV2 only). Compatibility with Other PTs • There is upward compatibility between the NT631/NT631C and the following models for screen data and user programs: NT11S, ...
- マニュアル
... visibility Touch Switch Operation Compatibility with Other PTs Contrast and brightness are adjustable by touch switch operations. (This feature is not available on the NT631 and NT631C-ST151j-EV2.) • There is upward compatibility between the following models for screen data and user programs: ...
- マニュアル
.... . . . . . . . . . . . Compatibility with Screen Data of Other PT Models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NT20S and NT30/620 Compatible Modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PC Memory Maps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Keycode Tables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Revision History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . viii 429 435 451 459 463 465 469 About this Manual: This manual describes the basic functions and operation procedures of the NT-series NT21, NT31, NT31C, NT631, and NT631C Programmable Terminals, their operations when connected to a PC (Programmable Controller) or other host, and includes the sections described below. Please read this manual carefully and be sure you understand the information provided before attempting to install and operate the Programmable Terminal. Section 1 describes the functions ...