全 58 件が検索されました。(41 - 58件を表示)

  • マニュアル

    ...は、 運転モードの場合は、NT600Sがモニタモードに切り替えてしまいます。 a NTリンク(1:N)に対応したPT(NT30/NT30C/NT20S/NT600S/ NT620S/NT620C/NT625C) であれば、 PLCの1つのポート当たり最大8 台まで接続して、 同時に使用できます。 a C200HX/HG/HEでは、 CPUユニットのオプション...

  • マニュアル

    ...スイッチ操作の採用 画面の四隅のタッチスイッチを使って、システムメニューを表示 ●他の PT との互換性・NT610G/NT610C/NT620S/NT620C/NT625Cの画面データ、ユーザプログラムと互換性あり (画面サイズに合わせて修正が必要) 1-4 *new-CH1 Page 4 05.9.5, 1:38 PM Adobe PageMaker 7....

  • マニュアル

    ...度調整・タッチスイッチ操作で、表示パネルのコントラストと輝度の調整が可能 ●他の PT との互換性・NT20S/NT30/NT30C/NT600S/NT610G/NT610C/NT620S/NT620C/NT625C/NT631/ NT631C の画面データ、ユーザプログラムと上位互換性あり(画面はサポートツールに読み込んだ後で、画面サイズに合...

  • マニュアル

    ...き ...................................................................... 1-2 ■NT631/NT631C の動作のしくみ ..................................................................................................... 1-3 1-2 NT631/NT631C の機能 ............................................................................................................................ 1-4 ■NT631/NT631C の特長..................................................................................................................... 1-4 ■NT631、NT631C の相違点 .............................................................................................................. 1-7 ■...

  • マニュアル

    ... this area. S Can be used even while the PC is in the run mode. When using a host link, the NT600S switches from the run mode to the monitor mode. S With NT link (1:N), up to eight PT30, NT30C, NT20S, NT600S, ...

  • マニュアル

    ...an option, “Numeral setting”. This support tool (NT-ZA3PC-V2/ZA3DV-V2) can be used to create screen data for the following models: NT20M NT612G NT20S NT610C NT2000M NT620S NT600M NT600S NT30 NT30C ...

  • マニュアル

    ... following three methods: • Creating a new file; • Editing an existing file to create a new. The same screen data can be used for both the NT30 and NT30C. Also, NT-series Support Tool for Windows can be used to convert screen data from the NT20S, ...

  • マニュアル

    ... the screen data. The NT-series Support Tool for Windows (Ver. 4.j) can be used with the latest direct access versions of the following PT models. Details are given in this manual. NT11, NT11S, NT20, NT20S, NT21, NT30, NT30C, NT31, NT31C, NT600S, ...

  • マニュアル

    ... of visibility Touch Switch Operation Contrast and brightness are adjustable by touch switch operations. Compatibility with Other PTs • There is upward compatibility between the NT31/NT31C and the following models for screen data and user programs: NT11S, NT20S, NT30, NT30C, NT600S, NT610G, NT610C, ...

  • マニュアル

    .... . . . . . . . . . . 4 1-2-2 Comparison between NT631 and NT631C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1-2-3 Comparison between NT620S/NT620C/NT625C and NT631/NT631C 1-2-4 Principal Functions of NT631/NT631C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 8 1-2-5 Displays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 System Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 1-3-1 Peripheral Devices That Can Be Connected . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1-3-2 Connecting to the Host. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Communications with the Host . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1-4-1 18 Direct Connection Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4-2 Host Link . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1-4-3 NT Link . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1-4-4 Connecting to Other Companies’ PLCs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Communications Using Memory Links . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 1-5-1 Memory ...

  • マニュアル

    ...Contrast and brightness are adjustable by touch switch operations. (This feature is not available on the NT631 and NT631C-ST151j-EV2.) • There is upward compatibility between the following models for screen data and user programs: NT20S, NT30, NT30C, NT600S, NT31, NT31C NT610G, NT610C, ...

  • マニュアル

    ... supported on NT631 models and NT631C-ST153-EV3.) On the NT21, the contrast is adjustable by switch operations on the back panel. • There is upward compatibility between the following models for screen data and user programs: NT20S, NT30, NT30C, NT600S, NT21, NT31, NT31C NT610G, NT610C, ...

  • マニュアル

    ... on the PT that supports this mode. Communications will not be possible if connection is made to a port that does not support this mode (e.g., the RS232C port on the NT30/NT30C supports only 1:1 communications). 3. The NT20S, NT600S, NT30, NT30C, ...

  • 商品情報

    ...ツール」でNSシリーズ(*)へ変換可能です。対象機種は以下になります。 NS5へ変換: NT31-V2(V3)/NT31C-V2(V3)/NT30/NT30C NS10へ変換: NT631-V2/NT631C-V2(V3)/NT620S/NT620C/NT625C ・NT31C_NT631C変換支援ツールは、CXONEのインストール時にCX-Designerフォルダに同梱されます。・詳細な置き換え手順については、NT→...

  • 商品情報

    ...)NT20M , NT600M , NT2000M NT600G-ZA3PC(-V□)※1 NEC PC98機用(MS-DOS版)NT600GNT610G-ZA3PC(-V□)※1NEC PC98機用(MS-DOS版)NT610G , NT612G , NT610CNT-ZA3PC-V2 ※1NEC PC98機用(MS-DOS版)NT20M ※3 , NT600M ※3 ,NT2000M ※3 , NT610G , NT612G ,NT610C , NT20S , NT600S , NT30 ,NT30C , ...

  • 商品情報

    ...FAQ02709 対象機種:NT30 / NT30C / NT620S / NT620C / NT625C / NT31 / NT31C / NT631 / NT631Cその他のNTシリーズではパソコンによるシステムプログラムの入れ直しはできません。システムROMの入れ替えなどで変更します。またNSシリーズではメモリーカードを使って入れ直しを行います。シ...

  • 商品情報

    ...め、Cntl + F などでの検索をお奨めします。■バッテリ シリーズ 形式 バッテリ形式 NTシリーズNT20M、NT600M、NT2000M、NT600G、NT610G、NT612G、NT610C、NT20S、NT20、NT30、NT30C、NT600S、NT620S、NT620C、NT625C、NT31、NT31C、NT631、NT631CC500-BAT08(3G2A9-BAT08) *1NSシリーズ NS7CPM2A-BAT01NS10-TV□(B)、NS12-TS□(B) C500-BAT08(3G2A9-BAT08) *1NS5、NS8NS10-TV□(B)-V□NS12-TS□(B)-V□、NS15、 NSJ5、NSJ8、NSJ10、NSJ12、NSH5CJ1W-BAT01NVシリーズNV3Q、NV4WNV-BAT01NAシリ...

  • 商品情報

    ...リーズ 形式 形式 形NTシリーズ形NT20M *1形NT2000M *1形NT600M *1形NT600G *1形NT610G *1形NT612G *1形NT610C *1形NT20S *1形NT600S *1形NT30 *1形NT30C *1形NT620S *1形NT620C *1形NT625C *1形XW2Z-S002*2(パソコン側接続口:D-SUB 9pin)形NT20形NT31形NT31C形NT631形NT631C・形NT側接続口:ポートAに接続してください。ポ...