全 67 件が検索されました。(41 - 60件を表示)

  • マニュアル

    ... dots Wide angle of visibility Touch Switch Operation Contrast and brightness are adjustable by touch switch operations. Compatibility with Other PTs • There is upward compatibility between the NT31/NT31C and the following models for screen data and user programs: NT11S, NT20S, NT30, NT30C, ...

  • マニュアル

    ... Switch Operation Contrast and brightness are adjustable by touch switch operations (for NT631C-ST141@-EV2 only). Compatibility with Other PTs • There is upward compatibility between the NT631/NT631C and the following models for screen data and user programs: NT11S, NT20S, NT30, NT30C, NT31, NT31 ...

  • マニュアル

    ... touch switch operations. (These features are not supported on NT631 models and NT631C-ST153-EV3.) On the NT21, the contrast is adjustable by switch operations on the back panel. • There is upward compatibility between the following models for screen data and user programs: NT20S, NT30, NT30C, ...

  • マニュアル

    ..., connect to the port on the PT that supports this mode. Communications will not be possible if connection is made to a port that does not support this mode (e.g., the RS232C port on the NT30/NT30C supports only 1:1 communications). 3. The NT20S, ...

  • 商品情報

    ...列メモリテーブル番号 101: 「NT610C」 (6 桁) 文字列メモリテーブル番号 102: 「NT20」 (6 桁) 文字列メモリテーブル番号 103: 「NT600S」(6 桁) 画面に登録する内容:数値メモリテーブル番号 51 ライン1 生産品目 NT20 文字列表示の間接指定で数値メモリテーブル番号51を...

  • マニュアル

    ...側を、NT リンク(1:1 モード)とした場合、 PT 側のシリアルポート設定は、必ず NT リンク(1:1 モード)としてください。 ・NT20S、NT600S、NT30/30C、NT620S/620C/625C を使用する場合、CPU ユニットのサイクルタイムが 800ms 以上では使用できませんので、ご注意ください。 これらの...

  • マニュアル

    ...ンクでは、 運転モードの場合は、NT20Sがモニタモードに切り替えてしまいます。 ● NTリンク(1:N)に対応したPT(NT30/NT30C/NT20S/NT600S/NT620S/ NT620C/NT625C)であれば、PLCの1つのポート当たり最大8台まで接続して、同時に使用できます。 ● C200HX/HG/HEでは、 CPUユニットのオプショ...

  • マニュアル

    ...式 (バックライトなし) 形NT620C-CFL01 形NT610C-CFL02 形NT610C-KBA04 反射保護シート形式 形NT600M-KBA04 形NT620C-KBA04 耐薬品カバー形式 形NT600S-KBA01 NT610G/NT612G 形NT620C-KBA01 形NT625-KBA01 NT610C 画面データ・ラダープログラム互換機種 形式ごとの相違点 NT620S/NT620C/NT625Cは、形式 (ST□□1とST□□2) によって次のような相違...

  • マニュアル

    ...ラスト、輝度調整・タッチスイッチ操作で、表示パネルのコントラストと輝度の調整が可能 ●他の PT との互換性・NT20S/NT30/NT30C/NT600S/NT610G/NT610C/NT620S/NT620C/NT625C/NT631/ NT631C の画面データ、ユーザプログラムと上位互換性あり(画面はサポートツールに読み込んだ後で、画面サ...

  • マニュアル

    ...調整・タッチスイッチ操作で、表示パネルのコントラストと輝度の調整が可能(形 NT631CST141□-V2 のみ) ●他の PT との互換性・ NT20S/NT30/NT30C/NT600S/NT31/NT31C/NT610G/NT610C/NT620S/NT620C/NT625C の画面データ、ユーザプログラムと上位互換性あり(画面はサポートツールに読み込んだ後で、画面サ...

  • マニュアル

    ...列メモリテーブル番号 101: 「NT610C」 (6 桁) 文字列メモリテーブル番号 102: 「NT20」 (6 桁) 文字列メモリテーブル番号 103: 「NT600S」(6 桁) 画面に登録する内容:数値メモリテーブル番号 51 ライン1 生産品目 NT20 文字列表示の間接指定で数値メモリテーブル番号51を...

  • マニュアル

    ...形式 2m XW2Z-0200U-3 5m XW2Z-0500U-3 • 上位機器が PT(プログラマブルターミナル)の場合 <オムロン対象製品> NT631/31、NT20S、NT600S、NT620C/S ケーブル長形式 2m XW2Z-0200U-5 5m XW2Z-0500U-5 A-8 付 録 ■圧着端子圧着端子と専用工具は以下の製品を推奨します。 ・フェニックス・コンタクト...

  • マニュアル

    ... Operation Manual (V028-E1-j) The screens displayed on the NT20S are created with the support tool and transferred to the NT20S. This manual describes how to create and transfer screen data. [For Connection to Other Makers’ PCs] S PC Connection V042-E1-j ...

  • マニュアル

    ... example to the left shows such an option, “Numeral setting”. This support tool (NT-ZA3PC-V2/ZA3DV-V2) can be used to create screen data for the following models: NT20M NT612G NT20S NT610C NT2000M NT620S NT600M ...

  • マニュアル

    ... connector External dimensions (W, H, D) 275 Recommended panel cutout size 263.5 mm (width) Replaceable backlight type (No backlight) NT620C-CFL01 Anti-glare sheet type NT600M-KBA04 NT620C-KBA04 Chemical-resistant cover type ...

  • マニュアル

    ....3.1) NT31/31C/631/631C-V1 (System Ver. 2.1) NT31/31C/631/631C-V1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ NT31/31C/631/631C √ NT30/30C, NT620C/620S,NT 625C, NT600S, NT20S, NT11S √ √ √ √ √ = supported Q Font type and NT30/620 Compatible Mode When one of NT31/31C/631/631C-V2(System Ver.3.1) is selected as PT Model, Font Type and NT30/620 Compatible Mode will be activated. Please refer to NT-series Support Tool for Windows Ver. 4.1 Operation Manual (V061-E1-…) for details. 13 2-2 Setting the Control/Notify Area 2-2 Setting the Control/Notify Area After ...

  • マニュアル

    ... downloading and uploading the screen data. The NT-series Support Tool for Windows (Ver. 4.j) can be used with the latest direct access versions of the following PT models. Details are given in this manual. NT11, NT11S, NT20, NT20S, NT21, NT30, NT30C, NT31, NT31C, ...

  • マニュアル

    ... dots Wide angle of visibility Touch Switch Operation Contrast and brightness are adjustable by touch switch operations. Compatibility with Other PTs • There is upward compatibility between the NT31/NT31C and the following models for screen data and user programs: NT11S, NT20S, NT30, NT30C, ...

  • マニュアル

    ... Switch Operation Contrast and brightness are adjustable by touch switch operations (for NT631C-ST141@-EV2 only). Compatibility with Other PTs • There is upward compatibility between the NT631/NT631C and the following models for screen data and user programs: NT11S, NT20S, NT30, NT30C, NT31, NT31 ...

  • マニュアル

    ... Switch Operation Compatibility with Other PTs Contrast and brightness are adjustable by touch switch operations. (This feature is not available on the NT631 and NT631C-ST151j-EV2.) • There is upward compatibility between the following models for screen data and user programs: NT20S, NT30, NT30C, ...