全 80 件が検索されました。(41 - 60件を表示)
- マニュアル
...Output frequency x (C6-05) x K Output frequency (Max. output frequency) Carrier frequency K is a coefficient that depends on proporC6-05 the setting of C6-03. tional gain *3 C6-03 ≥ 10.0 kHz: K = 3 Carrier10.0 kHz > C6-03 ≥ 5.0 kHz: K = 2 Freq Gain 5.0 kHz > C6-03: K = 1 * 1. Only 1(VT) can be set for 200 V Class 110 kW as well as 400 V Class 220 kW and 300 kW Inverters. * 2. The factory settings depend on the capacity of the Inverter. The values for a 200 V Class ...
- マニュアル
...アドレスが不連続な場合 k 位置データアドレス 4 k+1 位置データ (上位) k+2 位置データ (下位) k+3 速度アドレス Mコード k+4 ドゥエルタイムアドレス 加減速パターン k+5 属性 位置データアドレス 4 k+6 位置データ (上位) k+7 位置デ...
- マニュアル
...ドを含む場合は、Lot No. 1304□□以降(製造年月日が2013年4月以降)のC o n t r o l l e r L i n k ユニット(C S 1 W - C L K □3 、C J 1 W - C L K □3 )を使用してください。 Lot No.1303□□以前(製造年月日が2013年3月以前)のユニットをご使用の場合で、デー...
- マニュアル
... (使用不可) 00 15 INブロック1 00 k 00 00 01 01 k+1 00 00 01 01 k+2 (使用不可) 00 02 k+3 01 : k+4 (使用不可) 01 k+5 02 02 : : : l:割付サイズ設定テーブルの先頭チャネル番号 s:OUTブロック1先頭チャネル番号 k:INブロック1先頭チャネル番号 01 00...
- マニュアル
...イン 0,1 0 ~ F 2.0 ~ 15.0 *2 *3 0.4 ~ 15.0 *2 *3 キャリア カゲン C6-05 設定範囲 C6-03 ≧ 10.0 kHz : K = 3 10.0 kHz > C6-03 ≧ 5.0 kHz : K = 2 5.0 kHz > C6-03 : K = 1 00 ~ 99 *3 * 1. 出荷時設定はインバータ容量で異なります。 * 2. 設定範囲はインバータ容量で異なります。 * 3. C6-01 ...
- マニュアル
...300.00 *2 *1 ○ 0.000 0.050 sec ∼ 10.000 *2 ○ C6-05 *4 K は,C6-03 の設定値によって決まる係数です。 C6-03 ≧ 10.0 kHz : K = 3 10.0 kHz > C6-03 ≧ 5.0 kHz :K=2 5.0 kHz > C6-03 : K = 1 2㧘+ 2% +% 2% +% ' ࡕ࠲ㅦᐲ=*\? 速度制御ループで補正する周波数の上限値を,最高出力周波数を 100 % として,% 単位...
- マニュアル
....4 0.57 0.75 0.97 1.5 1.95 また、換算係数は、三相入力汎用インバータの場合は下表のようになります。 K = 3.4 -汎用インバータ 3-1 リアクトルなし K = 1.8 -サーボアンプ三相ブリッジ 3-2 リアクトルあり(交流側) 3 (コンデンサ平滑) -エレ...
- マニュアル
...キャリア周波数比例 K は,C6-03 の設定値によってゲイン *3 キャリア ゲイン 決まる係数です。 C6-03 ≧ 10.0 kHz : K = 3 10.0 kHz > C6-03 ≧ 5.0 kHz : K = 2 5.0 kHz > C6-03 : K = 1 0,1 0, 1 (C6-01 =0のとき ) 0 ~ F 0*1 × Q Q Q Q 223H 4-7 4-22 6-2 1 (C6-01 =0のとき ) 6*2 × Q...
- マニュアル
...力:反転 99入力:実行" 3250 *ESC.K.2 3260 COLOR 0:LOCATE 43,6:PRINT SPACE$(36) 3270 LOCATE 43,6:INPUT " ランプ・タッチスイッチ番号:";N 3280 IF N=99 THEN GOTO *ESC.K.3 3290 IF N<0 OR N>31 THEN GOTO *ESC.K.2 3300 TS.B(N)=TS.B(N)*(-1) 3310 COLOR 2+TS.B(N)*2 3320 LOCATE 65-(N MOD 8)*3,N¥8:PRINT RIGHT$(STR$(N),2) 3330 GOTO *ESC.K.2 3340 *ESC....
- マニュアル
...力:反転 99入力:実行" 3320 *ESC.K.2 3330 COLOR 0:LOCATE 43,6:PRINT SPACE$(36) 3340 LOCATE 43,6:INPUT " ランプ・タッチスイッチ番号:";N 3350 IF N=99 THEN GOTO *ESC.K.3 3360 IF N<0 OR N>31 THEN GOTO *ESC.K.2 3370 TS.B(N)=TS.B(N)*(-1) 3380 COLOR 2+TS.B(N)*2 3390 LOCATE 65-(N MOD 8)*3,N¥8:PRINT RIGHT$(STR$(N),2) 3400 GOTO *ESC.K.2 3410 *ESC....
- マニュアル
... 入力:実行" 3250 *ESC.K.2 3260 COLOR 0:LOCATE 43,6:PRINT SPACE$(36) 3270 LOCATE 43,6:INPUT "ランプ・タッチスイッチ番号:";N 3280 IF N=99 THEN GOTO *ESC.K.3 3290 IF N<0 OR N>31 THEN GOTO *ESC.K.2 3300 TS.B(N)=TS.B(N)*(-1) 3310 COLOR 2+TS.B(N)*2 3320 LOCATE 65-(N MOD 8)*3,N¥8:PRINT RIGHT$(STR$(N),2) 3330 GOTO *ESC.K.2 3340 *ESC....
- マニュアル
...下の変化)したらDキーを押して校正内容を仮登録します。 (4)次に冷接点補償部の校正をします。 M キーを押すと「k 3 1 0 」 (310mV校正)画面に切り替わるので、STV出力を310mVにセットします。 第2表示の数値が安定(数ディジット以下の変化)した...
- マニュアル
...下の変化)したらDキーを押して校正内容を仮登録します。 (4)次に冷接点補償部の校正をします。 M キーを押すと「k 3 1 0 」 (310mV校正)画面に切り替わるので、STV出力を310mVにセットします。 第2表示の数値が安定(数ディジット以下の変化)した...
- マニュアル
...下の変化)したらDキーを押して校正内容を仮登録します。 (4)次に冷接点補償部の校正をします。 M キーを押すと「k 3 1 0 」 (310mV校正)画面に切り替わるので、STV出力を310mVにセットします。 第2表示の数値が安定(数ディジット以下の変化)した...
- マニュアル
...下の変化)したらDキーを押して校正内容を仮登録します。 (4)次に冷接点補償部の校正をします。 M キーを押すと「k 3 1 0 」 (310mV校正)画面に切り替わるので、STV出力を310mVにセットします。 第2表示の数値が安定(数ディジット以下の変化)した...
- マニュアル
...下の変化)したらDキーを押して校正内容を仮登録します。 (4)次に冷接点補償部の校正をします。 M キーを押すと「k 3 1 0 」 (310mV校正)画面に切り替わるので、STV出力を310mVにセットします。 第2表示の数値が安定(数ディジット以下の変化)した...
- マニュアル
...付録 A-3 *K3NX付録 Page 3 02.11.7, 3:42 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC 形式について形K3NXの形式の見方は次のとおりです。 形 K 3 N X - 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 入力仕様 VD:直流電圧入力タイプ AD:直流電流入力タイプ VA:交流電圧入力タイプ AA:交流電流入力タイ...
- マニュアル
...歩同期データ構成 1-2 1.1 通信方式の概要 ■伝送手順 上位コンピュータがコマンドフレームを送信して、形K 3 N シリーズがコマンドの内容に対応するレスポンスフレームを送信します。 つまり、1 個のコマンドフレームに対して1...
- マニュアル
...、指定したコード以外のコードがすべて読み取り禁止になります。 文字内容参照ページ Z 設定内容の初期化(A∼K) 3-9 A UPC-Aの設定 3-9 B UPC-Eの設定 3-9 C JAN/EAN-13の設定 310 D JAN/EAN-8の設定 3-10 F lTFの設定 3-10 文字内容参照ページ...
- マニュアル
...面に戻りましたら、 ESC キー押して項目選択画面に戻ります。 0 ▼ ⑥通信設定 機能と操作 %:3S8>]@8 B3<] <-BX.8 K.3<^ RUN ERR ▲ 項目選択画面に戻りましたら キーを 1 回押して「ツウシン」を選択し、 OK キーを押します。 ここでは通信の設定を行います。 1 ▼ %%:3S8>]@8 I0D^E]...