全 77 件が検索されました。(41 - 60件を表示)
- 商品情報
...カウンタの最高計数速度は5kHzです。 【リセット】 1msec/20msec切替 【プリスケール機能】 あり(設定方法はこちらのFAQをご覧ください。) H7CX-A?-N*3H7CX-A114-NH7CX-A114S-NH7CX-A114D1-NH7CX-A11-NH7CX-A11S-NH7CX-A11D1-NH7CX-A11SD1-NH7CX-A4-NH7CX-A4S-NH7CX-A4D-NH7CX-A4SD-NH7CX-A-NH7CX-AS-NH7CX-AD-NH7CX-ASD-NH7CX-A4W-NH7CX-A4WSD-NH7CX-AW-NH7CX-AWS-NH7CX-AWD1-NH7CX-AWSD1-NH7CX-AWSD-N(タコ...
- 商品情報
...を「PNP」に設定してお使いください。「PNP」に設定した場合は、CP1、CP2、リセットなど、入力はすべて電圧入力でお使いください。形H7CX-A□-N *2形H7CX-R□-N *2形H7BX形H7CZ *3電圧入力での使用はできません。形H7CN *3形H7ANDC5~30VDC0~2V全機種、電圧入力です。形H7GP形H7HPDC9~24VDC0~5V...
- 商品情報
...注意下さい 商品情報 H7CC-A 電子カウンタH7BX 電子カウンタ(DIN72×72)H7E□-N 小型トータルカウンタ/タイムカウンタ/タコメータ(DIN48×24)H7CX-A□-N 電子カウンタ/タコメータ (生産終了)H7CZ 電子カウンタ/特長 (生産終了) 関連FAQ カウンタの電圧入力の入力条件の意...
- 商品情報
...ません無接点入力遅いトランジスタ入力でノイズ対策を高めたい場合高速で入力する場合代表的な機種形H7CC-A形H7CX-A?-N *2形H7CZ *3形H7BX形H7AN形H7CN-□L□ *3形H7EC-N形H7CX-A?-N *2形H7BX形H7AN形H7CN-□H□ *3形H7CC-A形H7CZ *3 *1 10kHzよりも高速で使用したい...
- 商品情報
...表例 形H3YNデジタルタイマ 代表例 形H5CZデジタルタイマ 代表例 形H5CX-?-N電子カウンタ 代表例 形H7CZ電子カウンタ 代表例 形H7CX-A?-Nデジタルパネルメータ 代表例 形K3HB-Xデジタルパネルメータ 代表例 形K3MA-J?アナログタイマ 代表例 形H3RN-?-B アナ...
- 商品情報
...ード:「UP/DOWN C(位相差入力モード)でお使いください。また、分解能に応じたプリスケール値の設定が必要です。 カウンタ形H7CX-A□-N *1 カウンタ形H7BX *1 形H7CXシリーズは、2023年3月に生産を終了します。推奨代替品の確認方法はこちらのFAQ をご覧...
- 商品情報
... インクリメンタル形のエンコーダで、回転方向によって加算/減算をしたい。どちらに回転した場合に加算しますか?形H7CX-A□-N、形H7BX 加算、減算、加減算の動作と設定を教えてください。カウンタで長さや流量、回転回数などに換算して表示...
- 商品情報
... *3電子カウンタ形H7CC-Aシリーズ *1こちらのFAQをご覧くださいデジタルタコメータ形H7CC-Rシリーズ電子カウンタ形H7CX-A□-Nシリーズ *1 *2こちらのFAQをご覧くださいデジタルタコメータ形H7CX-R□-Nシリーズ電子カウンタ形H7BXシリー...
- 商品情報
...-N*1 形H7CXシリーズは2023年3月に生産を終了します。推奨代替品の確認方法はこちらのFAQをご覧ください 商品情報 形H7CX-A□-N形H7CX-R□-N 関連FAQ 形H7CXのデュアルカウンタ機能では、CP1とCP2とが同時に入力された時、両方ともカウントされ...
- 商品情報
...3月に生産を終了します。推奨代替品の確認方法はこちらのFAQをご覧ください 商品情報 電子カウンタ/タコメータ 形H7CX-A□-N 関連FAQ 形H7CXのデュアルカウンタ機能を使用する場合のカウント値をリセットする方法を教えてください。タ...
- 商品情報
...、2023年3月に生産終了。代替品の確認方法についてはこちらのFAQをご覧ください。■商品情報H7CC-A□シリーズH7CC-R□シリーズH7CX-A□-NシリーズH7CX-R□-Nシリーズ H7CC、H7CXをタコメータ機能で使用。回転が停止しても回転数表示が0にならない。考え...
- 商品情報
...レーG3□、G9H表AタイマH3CR2013年3月以前表B2013年4月以降表AH5CX-N表AH5CX表B温度調節器E5CN、E5EN、E5AN、E5GN表BE5CC、E5EC、E5AC、E5GC、E5DC表AカウンタH7CX-A□-N表AH7CX表BデジタルパネルメータK3HB表BパワーサプライS8FS-G、S8JX、S8VK-WA、S8VK-X、S8VK-G、S8VK-T、S8VK-R、S8EX、S8EA表A状態監視機器...
- 商品情報
...FAQ04788 シリーズごとに対策が異なります。下表をご覧ください。(表1) H7CC-Aシリーズ(表2) H7CX-A□-Nシリーズ *1 、H7BXシリーズ(表3) H7CZシリーズ *2*1 H7CXシリーズは、2023年3月に生産を終了しました。*2 H7CZシリーズは2022年3月に生産を終了しました。*1 *2 ...
- 商品情報
...不揮発性メモリ・書換え回数 10万回以上(参考値) ・データ保持性 10年以上(参考値) シリーズ 形式 停電記憶方式 種類 説明 形H7CX-A□-N*2 *3形H7CX-A114-N形H7CX-A114S-N形H7CX-A114D1-N形H7CX-A11-N形H7CX-A11S-N形H7CX-A11D1-N形H7CX-A11SD1-N形H7CX-A4-N形H7CX-A4S-N形H7CX-A4D-N形H7CX-A4SD-N形...
- 商品情報
...蔵していません。誘導負荷を接続する場合は、負荷と並列に外付けでダイオードをつけてお使いください。 商品情報 形H7CX-A□-Nシリーズ 関連FAQ 形H7CX-A□S□-NをPLCに接続したい。接続を教えてください。負荷の種類と突入電流について教えて...
- 商品情報
...H7CX-AWSD-N形H7CX-A4WSD-N ・OUT1 ・OUT2 [注意]トランジスタの出力定格は、DC30V Max. 100mA Max. 残留電圧DC1.5V以下、漏れ電流0.1mA以下です。 商品情報 形H7CX-A□-Nシリーズ 関連FAQ 形H7CX-A□S□-N(トランジスタ出力タイプ) 負荷はどこに接続すれば良いですか?カウンタに接点で...
- 商品情報
...要*2なしP2CF-11-E *1お使いください。裏面接続 P3GA-11 なしY92A-48G(別売)カウンタソケット保持金具端子カバーシリーズ形式H7CX-A□-N*3H7CX-A114-N H7CX-A114S-N H7CX-A114D1-N H7CX-A11-N H7CX-A11S-N H7CX-A11D1-N H7CX-A11SD1-N表面接続P2CF-11 または P2CF-11-E *1 不要*2なしP2CF-11-E *1をお使い...
- 商品情報
...H7CC-A8形H7CC-A8D形H7CX-A11□-N形H7CX-A114-N形H7CX-A114S-N形H7CX-A114D1-N形H7CX-A11-N 形H7CX-A11S-N 形H7CX-A11D1-N形H7CX-A11SD1-N 形H7CC-A11□形H7CC-A11形H7CC-A11S形H7CC-A11D 形H7CX-A□-N形H7CX-A-N 形H7CX-AS-N 形H7CX-AD-N 形H7CX-ASD-N 形H7CX-AW-N形H7CX-AWS-N形H7CX-AWD1-N形H7CX-AWSD1-N形H7CX-AWSD-N形H7CC-A□形H7CC-A形H7CC-AS形H7CC-...
- 商品情報
...を何回か押し、上段に「IMOD」が表示されたら、上向きの矢印キーでNPN/PNPのいずれかを設定します。 初期値は「NPN」です。 以下は、形H7CX-A□-Nのパラメータです。(設定内容によって、表示されない項目もございます) 〔対象形式〕・形...
- 商品情報
...の動作については(表1)をご覧ください。●設定について・形H7CC-Aシリーズの設定方法ははこちらのFAQをご覧ください。・形H7CX-A□-N *1 、形H7BX、形H7CZ *2シリーズ の設定方法はこちらのFAQ をご覧ください。(表1) カウンタの動作・表中のH、Lの意味は「NPN/...