全 62 件が検索されました。(41 - 60件を表示)

  • マニュアル

    ...いこと。 *1 • COMIN/COMOUT で、同一の電源を使 形 F500-C10 対象 形 FH-VPX-F210 • DI8、DI9 を使用していないこと。 用していること。 F250 シリーズ 対象外 - - F270 シリーズ 対象外 - - *1. RESET 信号を使用しているが、置換により、RESET 信号が使用できなくなっても問題ない場合は、他の使用...

  • マニュアル

    ...FH-VPX-F210 F500-C10 Yes FH-VPX-F210 COMIN and COMOUT. • Do not use DI5 and DI6. • RESET is not used.*1 • The same power supply is shared in COMIN and COMOUT. • Do not use DI8 and DI9. F250 series No - - F270 series No - - *1. If the RESET signal becomes unavailable by conversion even though the signal has been used, but it causes no problem, the conversion is possible by satisfying other required conditions. FH-VPX-FZ 6 FH controller Connecting the FZ-VP and the FH-VPX- * After the connection, lock it securely. CN3 PLC, terminal blocks or...

  • カタログ

    ...が可能) 斜方向濃淡エッジ EC円欠陥検査 EC欠陥検査 ─ ─ アプリケーションソフトウエア(形F500-UM)は当社形F210/F250/F270に共通のソフトウェアパッケージです。 この他にも計測処理項目が含まれています。 詳細については別途お問い合わせまたは、...

  • カタログ

    ...の設計・作りこみ導入後発生する追加仕様への修正改善 このソフトウエアパッケージは形F210、形F210-ETN、形F500、形F500-ETN、形F250、形F270共通ソフトウエアパッケージとして対応しています。 一度作成したソフトウエアは、ノウハウ・財産を継承しつつ...

  • カタログ

    ...組み合わせて検査できます。 画像入力・計測補助・分岐制御・結果出力・結果表示関連については各機種 (形F210・形F210-ETN・形F250・形F270・形F500・形F500-ETN) 共通にて使用可能です。 詳しくは形F210 の機能メニューをご参照ください。 正しくお使いください警告安...

  • カタログ

    ...5m 次の条件を満たすものをご使用ください。 NTSCコンポジットビデオ信号 (1.0V/75Ω終端) 形V400-W23/23P * 5m 形V400-F250/350 SYSMACシリーズ 照明 電源形V400-W24/24P * 5m 外部照明接続用コネクタ レンズ 形V400-F050 PC (RC-232Cポートへ接続) 形3Z4S-LEシリーズ電源 USB端子へ接続...

  • カタログ

    ... C-mount Appearance model when specific settings are necessary for the lighting or lens. Type Se n s itive R es p o n se to Workpiece C h a ng es Narrow field of vision Wide field of vision Model V400-...

  • カタログ

    ...を用意しています。 CADデータは、 オムロンIndustrial Web サイト (http://www.fa.omron,co.jp)からダウンロードができます。 ■本体 形V400-F250/350 オムロンは、環境や人体への悪影響が 腐 食 性 ガ スの ない こ と 保護構造 外形図 形 V400-W23/23P* 環境配慮した設計 25∼85%RH (ただし氷結、...

  • マニュアル

    ...とができます。 SHARP 0∼15 * 6 9 4 7 5 2 6 - 9 E * 横にスライド(回す) 40 ●液晶モニタ形F500−M10Lを視覚センサF150、F160、F180、F210、F250、F270、F400シリ ーズと接続してお使いになる場合、以下の点にご注意ください。 ・画像表示領域外にウィンドウを設定された場合、 ウィ...

  • マニュアル

    ...明(形 V400-F050 用) CCTV レンズ(形 V400-F050 用) 形式形 CJ1W-SCU□1-V1 形 CJ1W-SCU□2 形 CJ1□-CPU□□ 形 CJ2□-CPU□□ バージョン − − 形 V400-F050 形 V400-F250/350 形 3Z4S-LT シリーズ形 3Z4S-LE シリーズ 参考本資料は機器の通信接続確立までの手順について記載したものであって、機器個別の操作や設置...

  • マニュアル

    ...ールポートコネクタの接続ビデオボードのコンソールポートコネクタと、オムロン製視覚センサ(形 F150C10V3、F160-C10、F180-C10、F400-C10V2、F250-C10、V530-R150V2)のコンソール接続コネクタとを接続する方法を説明します。 ① ビデオボードのコンソールポートコネクタに、...

  • マニュアル

    ...力コネクタの接続方法 NS 本体に装着した RGB/ビデオ入力ユニットに、オムロン製視覚センサ(形 F150-C10V3、F160-C10V2、F180-C10、F400-C10V2、F250-C10、V530-R150V2) のコンソール接続コネクタと接続する方法を説明します。 接続は、オムロン製中継ケーブル(形 F150-VKP)を使用します。 ●...

  • マニュアル

    ...ールポートコネクタの接続ビデオボードのコンソールポートコネクタと、オムロン製視覚センサ(形 F150C10V3、F160-C10、F180-C10、F400-C10V2、F250-C10、V530-R150V2)のコンソール接続コネクタとを接続する方法を説明します。 ① ビデオボードのコンソールポートコネクタに、...

  • マニュアル

    ... て、 メモ リ カ ー ド を装着 し て く だ さ い。 メ モ リ カ ー ド につい て イ ン ス ト ール用ア プ リ ケーシ ョ ン ソ フ ト ウエ ア形F250-UM メ モ リ カ ー ド ス ロ ッ ト 番号 メ モ リ カ ー ド を使用 し ない場合は、 ごみやほ こ り の侵入防止、 静電気防止のため、 ダ ミ ー ...

  • マニュアル

    ...) Storage: -25 to 85°C (with no condensation) Ambient environment No corrosive gases Life expectancy 300,000 overwrite operations Number of pins 50 pins Weight Approx. 15g SECTION 5 Ambient temperature range Specifications Application Software ...

  • マニュアル

    ...4 5 15 16 6 7 8 17 18 19 9 20 No. Name Function 1 POWER Indicator Lit while the power is on. 2 RUN Indicator Lit while the F250 is in Run Mode. 3 ERROR Indicator Lit when an error has occurred. 4 Memory card indicator Lit when power is being supplied to the corresponding Memory Card. (The Memory Card must not be inserted or removed when this indicator is lit.) 5 USB connector Connect a USB cable to this connector. 6 Memory Card Slots Memory Cards such as the Application Software Memory Card can be inserted in ...

  • マニュアル

    ... ラ ブルシ ュ ーテ ィ ン グ 形 F500-CD 操作マ ニ ュ アル 94 第7章付 録 Q&A コ ン ト ロー ラ関連ご質問 お答え F250 と F270のイ ーサネ ッ ト を使用 使用で き ません。 し て、 Vision Composer Netに接続す ...

  • マニュアル

    ...いないこ 形 FH-VPX-F160 と。 *1 • RESET 信号を使用していないこ 対応機種 F160 シリーズ F210 シリーズ F500 シリーズ F250 シリーズ F270 シリーズ 形 F160-C10 形 F160-C10CP 形 F160-C10CF 形 F210-C10 形 F210-C10-ETN 形 F500-C10 置換対象 対象 対象外対象外対象対象対象 ― ― 形 FH-VPX-F210 形 FH-VPX-F210 形 FH-VPX-F210...

  • マニュアル

    ... (NS-CA001). 3-7 Installing the Video Input Unit ●Connecting to the Console Port Connector Use the following method to connect the Video Board’s console port connector to the console connector of an OMRON Vision Sensor (F150-C10V3, F160-C10, F180-C10, F400-C10V2, ...

  • マニュアル

    ... Input Unit (NS-CA001). 3-7 Installing the Video Input Unit  Connecting to the Console Port Connector Use the following method to connect the Video Board’s console port connector to the console connector of an OMRON Vision Sensor (F150-C10V3, F160-C10, F180-C10, F400C10V2, ...