全 92 件が検索されました。(41 - 60件を表示)

  • 推奨代替品ガイド

    ...。 ・ SPシフト入力機能はマルチSP機能での代替となります。 ・ 密着取付はできません。 ・ 入力レンジにより代替品が形ES100Xになります。 この場合は外形寸法が大きくなります。 形E5EK × ○ ○ × ○ ○ ○ 形ES100X × × ○ × ○ ○ ○ ◎:完全互換 ○:ほとんど変更ありません/相似性の高...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...替品は生産終了 デジタル調節計 E5AK-AA2B 2008年3月 推奨代替品の一部形式仕様は生産終了 デジタル調節計 ES100X-AAH 2007年3月 推奨代替品は生産終了 デジタル指示温度調節器(電流電圧入力タイプ) E5AX-LA01 2003年3月 生産終了 生産終了案内 デジタル...

  • 推奨代替品ガイド

    ...メモリタイプ 形E5EF-BA 生産終了のお知らせ 生産終了予定商品 推奨代替商品 ファジィ温度調節器 形E5EF-BA 形ES100X (8バンクメモリタイプ) 2003年3月末生産終了予定 生産終了商品との相違点 推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点 形 ...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...-SX493 EE-SX91 EE-SY113 EE-SY1200 EE-SY169 EE-SY171 EE-SY193 EE-SY201 EE-SY310 / 410 EE-SY313 / 413 EE-SY671 / 672 EE-TP / TR / DC EJ1G EMD ES1 ES1000 ES100P ES100X ES1A ES2-HB / THB ES5 ESA-B1 EW700-M20L EW700-P40L EWL EWS-DE10 EY3A-1051 EY3A-1081 F10 F150 V2 F150 V3 F150-C10E F150-C10E-3 / C15E-3 F160 V2 F160-C10CF F160-C10CP F180 F200 F210 F210-C10-ETN / F500-C10-ETN / F500-C10 F210-STシリーズ F250 F270 F2L-S, F3H, F3C-50 F2LP F2P, TUU F2U F300...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...替品の一部形式仕様は生産終了 電子温度調節器 E5AK-AA2FB 2011年4月 推奨代替品は生産終了 デジタル調節計 ES100X-AAH 2007年3月 推奨代替品は生産終了 デジタル指示温度調節器(電流電圧入力タイプ) E5AX-LAF-X 2003年3月 生産終了 生産終了案内 デジタ...

  • マニュアル

    ...ット形 CS1W-LC001 は、Ver.1.5 から 2.0 へのバージョンアップに伴い、以下の機能を追加しています。 ●計器ブロックの追加 ES100X 調節計端子(形式 045)、4 点警報指示(形式 110)、算術演算(形式 126)、時系列データ統計(形式 153)、全ブロック受信(形式 461)、全ブロック送...

  • マニュアル

    ...スト なし アドレス自動設定 なし ダウンロード/アップロード/照合対象 Ver.2.00 ループコントロールユニ ES100X 調節計端子(形式 045)、4 点警報指ットの Ver.2.00 に未対応 示(形式 110)、算術演算(形式 126)、時系列データ統計(形式 153)、全ブロック受信(形式 461)、...

  • マニュアル

    ...:ただし、ファジィ推論、算術演算、時系列データ統計は、最大 100 計器ブロック (LCB05/05D)。 ・外部調節計(最大 32 計器ブロック): ES100X 調節計端子(形 CS1D-CPU□□P、CJ1G-CPU□□P では使用不可) 1-2 1−1 概要 1−1−1 概要 1 はじめに ・論理シーケンス/工程歩進制御 (LCB03/05/05D:最...

  • マニュアル

    ...合は、システム共通ブロック ITEM043 で指定する「ノード端子用メモリの先頭番地」の設定を確認ください。 外部接続機器受 ES100X 調節計接続ブロック(形式 発生している ES100X との通 ・伝送経路をチェックしてく信異常 045)にて、...

  • マニュアル

    ...す。 PV 警報付き PV 指示計です。 ループコントロールボードの RS-232C ポートと直接接続されているデジタル調節計 ES100X をモニタ/設定します。 1 点のアナログ信号の上下限警報を接点出力します。 2 点のアナログ信号間の偏差警報(比較結果)を...

  • マニュアル

    ...節計形E5ZE 多点温度調節器形E5ZE 多点温度調節器形E5□J 電子温度調節器形E5□J 電子温度調節器形ES100P デジタル調節計形ES100X デジタル調節計形ES100 デジタル調節計形K3TC 加減算パルスデジタルパネルメータデジタルパネルメータ 形K3TH 温度 デ...

  • マニュアル

    ...-ASC21の2線/4線選択スイッチを4線に設定してください。 ●(RS-485による)デジタル調節計との接続(2線) オムロン製形ES100Xとの接続 ASCIIユニット形C200H-ASC21 :D-sub9p(メス) 信号名 ピンNo. RDB 8 SDB 2 RDA 6 SDA 1 FG 口金 形ES100□-□04□ :端子台ピンNo. 信号名 16 − 17 + 形ES100□-□04□ :...

  • マニュアル

    ... Controller User’s Manual H78 E5ZE Multipoint Temperature Controller Operation Manual H76 E5ZE Multipoint Temperature Controller COMMUNICATIONS MANUAL H77 E5J Temperature Controller Operation Manual Z103 E5J Electronic Temperature Controller Manual Z103 ES100P Digital Controller User’s Manual H069 ...

  • マニュアル

    ... grounded at either the ID Controller end or the ASCII Unit end, but not both ends. 2. Make sure to set the 2/4-wire switch on the C200H-ASC21 Unit to 4 wires. Digital Operator Connected with RS-485 (2-wire) Connecting an OMRON ...

  • マニュアル

    ...backup and recovery Not supported. ITEM List Monitoring Not supported. Find Loop Control Unit Not supported. Download, upload, and compare Block diagram information files (extension: .mtbd) cannot be uploaded or downloaded. Not supported. Ver. 2.00 ...

  • マニュアル

    .... xi New Version Features: Ver. 1.5 to 2.0 The following features had been added to the CS1W-LC001 Loop Control Unit in upgrading from version 1.5 to version 2.0. New Function Blocks The following function blocks have been added: ...

  • マニュアル

    ... cannot also be downloaded to the Loop Control Unit. If the following function blocks already exist on the Loop Control Unit and are uploaded to CX-Process Tool, only the following function blocks are not uploaded. (When a new upload is performed, these blocks become empty.) ...

  • マニュアル

    ...Selection/Switching (Rank Selector, Constant Selector, etc.), Sequential Control (Timers, Counter, etc.) Note Only 100 function blocks can be used on the LCB05 and LCB05D if Fuzzy Logic, Arithmetic Operation, or Time Sequence Data Statistics blocks are used. • External controllers (32 function blocks max.): ...

  • マニュアル

    ... that S1 to S3 select switches are set to 1 (ON) independent of each other. The data of the function block in question is not updated. 29 Reception error for external device Communications will be stopped with the specified ...

  • マニュアル

    ...LCB01: 001 to 050 033*1 Ratio Setting Ratio and bias setter with PV indication and ratio setting function 034*1 Indicator PV indicator with PV alarm External Controller Block External Controller Block 045 ...