全 530 件が検索されました。(421 - 440件を表示)
- マニュアル
...ト OS IBM PC/AT 互換機 Pentium 166MHz 以上 32MB 以上 640 × 480 256 色以上空き容量 2M バイト以上 1 ポート(COM1∼COM4 使用可) Windows95/98/Me NT4.0(SP3 以上)/2000 ■WM-TOOLS のダウンロード WM-TOOLS は、モデムに同梱されていません。 インターネットの当社ホームページから提供されていま...
- マニュアル
...およびパソコンの電源が入っていることを確認してください。 ・パソコンの OS が Windows2000/XP/NT4.0 のいずれかですか? (Windows95/98/Me ではサポートを行ってはいません。 ) ・パソコンの通信ポートの設定は合っていますか? ・パソコンの通信ポートは使用可能...
- マニュアル
...つも手元に置いてご使用ください。 ●「警五郎」はオムロン(株)の登録商標です。 ● Microsoft は、米国 Microsoft Corporation の登録商標です。 ● Windows 95/98/Me/NT/2000/XP は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 ● ActiveThreeD は、米国 Sheridan Software Systems 社の商標です。 その他、記載されている...
- マニュアル
...下のようになります。 形WT30 形WD30 インタフェース RS-232C DeviceNet DeviceNet 専用ケーブル RS-232C ケーブル 親機形WD30-ME ANT1 ANT2 WT30-M 01-FLK シリアル親機形WT30-M01-FLK 中継機段数 付録 中継機1 ANT1 1段(1台)のみ ANT2 中継機2 WT30SID16 MAX 3段 スレーブ DeviceNetスレーブ接続入出力機能...
- マニュアル
...は、Windows Vistaと表記します。 Microsoft ® Windows ® XP Professional、Microsoft ® Windows ® XP Home Editionは、 Windows XPと表記します。 Microsoft® Windows® 2000 Professionalは、Windows 2000と表記します。 Microsoft® Windows® Millennium Editionは、Windows ...
- マニュアル
...およびパソコンの電源が入っていることを確認してください。 ・パソコンの OS が Windows2000/XP/NT4.0 のいずれかですか? (Windows95/98/Me ではサポートを行ってはいません。 ) ・パソコンの通信ポートの設定は合っていますか? ・パソコンの通信ポートは使用可能...
- マニュアル
...ン ZEN サポートソフトは、下記のパソコンでご使用いただけます。 項目 条件 オペレーションシステム Windows95/98/2000/Me/XP/NT4.0 Service Pack3 用 /Vista (32bit 版)/Windows7 (32Bit 版/64bit 版) /Windows10 (32bit 版/64bit 版) 14 CPU Pentium 133MHz 以上(推奨 Pentium200MHz 以上) メモリ 64M バイト以上 ハードディスクドライブ 40M バイト...
- マニュアル
...源タイプのCPUユニットに接続できません。 22 形式 ZEN-8E1AR *1 ZEN-8E1DR ZEN-8E1DT AC100 240V DC24V 1.3A 30W ZEN-PA03024 Windows95/98/2000/Me/XP/NT4.0 Service Pack3用/Vista (32bit版)/Windows7 (32Bit版/64bit版) /Windows10 (32bit版/64bit版)対応(CD-ROM) オフラインでのプログラミングや各種パラメータの設定、 プログラムの転送、印刷がで...
- マニュアル
...-3 第4章 Sysway(形E5□J, 形E5□Xフォーマット)通信手順 ■ Sysway コマンド一覧分 類 ヘッダコード データコード MB ME 01 01 MA MW WS W% W% WB WN WV WI WW RS R% R% RB RN RV RI RW RO RL 01 01 01 01 02 01 01 01 01 01 01 01 02 01 01 01 01 01 01 01 RX RZ 01 01 RU 01 通信書込切替書...
- マニュアル
...概 ■Sysway コマンド一覧ヘッダコード データコード 通信書込切替 MB 01 通信書込切替 書込モード選択 ※1 ME 01 バックアップモード選択 MA 01 RAM 書込モード選択 運転/調整設定値保存 MW 01 運転/調整設定値保存 設定値書込 WS 01 目標値書込 W% 01 警...
- マニュアル
...標値リミット上下限値読出現在値読出ヒータ電流値モニタ読出イニシャルステータス読出 ヘッダコード MB ME MA MW WS W% W% WB WN WV WI WW RS R% R% RB RN RV RI RW RO RL データコード 01 01 01 01 01 01 02 01 01 01 01 01 01 01 02 01 01 01 01 01 01 01 RX RZ RU 01...
- マニュアル
...い。 茶 ̶̶ 検 出 距 離 2mm±10% 5mm±10% 2mm±10% 5mm±10% 設 定 距 離 0∼1.6mm 0∼4mm 0∼1.6mm 0∼4mm 応 差 の 距 離 TL-M□ME□□ +V 100Ω 4.7kΩ 近接センサ主回路 2.2Ω 負荷 黒出力 検出距離の10%以下 DC 応 答 周 波 数 AC 500kHz 250kHz 青 ̶̶ 0V ̶̶ ̶̶ 20Hz 電源電圧(使用電圧範囲) DC12∼24V (DC10∼30V) 許容リップル (p-...
- マニュアル
...・P◎n「「bol.TransferthescreendataoncemorewiththeSUPP◎πτbol. Markdatacorrupted Thepowersupplywasturnedo箭duringtransmissionofthescreendata.Transmissionofthescreendatawasinter・rupted. TransferthescreendataoncemorewiththeSuppo嗣bot Messag白charadersmissing/changed DIPswitches1-3areincorredlyset. TumtheUnit'spowerOFF,setDlPswitches1-3toON,andturnpowerON. 9・2 Tr◎1ublesh◎otingC◎mmunicati◎nErr◎rs RefertothefollowingtableforappropriateremedieswhenacommunicationerroroccursduringRunoperation. Description Cause Remedy 1「...
- マニュアル
...Starting with NTST-EV4.7, the NTST supports creating screen data for the NT11-V1. NT11S data can be converted to NT11-V1 data. Refer to NT11 User’s Manual for details. Supported Windows OS Starting with NTST-EV4.7, the NTST supports Windows ...
- マニュアル
... radius as 100%. 0% None (Scale appears from center point of an analogue meter) 50% Scale appears inside the analogue meter. 100% Scale appears on circumference of an analogue meter. 110% ter. Scale appears 10% outside the circumference of an analogue ...
- マニュアル
... or automatically read data at startup. Controller Link Interface Unit enables Controller Link communications with a host. (See note 2.) Video camera or Vision Sensor NTSC/PAL cable Personal computer Computer running Windows 95, 98, NT, ...
- マニュアル
.... . . . . . . . . . . . . 5 1 Section 1-1 Features of the CX-Designer 1-1 Features of the CX-Designer The CX-Designer is software that can be run on Windows 98 SE, NT, Me, 2000, XP, or Vista to create screen data for NS-series Programmable Terminals (PTs). The CX-Designer has a variety of functions to enable efficient screen creation and debugging. Project Workspace The entire project structure can be displayed in a directory tree. Property List Functional object property settings can be changed and checked without having to open a properties dialog box. Edit Screens Screen data displayed on ...
- マニュアル
...Operating Environment This section describes the environment required to set the Open Network Controller. (Microsoft Internet Explorer is abbreviated to IE.) 1-5-1 ONC Java Applet Setting Tool for the ONC The following environment is required. Open Network Controller Windows 98, ...
- マニュアル
... performed. P
/PE AA Flashing Lit Sampling is being set. Sampling data is being saved. C /CE B /BE Flashing Flashing Sampling data is being cleared. Sampling settings are being backed up. M /... - マニュアル
...Flashing NG Flashing NM Lit N2 Lit 41 66 Clockwise rotation Lit Lit P
/PE AA C /CE Flashing Lit Flashing B /BE Flashing M /ME R /RE Flashing Flashing T /TE U /UE SD/RV/00 to 99 Flashing Flashing Lit 0E to 9E Flashing Meaning The SYSMAC SPU Unit is operating. The SYSMAC SPU Unit is idle. (Sampling Mode) The SYSMAC SPU Unit is idle. (Data Storage Mode) The sampling program is running in the SYSMAC SPU Unit. PC card or Memory Card insertion processing is being performed. PC card or ...