全 24 件が検索されました。(21 - 24件を表示)
- カタログ
...用ACアダプタ 標準価格 (¥) 項目電源電圧 88,000 4,800 許容電源電圧消費電流絶縁抵抗耐電圧耐ノイズ性 V600-HA 耐振動耐久耐衝撃耐久使用周囲温度使用周囲湿度使用周囲雰囲気保存周囲湿度保護構造材質ケーブル長質量 形式 形V600-CH1D DC5V 専...
- マニュアル
...に使用を中止し、電源を切ってください。 9. 本製品を廃棄する際は、産業廃棄物として処理してください。 10. 形 V600-HA □□□(ケーブル、コネクタを含む)は必ず制御ボックス内に入れてください。 水、油、埃、金属粉、腐食性ガス、有機溶媒などかかる場合、製...
- マニュアル
... load voltage Average rectified current: 1 A ! WARNING Power Supply Voltage Do not impose an AC (100 VAC) power supply or any voltage exceeding the rated voltage range on the V600-HAj91, V600-HAj81, or V600-HAj92 Amplifier. Unsuitable power supplies may cause the ...
- 商品情報
...は、防水仕様ではありませんのでご注意ください。 商品情報 V600シリーズ RFIDシステム(ハイスタンダード・電磁結合方式530kHz)V600-HA インテリジェントフラグI/II 関連FAQ オムロンのRFIDには、どんな種類がありますか?V600やV680のリードライトヘッド(...