全 35 件が検索されました。(21 - 35件を表示)

  • 商品情報

    ...境について このスイッチは屋内仕様です。屋外で使用した場合、スイッチ故障の原因となります。 悪性ガス(H 2 S、SO 2 、NH 3 、HNO 3 、Cl 2 など)や高温高湿の雰囲気は接点接触不良や腐食による破損などを生じる原因となるので使用しない...

  • 商品情報

    ...境について このスイッチは屋内仕様です。 屋外で使用した場合、スイッチ故障の原因となります。 悪性ガス(H 2 S、SO 2 、NH 3 、HNO 3 、Cl 2 など)や高温高湿の雰囲気は接点接触不良や腐食による破損などを生じる原因となるので使用しない...

  • 商品情報

    ...触不良 ① 接点表面に異物が付着していないか ・シリコンやカーボンその他異物の付着 ② 接点表面が腐食していないか ・SO 2 、H 2 Sによる接点の硫化 ③ 機械的接触不良になっていないか ・端子のずれ、接点のずれ、接点フォロー ④ 接点が消耗して...

  • 商品情報

    ...す。 発生条件 加速条件 銀の存在 ・印加電圧高く、絶縁距離短い。(電位傾度高い) ・絶縁材料の吸水率高い。 ・酸化還元性ガス(SO 2 、H 2 S、NH 3 )などの存在 長期間の直流電圧印加 吸湿性の高い絶縁物 高温、高湿中での使用 当社の一般リレーでは、端子...

  • 商品情報

    ...の接触不良の原因となりますので、金メッキした接点や微小負荷用のスイッチをご使用ください。 硫化ガス(H 2 S、SO 2 )、アンモニアガス(NH 3 )、硝酸ガス(HNO 3 )、塩素ガス(Cl 2 )などの悪性ガスや高温多湿の雰囲気は接点接触不良や腐食によ...

  • マニュアル

    ...があります。 1-1. The switch is intended for indoor use only. 1-2. Do not use your D4NS outdoor, or the switch will malfunction. 1-3. Do not use your D4NS in the atmosphere of hazardous gases (H 2 S, SO 2...

  • マニュアル

    ...(5) (8) FF 03 02 K6PM-TH status (3): Number of bytes transferred The total number of bytes of (4) and the successor are 5, so 0005 hex is set. (8): Byte count The Main Unit status is 2 bytes, so 2 hex is set. Note For the other elements (the elements shaded in the above figure), the value specified in the request is set. 6-4 K6PM-TH Thermal Condition Monitoring Device User’s Manual (H231) 6 Monitoring and Setting with the Modbus TCP Communications 6-2-3 06 hex: Operation Command Software reset, K6PM-TH sensor registration, ...

  • マニュアル

    ... be 0 and 1 respectively. The addresses in decimal of the first external module are ranging from 0900 to 0963, and the addresses in decimal of the second external module are ranging from 1000 to 1063. Safety Connector SO 0 SO 1 ...

  • マニュアル

    ... to Safety Input Ports Assign .. SI[7] According to Safety Input Ports Assign 0: Low, 1: High SO[0] According to Safety Output Ports Assign SO byte[] R Safety function output SO[1] According to Safety Output Ports Assign ...

  • マニュアル

    ...] = SF15 User Connected Enabling Device Input SI[4] = SF16 User Connected ESTOP Input without Robot ESTOP Output 0: Low, 1: High SO[0] = SF10 Robot ESTOP Output SO[1] = SF11 User Connected External Safeguard Output SO byte[] R Safety function output ...

  • マニュアル

    ...ット ESTOP 出力 Note2 ハードウユーザー接続済外部保 SO 1 02 0101 0065 bool R 護出力ヒューマンマシン安全 SO 2 02 0102 0066 bool R 設定用のユーザー接続済外部保護出力 SO 3 SO 4 02 02 0103 0104 0067 0068 bool R bool R ェア 3.2 以降のバージョンのみをサポートし ロボ...

  • マニュアル

    ... ESTOP 入力 0:低、1: 高 SO[0] = SF10 ロボット ESTOP 出力 SO[1] = SF11 ユーザー接続済外部保護出力 SO byte[] R 安全機能出力 SO[2] = SF12 ヒューマンマシン安全設定用ユーザー接続済外部保護出力 SO[3] = SF13 ロボット内部保護停止出力 SO[4] = SF14 ロボットエンコーダ停...

  • マニュアル

    ... at point A and measure the light power (P0) at point A. The loss in the measured fiber is simply the difference between these two measurements. α= P 0 − P1 [dB/km] l Points A and B are often separated by some distance, ...

  • マニュアル

    ... at point A and measure the light power (P0) at point A. The loss in the measured fiber is simply the difference between these two measurements. α= P 0 − P1 [dB/km] l Points A and B are often separated by some distance, ...

  • マニュアル

    ... of smaller character strings the specified character string is divided into by the delimiters. Format NPIECE Example A=NPIECE(”OMRON F300”,” ”) (character string, delimiter) Because the space character is set as the delimiter, OMRON and F300 are considered as separate character strings, ...