全 30 件が検索されました。(21 - 30件を表示)

  • カタログ/マニュアル訂正

    ...1022 FQ-M Webサイト 1008、1016、1022、 1034、1365 FZ-LT Webサイト Webサイト F03-26□ 1008、1016、1032、 1034、1364 FZ-SWVO FZ4 Webサイト F160 V2 Webサイト FZ-Lite Webサイト F160-C10CF Webサイト FZM1 Webサイト F160...

  • ...-PRO* ES1B*/ES1C-* ES100*/ES1000* ES2* ES5-L*/ -R* 上記以外のES5* EST* F F03-15*/ -16*/ -20*/ -25*/ -26* 上記以外のF03-* F150-C10* F150-S* F150-KP*/-L*/-M05*/-V* F160-C* F160-P* 輸出令判定 判定項番 外為令判定 判定項番 近接センサ 非該当 なし 非該当 なし 光電センサ光電センサ光電センサ光電センサ 非該当非...

  • マニュアル

    ...)での接続になります。 本資料で使用しているソフトウェア部品は、点線内の機器の有無によらず使用できます。 形 F160-N256S 形 CJ2M-CPU12 形 CJ1W-SCU42 パソコン (CX-One インストール済み、 OS:Windows XP) USB ケーブル 形 ZS-LD50 形 ZS- DSU11 RS-232C ケーブル形 ZS-XPT2 メーカオムロ...

  • カタログ

    ...別に設定できるので複合的な検査にも対応できます。 やりたい検査が間違いなく選ばれているか確認できます。 F160 V2 F150 V3 ※画面は実際と異なる場合があります。 534 お問い合わせ 0120-919-066 詳細情報は http://www.fa.omron.co.jp F150 V3 ガイダンスに従い、や...

  • マニュアル

    ...装着 ●コンソールポートコネクタの接続ビデオボードのコンソールポートコネクタと、オムロン製視覚センサ(形 F150C10V3、F160-C10、F180-C10、F400-C10V2、F250-C10、V530-R150V2)のコンソール接続コネクタとを接続する方法を説明します。 ① ビデオボードのコンソールポート...

  • マニュアル

    ...37.5kHz(NS12 装着時) :31.5kHz(NS10、NS8 装着時) 垂直周波数 :60Hz ・1 ポートの視覚センサコントローラ用コンソール出力を搭載(F160-KP 相当のファンクションキーに対応) ・任意サイズのビデオ表示に対応(表示位置も任意に指定可能) ・ビデオ表示への重ね合わ...

  • マニュアル

    ...装着 ●コンソールポートコネクタの接続ビデオボードのコンソールポートコネクタと、オムロン製視覚センサ(形 F150C10V3、F160-C10、F180-C10、F400-C10V2、F250-C10、V530-R150V2)のコンソール接続コネクタとを接続する方法を説明します。 ① ビデオボードのコンソールポート...

  • マニュアル

    ... not provided with the Video Input Unit (NS-CA001). 3-7 Installing the Video Input Unit ●Connecting to the Console Port Connector Use the following method to connect the Video Board’s console port connector to the console connector of an OMRON Vision Sensor (F150-C10V3, ...

  • マニュアル

    ... not provided with the Video Input Unit (NS-CA001). 3-7 Installing the Video Input Unit  Connecting to the Console Port Connector Use the following method to connect the Video Board’s console port connector to the console connector of an OMRON Vision Sensor (F150-C10V3, ...

  • マニュアル

    ...) 48.4 kHz (mounted to an NS15 PT) 37.5 kHz (mounted to an NS12 PT) 31.5 kHz (mounted to an NS10 or NS8 PT) 60 Hz • One port for console output to a Vision Sensor Controller (same function key operations as the ...