全 38 件が検索されました。(21 - 38件を表示)
- マニュアル
...[SCHB-742A] F160-C10 V2 視覚センサ 対話メニュー 操作マニュアル ●本書に記載されているアプリケーション事例は参考用ですので、 ご採用に際しては機器・装置の機能や安全性をご確認の上、 ご使用ください。 ●本書の内容の一部または全部を、無断...
- マニュアル
...[SCHB-743A] F160-C10 V2 視覚センサ エキスパートメニュー 操作マニュアル 302/0096 アベイズム オムロン視覚センサF160エキスパート3 SCHB-743A5 センシング機器B オモテ 2004年2月改訂 ● 本誌に記載の標準価格はあくまで参考であり、 確定されたユーザ購...
- マニュアル
...[SCHB-744A] F160-C10 V2 視覚センサ 通信リファレンス 302/0099 アベイズム オムロン視覚センサF160リファレンス4 SCHB-744A センシング機器B オモテ 2004年2月改訂 ● 本誌に記載の標準価格はあくまで参考であり、 確定されたユーザ購入価格を表示したも...
- 生産終了品/推奨代替品
...-SY671 / 672 EE-TP / TR / DC EJ1G EMD ES1 ES1000 ES100P ES100X ES1A ES2-HB / THB ES5 ESA-B1 EW700-M20L EW700-P40L EWL EWS-DE10 EY3A-1051 EY3A-1081 F10 F150 V2 F150 V3 F150-C10E F150-C10E-3 / C15E-3 F160 ...
- 推奨代替品ガイド
...) 形V530-R150EP(-2) 推奨代替商品形V530-R150V3 形V530-R150E-3 形V530-R150EP-3 外形寸法は同一です ESC TRG ENT 4.1 77.6 SHIFT F150-K CONSOL P E 120 8 4-φ4.5 90 100 50 130 (約165) 1 端子配置/内部接続 生産終了予定商品形V530-R150(...
- 生産終了品/推奨代替品
...-SY671 / 672 EE-TP / TR / DC EJ1G EMD ES1 ES1000 ES100P ES100X ES1A ES2-HB / THB ES5 ESA-B1 EW700-M20L EW700-P40L EWL EWS-DE10 EY3A-1051 EY3A-1081 F10 F150 V2 F150 V3 F150-C10E F150-C10E-3 / C15E-3 F160 ...
...外のEJ1N-* ERT1* ES1-A*/ES1-L* ES1-PRO* ES1B*/ES1C-* ES100*/ES1000* ES2* ES5-L*/ -R* 上記以外のES5* EST* F F03-15*/ -16*/ -20*/ -25*/ -26* 上記以外のF03-* F150-C10* F150-S* F150-KP*/-L*/-M05*/-V* F160-C* F160-P* 輸出令判定 判定項番 外為令判定 判定項番 近接センサ 非該当 なし 非該当 なし 光電センサ光電センサ光電センサ光...
- マニュアル
...、下図のように BNC-RCA 変換コネクタを接続します。 * BNC-RCA 変換コネクタは、オムロン製視覚センサのモニタケーブル 形 F150-VM に付属されています。 ビデオ入力ユニット(形 NS-CA001)には付属されていません。 3- 39 3−7 ビデオ入力ユニットの装着 ●コ...
- マニュアル
...−6 コンソール出力コネクタの接続方法 NS 本体に装着した RGB/ビデオ入力ユニットに、オムロン製視覚センサ(形 F150-C10V3、F160-C10V2、F180-C10、F400-C10V2、F250-C10、V530-R150V2) のコンソール接続コネクタと接続する方法を説明します。 接続は、オムロン製中継ケーブル(形 ...
- マニュアル
...合、下図のように BNC-RCA 変換コネクタを接続します。 * BNC-RCA 変換コネクタは、オムロン製視覚センサのモニタケーブル 形 F150-VM に付属されています。 ビデオ入力ユニット(形 NS-CA001)には付属されていません。 3- 46 3−7 ビデオ入力ユニットの装着 ●コ...
- マニュアル
...設置してください。 ■構成品についてカメラ、カメラケーブル、コンソールは、必ず専用品をお使いください。 ・カメラ(形 F150-S1A) ・カメラケーブル(形 F150-VS) ・コンソール(形 F150-KP) ■設置場所について次のような場所には設置しないでください。 ・周囲温度が ...
- マニュアル
...コンソールは、 必ず専用品をお使いください。 ・スキャナ (形V530-H30□) ・スキャナケーブル (形V530-W001) ・コンソール (形F150-KP-2D) ■設置場所について次のような場所には設置しないでください。 ・周囲温度がコントローラ:0∼+50℃、 スキャナ:0∼+38℃の範囲を超える (た...
- マニュアル
...いて次のような場所には設置しないでください。 ・周囲温度が 0 ∼ +50℃の範囲を超える (ただし、ビデオモニタ推奨品 形F150-M09-2Dの周囲温度は、0∼+40℃) ・温度変化が急激で結露する・相対湿度が 35 ∼ 85%RH の範囲を超える・腐食性ガス、可燃性ガスがある・塵...
- マニュアル
..., connect it to the video input connector using a BNC-RCA connector in the way shown below. Video input connector (BNC type) BNC-RCA connector (See note.) RCA plug Note 3-36 A BNC-RCA connector is provided with the Monitor Cable (...
- マニュアル
..., connect it to the video input connector using a BNC-RCA connector in the way shown below. Video input connector (BNC type) BNC-RCA connector (See note.) RCA plug Note 3-40 A BNC-RCA connector is provided with the Monitor Cable (...
- マニュアル
... connector on the RGB and Video Input Unit. (2) (1) 2-12 2-6 Connecting the Console Port Connector 2-6 Connecting the Console Port Connector This section describes the procedure for connecting the console port connector of an OMRON Vision Sensor (...
- マニュアル
...The V530-R150 is highly reliable and resistant to most environmental factors. The following guidelines, however, must be followed to ensure reliability and optimum use of the V530-R150. Components Be sure to use the Camera, Camera Cable, and Console designed for the V530-R150. • Camera (...
- マニュアル
... environmental factors. The following guidelines, however, must be followed to ensure reliability and optimum use of the V530-C300E. Components Be sure to use the Scanner, Scanner Cable, and Console designed for the V530-C300E. • V530-H30@ Scanner • V530-W001 Scanner Cable • ...