全 30 件が検索されました。(21 - 30件を表示)
- マニュアル
.... For details on each function and how to use the functions, see Section 3 onwards. Input sensor types • The following input sensors can be connected for temperature input: Thermocouple : K, J, T, E, L, U, N, R, S, B Infrared temperature sensor type : ...
- マニュアル
... details on each function and how to use the functions, see Chapter 3 onwards. F Input sensor types Ă• The following input sensors can be connected for temperature input: Thermocouple : K, J, T, E, L, U, N, R, S, B NonĆcontact temperature sensor ...
- マニュアル
...0 to 260 ( C) / 0 to 500 ( F) 0 to 50mV 16 For scaling use ranges from Ć1999 to 9999 or Ć199.9 to 999.9. Shaded ranges indicate default settings. 3-4 / Ć300 to 1500 ( F) 5 B ES1A _ _ 0 18 sensor _ Ć200 to 850 ( C) 1 E N t temperature t _ 0 17 NonĆcontact Input Temperature Setup Range 3.3 Selecting _C/_F 3.3 J _ _ Selecting _FF Selecting _C/ C/ Temperature unit Operation Procedure Operation level Initial setting level • ! ! %_ %_ ! !!" "! • ! ! !!" "! ! %!!" "! ! %! !! # "! % _ ! %_ ! $ ! ! ! ! # ! %' ! # ! ! %! !! # Input type Temperatureunit ! ! %!!" "! ! $ ! ! $ ! ! ! %_ %_ _ _ !" ! ! %! # ! $ $ ! ! 3-5 CHAPTER 3 BASIC OPERATION 3.4 Selecting PID Control or ON/OFF Control...
- マニュアル
... on each function and how to use the functions, see Chapter 3 onwards. F Input sensor types Ă• The following input sensors can be connected for temperature input: Thermocouple : K, J, T, E, L, U, N, R, S, B NonĆcontact temperature sensor type : ...
- マニュアル
... two channels for controlling temperature. Input Sensor Types The following input sensors can be connected for temperature input. Both channels will use the same type of sensor. Thermocouple: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B Infrared temperature sensor type: ...
- マニュアル
...point. To improve accuracy within the measurement temperature range, another point in the measurement temperature range other than the set point should be set instead of room temperature. Example of a 2-point Temperature Input Shift In this example, we use the ...
- マニュアル
...をご覧ください。 ・温度入力は、次のセンサが接続できます。 熱電対 : K、J、T、E、L、U、N、R、S、B 非接触温度センサ:形 ES1A : 10 ∼ 70℃、60 ∼ 120℃、115 ∼ 165℃、160 ∼ 260℃ 測温抵抗体 : Pt100、JPt100 アナログ入力 : 0 ∼ 50mV ・制御出力は、機種によりリレー、電圧出力または電流出力となります。 ・形 ...
- マニュアル
...をご覧ください。 ・ 温度入力は、次のセンサが接続できます。 熱電対 :K、J、T、E、L、U、N、R、S、B 非接触温度センサ形 ES1A :10 ∼ 70℃、60 ∼ 120℃、115 ∼ 165℃、160 ∼ 260℃ 測温抵抗体:JPt100、Pt100 アナログ入力:0 ∼ 50mV ●制御出力 ・ 制御出力は、機種によりリレーまたは電圧出力となります。 ・ 形 ...
- マニュアル
...をご覧ください。 ・温度入力は、次のセンサが接続できます。 熱電対 : K、J、T、E、L、U、N、R、S、B 非接触温度センサ:形 ES1A : 10 ∼ 70℃、60 ∼ 120℃、115 ∼ 165℃、160 ∼ 260℃ 測温抵抗体 : Pt100、JPt100 アナログ入力 : 0 ∼ 50mV ・制御出力は、機種によりリレー、電圧または電流出力となります。 ・形 E5EN- □ 3 □□□...
- マニュアル
...力センサの種別 ・温度入力は、次のセンサが接続できます。 熱電対 : K、J、T、E、L、U、N、R、S、B 非接触温度センサ:形 ES1A : 10 ∼ 70℃、60 ∼ 120℃、115 ∼ 165℃、160 ∼ 260℃ 測温抵抗体 : Pt100、JPt100 アナログ入力 : 0 ∼ 50mV ●制御出力 ・制御出力は、機種によりリレー、電圧または電流出力となりま...