全 22 件が検索されました。(21 - 22件を表示)

  • マニュアル

    ...(-100 to 900) FC18 to 1388 (-100.0 to 500.0) FC18 to 2328 (-100.0 to 900.0) Alarm setting range D8F1 to 270F (-9999 to 9999) PL II D8F1 to 7530 (-999.9 to 3000.0) • If an E5ZD-SDL Setting Display Unit is used with the E5ZE, and the setting unit is 0.1°C/°F, the setting range will be limited to F831 to 270F (-199.9 to 999.9). • If the alarm temperature that is read is more than 7530 (Hex), the temperature will be read as 7FFF (Hex), and if the alarm temperature ...

  • マニュアル

    ...ードウェアモード未使用(必ずOFFでご使用ください) 温度単位° C⇔° Fの設定電源ON時の動作の設定設定表示器 形E5ZD-SDLの接続メモリバンク指定方式の設定 1:ON :9600bpsに設定します。 2 :OFF } 3-53 3 − 9 作成した送受信シーケンスの実行 ■ラダープロ...