全 391 件が検索されました。(361 - 380件を表示)
- マニュアル
...標 計測座標 Y Y モデルを見つけた位置の Y 座標 計測角度 TH モデルを見つけた位置の角度 計測倍率 MX MX 見つけたモデルの X 方向の計測倍率 計測倍率 MY MY 見つけたモデルの Y 方向の計測倍率 基準位置 X SX 登録したモデルの基準位...
- マニュアル
...設定する ZW ユーザーズマニュアル 演算をする各タスクで算出された結果を使って、演算を行います。 演算式は、mX+nY+Kになります。 項目 設定項目 設定値 説明 演算 パラメータX なし(初期値)/TASK1∼TASK4 演算対象タスクを切り替えられます。 パラメ...
- マニュアル
...面2も設定し、厚みを算出します 演算パラメータ X,Y,K,m,n 測定点モード「TASK間演算」選択時に設定します K+mX+nY ユーザーズマニュアル第3章 ラインブライトを表示する測定中の受光状態(ラインブライト)を表示し、受光量が不足して...
- マニュアル
...設定する ZW ユーザーズマニュアル 演算をする各タスクで算出された結果を使って、演算を行います。 演算式は、mX+nY+Kになります。 項目 設定項目 設定値 説明 演算 パラメータX なし(初期値)/TASK1∼TASK4 演算対象タスクを切り替えられます。 パラメ...
- マニュアル
...10 09 08 m2 23 22 21 20 19 18 17 16 m3 31 30 29 28 27 26 25 24 Parameter mx1: Higher 4 bits of mx (x: 0 to 3) mx2: Lower 4 bits of mx Bit ON: The lamp or touch switch is turned on (or caused to flash). Bit OFF: The lamp or touch switch is turned off. Example To turn on lamps and touch switches with the numbers 1, 5, 6, 7, and 26 m01m02m11m12m21m22m31m32=E200004 Description S Changes the display status of the lamps or touch switches. S Whether the lamp or touch switch ...
- マニュアル
...90 89 88 m12 103 102 101 100 99 98 97 96 m13 111 110 109 108 107 106 105 104 Parameter mx1: Higher 4 bits of mx (x: 0 to 13) mx2: Lower 4 bits of mx 211 Commands Sent by the Host Section 6-2 Bit ON: The lamp or touch switch is turned on (or caused to flash). Bit OFF: The lamp or touch switch is turned off. Example To turn on lamps and touch switches with the numbers 1, 5, 6, 7, and 26 m01m02m11m12m21m22m31m32…m131m132= E200000400000000000000000000 Description S Changes the display status of the lamps ...
- マニュアル
...22 13 21 12 20 11 19 10 18 09 17 08 16 m3 31 30 29 28 27 26 25 24 mx1: Higher 4 bits of mx (x: 0 to 3) mx2: Lower 4 bits of mx Bit ON: The lamp or touch switch is turned on (or caused to flash). Bit OFF: The lamp or touch switch is turned off. Example To turn on lamps and touch switches with the numbers 1, 5, 6, 7, and 26 m01m02m11m12m21m22m31m32=E2000004 Description • Changes the display status of the lamps or touch switches. • Whether the lamp or touch switch which corresponds ...
- マニュアル
...駒§・確鵠U。 。 1.E − 夢辿慨….燃一関鶏口 Adapterb◎x (3G2A5・IFIOI-E} 隈i《ξ晋拓;nit This.unitisnecessarywhentheadapter bOxisusedindependentlyoftheCSOO Pulsestringor voltageoutput Rotaryencoder feedback(forservomotor) Printer ...
- マニュアル
...leM◎n貢o「9ng ‖くeySeque論ce 5T ---------------------[End of Page 1015]--------------------- 醜◎繭琶◎『◎⑨⑨『8題◎翻s SECI「萎◎N24 Assh◎wniBlhenextexample,thefirstbit'sstatLLsgetssh憤echothe縮ght・ WhenOtherb亘tSare㎜酪Ored.{fm◎rethantkreebitSarera◎nitOred,拍ebit ...
- マニュアル
...DIAG32.SYS(Node DiagnosticResponse) Makesurethatthethreelinesabovewereaddedcorrectly. ThefollowingexplainStheparameterS. DEVICE=NSN3200XCP_3200.SYS/IOO300H!,∠卿ゴ,』4Ω,LΩ 1234 1.1!Oaddress(1!OxxxxH} Thesamevaluemustbesetasthehardwaresettjng. xxxx:0000toO3FO{4-digithexadecimaり 2.Networkaddress(NETxxH) ThesamevaluemustbesetforallnodesinthesamenetWerk. xx:00to7F(2-digithexadecimaり 3.Displayianguage(...
- マニュアル
...Themaximumvalueofmaximum−肌tmbθr・of-charactθrsis538.Specifya nUmeriCCOnStant. lfmaximum-nt/mberLoi'charactersisomitted,thecharacterlengthspecified bytheoPT工oNLENGTHstatementisassumed, Ifneithermaximum-nu了nbθr-of-charactersnortheoPT工oNLENGTHstatementisspecified,thernaximumnumberofcharactersofthecharacterstring variableis18. Asimple、localvariablecanbeusedwithoutbeingdeclaredbytheDエMstatement, Alocalvariablemustnothavethesamenameandtypeasaglobalvariable. NoteAnarrayisjikeatableofvalues.Eachelementinthetablejsaccessedbygiving thetable'snameandtheelementnumberinparentheses.lntheexampiesbeIow,itisassumedthatthelowerlimitonarraysubscriptsissettoitsdefaultvalue, 0.Thus,anarraydeclaredasDエ...
- マニュアル
.../CTSf│owcontrol.SelectaRTSICTS controlmethodfromthedrop-downlist. RTSIcvs..1tt11E・・!・・ Ifthe月τSンCTSfieldissetto`None',RTSICTSflowcontrolisnotpetiormed. lfthe月下'Sl()TSfietdissetto`Send',RTS/CTSflowcontrolisperformedonly whensending. {fthe月τξシtCTSfieldissetto`Receive',RTS!CTSflowcontrolisperformedonly wheRreceiving. lfthe月rSICTSfieldissetto`Send&Receive',RTS!CTSflowcontrolisperformedforbethsendandreceiveprocessing. X◎...
- マニュアル
... or Servo manuals carefully and be sure you understand the information provided before setting up or using an application for a drive. Drive type Inverters Servomotors/ Servo Drives Manual Name SYSDRIVE JX Series Models 3G3JX Compact Simplified Inverters User's Manual SYSDRIVE ...
- マニュアル
... be sure you understand the information provided before setting up or using an application for a drive. Drive type Inverters Manual Name SYSDRIVE JX Series Models 3G3JX Compact Simplified Inverters User's Manual Cat. No. (suffixes omitted) I558-E1 SYSDRIVE ...
- マニュアル
... to X1, Y1. The search results (search position) is stored in SX and SY. The default setting for (SX, SY) is (0, 0). The following diagram shows the search position relative to the absolute coordinates of the upper-left corner of the search model (...
- マニュアル
...% 5: 62.5% 6: 75% 7: 87.5% 0: OFF 1: ON 0: Timing A 1: Timing B 1 to 5 0: OFF 1: Average 2: Peak 3: Bottom 4: Thickness 5: Gap 6: K+mX;+nY ZS Series CompoWay/F Communication Command Reference When the measurement object is changed, the settings are initialized according to the selected object. TASK1 settings. The settings in Unit Number 28h are valid only for multi-task mode. Section 3 Setting Value Obtaining and Changing Command Parameter Parameter X 28h 4h Parameter Y 5h Parameter K 8h Parameter M -100 to 100 (1div:...
- マニュアル
... of Parameters (ZS-HLDC) Unit No. 40 Data No. 0 Parameter Measurement mode Setting range/Output range 0: OFF Others TASK1 settings. 1: Average 2: Peak 3: Bottom 4: Thickness 5: Gap 6: K+mX; +nY 3 Parameter X 0: None 1: TASK 1 2: TASK 2 3: TASK 3 4: TASK 4 4 Parameter Y 0: None 1: TASK 1 2: TASK 2 3: TASK 3 4: TASK 4 5 Parameter K -999999999 to 999999999 (nm) 8 Parameter M -100 to 100 (1div: 0.1) 9 Parameter N -100 to 100 (1div: 0.1) 1 Surface for measurement (...
- マニュアル
... for calculation. The calculation setting is enabled only in the EXP mode. Icon Description Set any equation to perform addition/subtraction on the measurement result. The equation can be substituted with measurement results obtained by other tasks. Calc Allowable equation: K+...
- マニュアル
... + N x 6 + 3 Measurement angle 0 to 99 (N = 0 to 99) Get -180 to 180 FZ3 User's Manual Measurement External Reference Tables 173 0: Automatic 1: Manual 267 1000 + N x 6 + 4 Magnification MX 0 to 99 (N = 0 to 99) Get 90 to 110 1000 + N x 6 + 5 Magnification MY 0 to 99 (N = 0 to 99) Get 90 to 110 Classification No. 8 Data name Set/Get Data range External Reference Tables 0 Judge Get only 0: No judgement (unmeasured) 1: Judgement result OK -1: Judgement result NG 5 Index Get only -...
- マニュアル
...Measure X X X coordinate of the position where the model is detected Measure Y Y Y coordinate of the position where the model is detected Measurement angle TH Angle of the position where the model is detected Measurement magnification ...