全 5560 件が検索されました。(3201 - 3220件を表示)

  • マニュアル

    ... serie ' DeviceNet通信ユニット形3G3MV-PDRT1-SINV1 ※細線を使用してT分岐配線スイッチ MADE IN JAPAN AVERTIS ■入力(3G3MV→SYSMAC) DIGITAL OPERATOR PJVOP-140 k of elec d man ual befo Wait 1 tric sho re insta minute ck. disconne for capa lling. citor To conf cting pow er supp discharge after to grou orm to requ ly. nd the supply irements, mak neutral for 400Ve sure Lisez - Risq ue de class. manuel ' elec dec Atten リモートI/O機...

  • マニュアル

    ...載内容の改善・訂正 J 2006年3月 コネクタ端子台・端子台ケーブルの形式追加マニュアル記載内容の改善・訂正 K 2006年12月 ロボットケーブルの形式追加マニュアル記載内容の改善・訂正 L 2007年12月 マニュアル記載内容の改善・訂正 M 2009年...

  • マニュアル

    ... IT T LIM SOF RH NG S M ORG DER AL O ENC TOP S ALM ER DRIV HER OT N ATIO NIC MU D COM SPEE s p b H k ITC 125 bps SW 1 k DIP DR 250 bps FF k DR0 O F 500 F − OTE OFF O N EM O ON AL/R E D F ON LOC OF MO H OTEMODE M ON SWITC E R AL DIP /R LOC L F OF ON ED: (R ) I/O カタログ番号 SBCE-310D DeviceNet対応一軸ポジ...

  • マニュアル

    ...-34 10-9 10-31 C 2004 3 D 2005 1 E 2005 11 F 2006 12 G 2007 6 H 2008 2 J 2008 9 K 2010 10 L 2022 2 10-34 3-11 10-43 3-12 5-14 10-14 10-45 3-16 5-15 3-18 5-18 10-19 11-3 3-22 5-23 10-23 12-6 3-28 5-26 10-26 -15 Ver. 2.0 Ver. 2.3 G SMARTSTEP2 11 CSシリーズ位置制御ユニットの「ユニッ...

  • マニュアル

    ...キャリア周波数は C6-03 (キャリア周波数上限)に固定されます。 キャリア周波数下限 C6-04 キャリア周波数比例 K は,C6-03 の設定値によって決まる係数です。 ゲインキャリア ゲイン 0,1 0 ~ F 2.0 ~ 15.0 *2 *3 0.4 ~ 15.0 *2 *3 キャリア カゲン C6-05...

  • マニュアル

    ...ージ通信機能 接続形態 マルチドロップ方式,T 分岐方式の組合せが可能(幹線及び支線に対して) 通信速度 125 k ビット /s,250 k ビット /s,500 k ビット /s からロータリスイッチ(DR)で選択 ノードアドレス設定 0 ∼ 63 のアドレスをロータリスイ...

  • マニュアル

    ...N A 0 A M 1 P .T .8 A R 1 E A A S G G 0 S : O .: 3 0 R k . 6 V Y k A g avant trique. harge dez juscequ'a' 1 minute d'installe ' r. les cond apres d'eta ' Pour repo ' ensateurs chment ' le neut ndre' aux d'ele sont dech ctric ' exig re est ' a la mas ences arge' ite, , s'ass s. urer que~ 険 - けが se pour la serie ' 400V. 据え付・感電のけ、運 ■出力(SYSMAC→インバータ) A z...

  • マニュアル

    ... に対応) H 2010 年 10 月 動作環境の変更に伴う改訂 J 2015 年 4 月 Ver.2.52 へのバージョンアップに伴う改訂 K 2016 年 4 月 Windows10 対応、CX-One の形式変更に伴う改訂 L 2018 年 12 月 ご承諾事項の更新に伴う改訂 9 バージョンアップのご案内 ■Ver.2.51 から ...

  • マニュアル

    ...ンタ A 相、B 相、Z 相 各 2CH DC24V、ラインドライバ位相差入力(1 逓倍、2 逓倍、4 逓倍) 加減算パルスパルス+方向電圧: 50 k Hz ラインドライバ: 50 k Hz/500k Hz (位相差 4 逓倍 2M Hz) 2点 SEN 出力仕様: 5V PNP 出力、出力電流 5mA サーボドライバへ SEN 信号を出力する...

  • マニュアル

    ...バージョンアップに伴う改訂バージョンアップに伴う改訂 H 2008 年 10 月 バージョンアップに伴う改訂 J K 2009 年 9 月 2009 年 12 月 バージョンアップに伴う改訂 Ver.1.91 へのバージョンアップに伴う改訂 L M N 2010 年 10 月 2016 年 4 月 2018 年 12 月...

  • マニュアル

    ...a la m ces arge' s. 危 as ssur 険 - け se pour la se,' s'a rie 40 er que~ が・感据え付 0V. け、 電の MADE IN JAPAN - Ris Read k of ele m ctric sh Wait 1 anual before ock. discon minute for ca installing. ne To co cting pow pacitor disc nform er supp harge to to grou after requirely. nd the ments supply , m neutra l for 40 ake sure 0V clas Lisez - R' isque de manue el de s. At l IP20 OMRON Corporation 3G3MV MAX NCY DIGITAL OP PJVOP-14 ...

  • マニュアル

    ...F/R IOUT MNTR LO/RE PRGM ALARM STOP RESE T MIN FREQ MAX 付け、運す。 el ec tr ic sh 通電中及 転の前には必 oc k. び電源遮ず取 R ea d 断後1分 扱説明書をお m W ai t an ua l be 以内はフロン 読み下さい。 トカバー fo re 1 m in in st を外さな ut e di sc on いで下さ ne ct in ...

  • マニュアル

    ...製造の年(年の記号・・・英数字1文字) 英数字の意味は以下の通りです。 製造の年 製造の月 製造の日 適用記号 K L M N O P Q R S T 西暦年 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 適用記号 R A Y D L I T E S H U M 月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 適用記号...

  • マニュアル

    ...制御回路端子に使用する電源は,クラス 2(UL 規格)の電源をご使用ください。 㧗V ㅦᐲ⸳ቯ↪㔚Ḯ +15 V 20 mA 入力 / 出力 2 kΩ A1 ਥㅦᜰ઎ 0㨪10 V (-10㨪10 V౉ജ߽ኻᔕน⢻) 2 kΩ オープンコレクタデジタル入力 A2 ਥㅦᜰ઎ 4㨪20 㨙A (0㨪10 V㧘-10㨪10 V౉...

  • マニュアル

    ...IOUT MNTR LO/RE PRGM ALARM MIN FREQ MAX po w er MADE IN JAPAN 付け、運す。 el ec tr ic sh 通電中及 転の前には必 oc k. び電源遮ず取 R ea d 断後1分 扱説明書をお m W ai t an ua l be 以内はフロン 読み下さい。 トカバー fo re 1 m in in st を外さな ut e di sc on いで下さ ne ct ...

  • マニュアル

    ....4 0.57 0.75 0.97 1.5 1.95 また、換算係数は、三相入力汎用インバータの場合は下表のようになります。 K = 3.4 -汎用インバータ 3-1 リアクトルなし K = 1.8 -サーボアンプ三相ブリッジ 3-2 リアクトルあり(交流側) 3 (コンデンサ平滑) -エレ...

  • マニュアル

    ...) 9 I Y i y 1 0 1 0 A LF SUB : J Z j z 1 0 1 1 B VT ESC + ; K [ k { 1 1 0 0 C FF FS , < L \ l | 1 1 0 1 D CR GS - = M ] m } 1 1 1 0 E SO RS . > N ^ n 1 1 1 1 F SI US / ? O _ o R A-2 DEL 付 録 索引 A∼Z た行 ASCII コード表 ...........................................A-2 BCC .............................................................2-2 EEPROM ............................................ VI, 2-13 ETX ..............................................................2-2 PDU 構成 ....................................................2-5 P15(通信ユ...

  • マニュアル

    ...タトレース画面を表示します。 [バックアップとリストア(S) ] [読み出しプロテクト(D)] [MC ユニットをバックアップ(K)] [MC ユニットにリストア(R)] [MC ユニットとバックアップファイルとを照合(C)] パスワード設定/ 変更(P) プロテクトの開始 /停止(...

  • マニュアル

    ...2008 年 10 月 SYSDRIVE JX シリーズ、MX シリーズ、RX シリーズ追加に伴う追記。 J 2009 年 3 月 JX/MX/RX 用ケーブル名の追記。 K 2009 年 6 月 形 R88D-KT の USB 通信対応に伴う追記。 FFT 解析機能の追加に伴う追記。 L 2009 年 10 月 形 3G3MX2 ならびに形 R88D-KN(MECHATROLINK- Ⅱ通信内蔵タイプ)の USB ...

  • マニュアル

    ...2008 年 10 月 SYSDRIVE JX シリーズ、MX シリーズ、RX シリーズ追加に伴う追記。 J 2009 年 3 月 JX/MX/RX 用ケーブル名の追記。 K 2009 年 6 月 形 R88D-KT の USB 通信対応に伴う追記。 FFT 解析機能の追加に伴う追記。 L 2009 年 10 月 形 3G3MX2 ならびに形 R88D-KN(MECHATROLINK- Ⅱ通信内蔵タイプ)の USB ...