全 1372 件が検索されました。(281 - 300件を表示)

  • マニュアル

    ...-462 形NX102-□□□□ 形NX102 CPUユニットの概要 形NX102のシステム全体概要、および C 形NX102 CPUユニット /設計/取付/保守などの基 PUユニットに関して、以下の内容を ユーザーズマニュアル 本的な仕様について知りたい 説明します。 ハードウェア編 とき。 おも...

  • マニュアル

    ...速度になるまでの時間、またそのときのパルス数は以下の計算式で求めることができます。 速度(pps) VM VH PD PU VL 0 TD TU TAU 時間(ms) TAD VM:設定した最高速度 (VL)から目標速度(VH)までの加速時間 TU:起動速度 (VH)から起動速度(VL)までの減速時間 TD:...

  • マニュアル

    ...速度になるまでの時間、またそのときのパルス数は以下の計算式で求めることができます。 速度(pps) VM VH PD PU VL 0 TD TU TAU 時間(ms) TAD VM:設定した最高速度 (VL)から目標速度(VH)までの加速時間 TU:起動速度 (VH)から起動速度(VL)までの減速時間 TD:...

  • マニュアル

    ... ng lift on m wa tho Us nue TISING l pro. co it. mo rat air y uld e l d'u SE - To as riz istu e, tec on tilis ME red to pu dro ed ly atio NT uce tive caus re nc av or p, en oid tur Ch n. e eq Po the de gin liqu e inju uip ar ur for ee inju or id. gin prérisk me ry. m, rs. rie im Do ven of nt g im Us pa s, inju no su St pa ir ct. e ch t tou at ...

  • マニュアル

    ...い I YI う U WU え E お O ば BA び BI ぶ BU べ BE ぼ BO ぱ PA ぴ PI ぷ PU ぺ PE ぽ PO ばぁ BHA びぃ BHI ぶぅ BHU べぇ BHE ぼぉ BHO ぱぁ PHA ぴぃ PHI ぷぅ PHU ぺぇ PHE ぽぉ PHO ぁ XA ぃ XI ぅ XU ぇ XE ぉ XO か KA CA き KI く KU CU QU け KE CE こ KO CO が GA ぎ GI ぐ GU げ GE ご GO ま MA み MI む...

  • マニュアル

    ...たは高機能I/OリスタートフラグをOFF→ON→OFFすることにより解除されます。 2-29 2 アナログ入力ユニット ■ C PUユニットが検知する異常 CPUユニットが高機能I/Oユニットの異常を検知したとき、CPUの特殊補助リレーと補助記憶リレー...

  • マニュアル

    ...度になるまでの時間、 またそのときのパルス数は以下の計算式で求めることができます。 速度(pps) VM VH PD PU VL 0 TD TU TAU TAD VM:設定した最高速度 (VL)から目標速度(VH)までの加速時間 TU:起動速度 (VH)から起動速度(VL)までの減速時間 TD:目標速度...

  • マニュアル

    ... 15 2 3 12 13 6 7 10 11 4 5 14 15 8 2 3 12 13 0 1 10 11 2 8 9 3 0 1 0 91 OD26 SMAC 44 SY PU CJ1G-CAMMABLE PROGROLLER CONTR RUN ERR/ALM INH PRPHL COMM M/ERR T/R NOR ERP ERH 1 1 20 TEST OPEN ON R MCPW BUSY CN2 ERAL PERIH DC24V 0.3A CN1 20 1 B/A PORT 3-4 1 V600C1 ERC RUN A/B 3-2 使用手順 3. 号機 No. の設定 11 V600C ERC RUN R...

  • マニュアル

    ...盤向け商品カタログのご案内ソケット、 スリムI/O I/OリレーターミナルプッシュインPlus端子台シリーズ PYF-PU, P2RF-PU, G2RV-SR/G3RV-SR, G70V P7SA-PU カタログ番号 SGFR-219 スイッチング・パワーサプライ 監視リレー S8VK-S カタログ番号 SGTC-063 ヒータ用ソリッ...

  • マニュアル

    ...型 3台密着取りつけ負 40 荷電流 ︵ A 30 ︶ 8台密着取りつけ負 40 荷電流 ︵ A 30 ︶ 形G3PJ-225B (-PU) 形G3PJ-525B (-PU) 25 20 20 形G3PJ-215B (-PU) 形G3PJ-515B (-PU) 15 12 10 8 5 10 7 0 −30 −20 0 20 40 60 80 100 周囲温度 (℃) SSR は、 ご使用される制御盤または組込まれる機器内部の温度(...

  • マニュアル

    ... ~ 999 7 0 ~ 300 0 ~ 300 8 0 ~ 400 0 ~ 400 9 0 ~ 500 0 ~ 500 * 初期値は「2」です。 白金測温抵抗体タイプ (形 E5CSV-□P、形 E5CS-□PU) 仕様 温度レンジ 0 1 2 JPt100 または Pt100 ℃ -50 ~ 50 0.0 ~ 50.0 -20 ~ 80 ゜F -50 ~ 50 0.0 ~ 50.0 -20 ~ 80 3 0.0 ~ 99.9 0.0 ~ 99.9 4 0 ~ 200 0 ~ 200 5 0 ~ 300 0 ~ 300 6 0 ~ 400 0 ~ 400 7 0 ~ 300...

  • マニュアル

    ...。 E. Uキーで設定値を変更します。 F. Mキーを押してパラメータ「lset.h」に切り替えます。 U T 5 4-20 pu M s a S s T lset. h • 設定値が登録され次のパラメータ「lset.h」が表示されます。 G. Sキーを押して設定値を表示させます。 T 「SV」が点灯 • リニ...

  • マニュアル

    ...検出する計算例を右図の系統に従って示します。 OCR と同程度の動作時間とします。 (目安 0.5~2 秒) 検出不足電力 PU は ・設計時において受電電力が継電器の整定値より下まわらないよう考慮してください。 PU =P×10% =750×103×0.1=75×103(W) 3φ6,600V ...

  • マニュアル

    ...OMRON ASIA PACIFIC PTE. LTD. No. 438A Alexandra Road # 05-05/08 (Lobby 2), Alexandra Technopark, Singapore 119967 Tel: (65) 6835-3011/Fax: (65) 6835-2711 OMRON (CHINA) CO., LTD. Room 2211, Bank of China Tower, 200 Yin Cheng Zhong Road, ...

  • マニュアル

    ... takes to reach the target speed, the time from the target speed to the initial speed, as well as the number of pulses for each of them, can all be found by means of the formulas shown below. Speed (pps) VM VH PD ...

  • マニュアル

    ...OMRON ASIA PACIFIC PTE. LTD. No. 438A Alexandra Road # 05-05/08 (Lobby 2), Alexandra Technopark, Singapore 119967 Tel: (65) 6835-3011/Fax: (65) 6835-2711 OMRON (CHINA) CO., LTD. Room 2211, Bank of China Tower, 200 Yin Cheng Zhong Road, ...

  • マニュアル

    ... time from the target speed to the initial speed, and the number of pulses for each of them can all be found by means of the formulas shown below when 0 is set for the acceleration/deceleration time designation. Speed (pps) VM VH PD ...

  • マニュアル

    ...time it takes to reach the target speed, the time from the target speed to the initial speed, as well as the number of pulses for each of them, can all be found by means of the formulas shown below. Speed (pps) VM VH PD ...

  • マニュアル

    ...OMRON ASIA PACIFIC PTE. LTD. No. 438A Alexandra Road # 05-05/08 (Lobby 2), Alexandra Technopark, Singapore 119967 Tel: (65) 6835-3011/Fax: (65) 6835-2711 OMRON (CHINA) CO., LTD. Room 2211, Bank of China Tower, 200 Yin Cheng Zhong Road, ...

  • マニュアル

    ... ontact Input F ield T erminal E xternal Analog Input Loop Controller Analog Input Unit Digital Output Unit E xternal Analog Output E xternal C ontact Output Us er Link T able C PU Unit For Input and Output, determine the following: 2-1 C ommu nication Unit S end or R eceive Data Section 2-1 Design Type and Number of External Analog I/O Determine the analog signal types. Determine the necessary analog input/output number and how many of them will be controlled by the Loop Controller. PLC Analog Input/Output Unit and the number of ...