全 1173 件が検索されました。(261 - 280件を表示)
- マニュアル
...ウムバッテリを内蔵しておりますので、この州法への対応をしてください。 詳しくは、下記URLをご覧ください。 www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate 態であることを確認後に取り外しをして下さい。 ・専用のカメラ、ケーブル以外を使用しないでください。 専・USB延長...
- マニュアル
...ウムバッテリを内蔵しておりますので、この州法への対応をしてください。 詳しくは、下記URLをご覧ください。 www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate ご承諾事項当社商品は、一般工業製品向けの汎用品として設計製造されています。 従いまして、次に掲げる用途で...
- マニュアル
... the lighting with lighting controller, the consumption current is the same as when the intelligent compact camera is connected. ■U.S. California Notice: This product contains a lithium battery for which the following notice applies :Perchlorate Material - special handling may apply. See www.dtsc....
- マニュアル
...ウムバッテリを内蔵しておりますので、この州法への対応をしてください。 詳しくは、下記URLをご覧ください。 www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate ご承諾事項当社商品は、一般工業製品向けの汎用品として設計製造されています。 従いまして、次に掲げる用途で...
- マニュアル
...ウムバッテリを内蔵しておりますので、この州法への対応をしてください。 詳しくは、下記URLをご覧ください。 www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate 取り外して下さい。 ・カメラやケーブル類を着脱するときは、必ずセンサコント電源を供給している状態で、ケーブ...
- マニュアル
...含むリチュームバッテリーですので、 この州法への対応をしてください。 詳しくは下記URLをご覧ください。 www.dtsc.ca.gov/hazardouswate/perchlorate/ 項目 形FQ-BAT1 バッテリ種類 リチウムイオン二次電池 公称容量 1800mAh 定格電圧 3.7V 外形サイズ 35.3×53.1×11.4mm 周囲温度 動作時:...
- マニュアル
...FA 8D(CRC-16) 5.4 Detailed Description of the Services Process Value in Two-byte Mode • Address: H’2000; Read data: H’03E8 (100.0 °C) Command: 01 03 00 00 Response: 01 03 02 03 E8 00 01 8F CA (CRC-16) B8 FA (CRC-16) ■ Variable Write, Multiple To write data to the variable area, set the required data in the command frame, as shown in the following diagram. Command Frame Slave Function Write address code start address Number of Elements Byte count Write data (for the number of elements) CRC-16 H'10 1 1 Name...
- マニュアル
...heater that is separate from the sealing section. When that is done, a deviation occurs between the temperature of the seal and the temperature of the heater, which can lead to sealing faults. To solve this problem, OMRON provides Temperature Sensors for Packing Machines (E52-...
- マニュアル
... the temperature of the heater that is remote from the seal. This can result in a difference between the temperature of the seal and the temperature of the heater, which can lead to sealing faults. To solve this problem, the temperature sensor for packing machines (E52-...
- マニュアル
...heater that is separate from the sealing section. When that is done, a deviation occurs between the temperature of the seal and the temperature of the heater, which can lead to sealing faults. To solve this problem, OMRON provides Temperature Sensors for Packing Machines (E52-...
- マニュアル
... Hz)/12 bis 48 VDC Betriebsspannungsbereich 85% bis 110% der Nennversorgungsspannung (90% bis 110% bei 12 VDC) Stromrücksetzzeit Minimum: Stromöffnungszeit 0,1 s Leistungsaufnahme H3CR-A8 • 100 bis 240 VAC/100 bis 125 VDC (Bei 240 VAC, 60 Hz) Relais EIN: ...
- マニュアル
... VDC • 24 bis 48 VAC (50/60 Hz)/24 bis 48 VDC Betriebsspannungsbereich 85% bis 110% der Nennversorgungsspannung Stromrücksetzzeit Minimum: Stromöffnungszeit 0,1 s Leistungsaufnahme • 100 bis 240 VAC/100 bis 125 VDC (Bei 240 VAC, 60 Hz) Relais EIN und AUS: ...
- マニュアル
...Betriebsspannungsbereich 85% bis 110% der Nennversorgungsspannung (90% bis 110% bei 12 VDC) Stromrücksetzzeit Minimum: Stromöffnungszeit 0,1 s Min. Impulsbreite: 0,05 s Leistungsaufnahme H3CR-A • 100 bis 240 VAC/100 bis 125 VDC (Bei 240 VAC, 60 Hz) Relais EIN: ...
- マニュアル
... kommen, muß die Phasenlage der Spannungsversorgungen übereinstimmen ( * 1 ). Wenn die Phasenlage der Spannungsversorgungen nicht gleich ist, wird ein Kurzschluß erzeugt. (11) Verdrahtung der Eingänge Die Drähte zu den Eingangsklemmen müssen so kurz wie möglich sein. Wenn die Leitungskapazität der Drähte 1.200 pF übersteigt ( ...
- マニュアル
... Eingangskontakt kommen, muß die Phasenlage der Spannungsversorgungen übereinstimmen ( * 1 ). Wenn die Phasenlage der Spannungsversorgungen nicht gleich ist, wird ein Kurzschluß erzeugt. (19) Verdrahtung der Eingänge Die Drähte zu den Eingangsklemmen müssen so kurz wie möglich sein. Wenn die Leitungskapazität der Drähte 1.200 pF übersteigt ( ...
- マニュアル
... VAC (50/60 Hz)/12 bis 48 VDC Betriebsspannungsbereich 85% bis 110% der Nennversorgungsspannung (90% bis 110% bei 12 VDC) Stromrücksetzzeit Minimum: Stromöffnungszeit 0,1 s Leistungsaufnahme • 100 bis 240 VAC/100 bis 125 VDC (Bei 240 VAC, 60 Hz) Relais EIN: ...
- マニュアル
...Shiokoji Horikawa, Shimogyo-ku, Kyoto 600-8530 JAPAN Wertung Nennversorgungsspannung • 100 bis 120 VAC (50/60 Hz) • 200 bis 240 VAC (50/60 Hz) Betriebsspannungsbereich 85% bis 110% der Nennversorgungsspannung Stromrücksetzzeit Minimum: Stromöffnungszeit 0,5 s Leistungsaufnahme • 100 bis 120 VAC: ...
- マニュアル
... so kurz wie möglich. Legen Sie die Steuerleitungen nicht parallel zu Netzkabeln oder anderen Netzversorgungsleitungen. (15) In dem Falle, daß die induzierte Spannung 30% der Nennspannung (10% bei DC Geräten) übersteigt, verbinden Sie die Klemmen mit einem RC-Filter (C = 0.1µF, R ...
- マニュアル
...Wertung Nennversorgungsspannung • 100 bis 120 VAC (50/60 Hz) • 200 bis 240 VAC (50/60 Hz) • 24 VAC/VDC (50/60 Hz) • 48 VDC, • 100 bis 125 VDC Betriebsspannungsbereich 85% bis 110% der Nennversorgungsspannung Leistungsaufnahme • 100 bis 120 VAC: ...
- マニュアル
...Effective load factor Unit r/min Mechanical axis movement o e e t Explanation Displays the actual rotation speed of the motor shaft. Calculates and displays the present value of the mechanical axis on feedback ec a ...