全 5559 件が検索されました。(1981 - 2000件を表示)
- マニュアル
...NKPRT 漢字出力をする場合で、 シフトJISコードデータをJISコードに変換の上、 プリンタ制御コードが KI(漢字IN) :[ESC]K(1B4BHex) “PC-PR” のプリンタ KO(漢字OUT) :[ESC] H(1B48Hex) ではさんで送信します EKPRT 漢字出力をする場合で、 シフトJISコードデータをJISコードに変...
- マニュアル
...CLK21 RUN ERC INS SD RD TER ERH M/A LNK NODE No. ×100 2 1 2 1 bit/s OFF OFF 2M OFF ON 1M ON OFF 500 k 10 21 ON 1 2 ON ×101 BAUD RATE SW1 TER SW ON BD H BD L SHLD 装着用機器 対応PLC本体 形CQM1H-CPU61/51 装着可能台数 最大1台 電源ユニット 1台のみ装着可 装着位置 CPUユニット 通信ユニット...
- マニュアル
...SCHのBINデータを BCDデータに変換してDCHへ転 BCD/@BCD(24) S MLPX オペランド 機能/関連フラグ 桁指定データ(K)で指定された SCHの1桁分(4ビット)を、DCH MLPX/@MLPX(76) S の16ビットにデコードします (1桁の値に対応するビットをON ...
- マニュアル
...できるようになりました。 これにより、従来機種の約2倍(DM6655+EM6143)のリニアなデータメモリ空間を利用できます。 ・6 4 K W の大容量ユーザメモリ ( U M ) をサポートしています(従来最大 32kw)。 C200HX/HG/HE-CPU□□-Zタイプの機能拡張項目を、従来のC200HX/HG/ HEと...
- マニュアル
...タ) リレーエリア2 256∼511 25600∼51115 D:ディスティネーションデータ(出力データ) HR 保持リレー HR00∼99 HR0000∼9915 K:桁指定 AR 補助記憶リレー AR00∼27 AR0000∼2715 C:コントロールデータ LR リンクリレー LR00∼63 LR0000∼6315 N:番号指定、チャネル数設定 TR 一時記憶リレー TR0∼7...
- マニュアル
...ートメニューに登録するグループ名を指定する画面が表示されます。 グループ名 を変更するときは 、直接入力し[O K ]をクリックします。 グループ名が 「SYSMAC」のままでよいときは、[OK]をクリックします。 以降、画面の指示に従い、インストールを...
- マニュアル
...000EHex 0000∼6143 *1:これ以外のCSシリーズのI/Oメモリアドレスを指定することはできません。 ●データ転送エリア (k∼) :運転用データエリアによる間接指定データ転送エリアとしては、以下のエリアのみ可能です。 したがって、転送チャネル数は、こ...
- マニュアル
...ジタルとサブデジタルのアルファベット表記は、以下のとおりです。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 仕様 索引 設定遷移図 18 各部の名称・はたらき・構成 ZX2 ユーザーズマニュアル zx2_7.book 19 ページ 2024年8月6日 ...
- マニュアル
...制御モードを設定する p.124、p.223 演算をする各タスクで算出された結果を使って、演算を行います。 演算式は、mX+nY+Kになります。 項目 設定項目 設定値 説明 演算 パラメータX なし(初期値)/TASK1∼TASK4 演算対象タスクを切り替えられます。 タスク1...
- マニュアル
...空白 ↑ユニット番号 ↑空白 ↑データ番号 ↑空白 ↑設定値(N 文字) <レスポンスフォーマット> 正常処理時 O K CR コマンドが正常に処理されなかったとき R 5 E CR 無手順で接続する <パラメータ説明> パラメータ 内容 ユニット番号 取得対象のユニッ...
- マニュアル
...を表示 さ せる p.44 (*) FE リ ニア リ テ ィ 調整/検出物体の材質/鉄、 ス テ ン レ ス (SUS340) p.46 DREV (*) DISP E F H I K L H-DLY ホール ド /デ ィ レ イ ホール ド p.76 H-D-T ホール ド /デ ィ レ イ ホール ド /デ ィ レ イ時間設定 p.76 H-HYS ホール ド / ト リ ガモー ド /セルフ ト リ ガ ...
- マニュアル
...ザーズマ ニ ュ アル 125 operation2.book 126 ページ 2013年12月11日 水曜日 午前9時10分 第7章付 録 デジ タ ル表示 I K P 設定内容の初期化 p.105 INV 正負の値を反転 p.73 非測定時設定/出力を保持する p.85 リ ニア出力の補正値設定 p.82 (*) mA スペシ ャル/モ ニ ...
- マニュアル
...時設定/出力を保持する p.102 リ ニ ア出力の補正値設定 p.99 非測定時設定/ ク ラ ン プ値/最大設定 p.102 I K L M O P (*) KEEP L-ADJ (*) MAX (*) METAL ゲ イ ン切替/ メ タ ル p.74 (*) MIROR ゲ イ ン切替/ ミ ラ ー p.74 (*) OFF-D タ イ マ/オ フ デ ィ レ イ p.104 (*) ON-D タ イ マ/オ ンデ ィ レ イ p.104 (*) ...
- マニュアル
...定範囲 参照 割付け - 入力A~入力I p.3-14 演算 個別 OFF、 個別 (入力A~入力I)、 演算 (挟み込み厚み、 段差、 K+mX+nY、 平均、 MAX-MIN) p.3-15 スムーズ ON OFF、 ON - 平均 1 1、 2、 4、 8、 16、 32、 64、 128、 256、 512、 1024、 2048、 4096 - 微分 OFF OFF、 ON - スケー リ ング OFF OFF、 ON (自動、 手動) - タ イプ スルー スルー (...
- マニュアル
...2:ピーク ユニット番号28hの設定 3:ボトム 内容は、マルチタスクモ 4:厚み ードのみ有効です。 5:段差 6:K+mX;+nY 3h 演算パラメータX 0:なし 1:TASK1 2:TASK2 3:TASK3 4:TASK4 演算パラメータY 第3章 4h 0:なし 1:TASK1 2:TASK2 ユニット番号とパラメータ番号 3:...
- マニュアル
... ン ・その他 コ マ ン ドコ マ ン ド の結果に応 じ て、 OK も し く はERが返 り ます。 コ マ ン ド が正 し く 実行 さ れた場合 O K CR コ マ ン ド が正 し く 実行 さ れなか っ た場合、 も し く は、 設定NGであ っ た場合 E R CR デ リ ミ タ は、 以下の3種類か ら選択で き ...
- マニュアル
... れません) - 相互干渉防止 (シ ン グル タ ス ク モー ド と 同 じ ) - 測定値 な し *、 平均、 ピー ク 、 ボ ト ム、 厚 p.5-24 み、 段差、 K+mX+nY ヘ ッ ド 設置投光量 測定 TASK2~4 18 ZS-HL ユーザーズマニ ュ アル フ ィ ルタ (シ ン グル タ ス ク モー ド と 同 じ ) - 出力 (シ ン グル タ ス ク モー ...
- マニュアル
...無手順 コ マ ン ド のレ スポ ン ス フ ォ ーマ ッ ト は次のよ う にな り ます。 ・ コ マ ン ド が正 し く 実行 さ れた場合 O K CR ・ コ マ ン ド が正 し く 実行 さ れなか っ た場合、 または設定NGであ っ た場合 E R CR ・ レ スポン スの末尾には、 通信条件設定で決定 さ ...
- マニュアル
...号 スペース コマンドデータ デリミタ <レスポンス> 正常に処理された場合レスポンスデータ デリミタ O K デリミタ 正常に処理されなかった場合 E R デリミタ コマンドデータ コマンドおよびパラメータを指定します。 チャネル番号 コ...
- マニュアル
...する面を設定します ※測定点モード「厚み」選択時には計測面2も設定し、厚みを算出します 演算パラメータ X,Y,K,m,n 測定点モード「TASK間演算」選択に設定します K+mX+nY ユーザーズマニュアル P5-24 ラインブライトを表示する計測中の受...