全 22 件が検索されました。(1 - 20件を表示)
- カタログ
... models without options. *6. The allowable radial and thrust loads are the values determined for a limit of 20,000 hours at normal operating temperatures. The allowable radial loads are applied as shown in the following diagram. Radial load Thrust load Center of shaft (...
- カタログ
...目安に決められた値です。 許容ラジアル荷重は、下図の位置での値を示します。 ラジアル荷重スラスト荷重軸中央(LR/2) LR *7. 垂直軸で使用する場合は、ACサーボモータ/ドライバ 1Sシリーズ EtherCAT®通信内蔵タイプ SS1/SLS安全機能搭載ユーザーズ...
- カタログ
... models without options. *6. The allowable radial and thrust loads are the values determined for a limit of 20,000 hours at normal operating temperatures. The allowable radial loads are applied as shown in the following diagram. Radial load Thrust load Center of shaft (...
- カタログ
...目安に決められた値です。 許容ラジアル荷重は、下図の位置での値を示します。 ラジアル荷重スラスト荷重軸中央(LR/2) LR 」を参照 *7. 垂直軸で使用する場合は、ACサーボモータ/ドライバ 1Sシリーズ EtherCAT®通信内蔵タイプ ユーザーズマニュアル(...
- カタログ
... models without options. *6. The allowable radial and thrust loads are the values determined for a limit of 20,000 hours at normal operating temperatures. The allowable radial loads are applied as shown in the following diagram. Radial load Thrust load Center of shaft (...
- カタログ
...目安に決められた値です。 許容ラジアル荷重は、下図の位置での値を示します。 ラジアル荷重スラスト荷重軸中央(LR/2) LR *7. 垂直軸で使用する場合は、「AC サーボモータ/ドライバ 1S シリーズ EtherCAT® 通信内蔵タイプ安全機能対応ユーザーズマニ...
- カタログ
...容ラジアル荷重は、下図の位置での値を示します。 速 機 ラジアル荷重 ご注文の手引き スラスト荷重軸中央(LR/2) *4. ブレーキは無励磁作動型です。 (励磁電圧を加えたとき解除されます。 ) *5. バリスタ(TNR15G271K 日本ケミコン製、またはZ15D271 石塚電子製) 使...
- カタログ
...の高い機械は大きな負荷イナーシャでも動作できます。 モータ選定して確スラスト荷重認してください。 軸中央(LR/2) ・大きな負荷イナーシャで頻繁にダイナミックブレーキを動作させるとダイナミックブレーキ抵抗の焼損に繋がり...
- カタログ
... may fail. *3. The allowable radial and thrust loads are the values determined for a limit of 20,000 hours at normal operating temperatures. The allowable radial loads are applied as shown in the following diagram. Radial load Thrust load Center of shaft (...
- マニュアル
...They are released when excitation voltage is applied. *5. The operation time is the measured value (reference value) with a varistor installed as a surge suppressor. 3-18 Specifications Item 3-2 Servomotor Specifications Radial load Thrust load Center of shaft (...
- マニュアル
...*3. The allowable radial and thrust loads are the values determined for a limit of 20,000 hours at normal operating temperatures. The allowable radial loads are applied as shown in the following diagram. Radial load Thrust load Specifications 3 Shaft center (...
- マニュアル
...レッシュされるため、I/Oメモリエリアへの書き込みが受信処理と同期せずタイムラグが発生します。 CIO□□□ WR□□□□*1 LR□□□□*2 HR□□□□ AR□□□□ DM□□□□□ EM□□□□□ □:チャネル# そのステップ内で個別に使用するリレーエリアを固定的に割り当てたい場合に設定します。 変更す...
- マニュアル
...れます。 ) *5.動作時間は保護素子にバリスタを入れて測定した値(参考値)です。 ラジアル荷重スラスト荷重軸中央(LR/2) 3-18 仕様 3-2 モータ仕様 ■ 3000r/min フラットタイプモータ項 目定格出力 *1 定格トルク 3 *1 定格回転数最大回転数瞬時最大...
- マニュアル
...目安に決められた値です。 許容ラジアル荷重は、下図の位置での値を示します。 ラジアル荷重スラスト荷重軸中央(LR/2) 3 *4.ブレーキは無励磁作動型です。 (励磁電圧を加えたとき解除されます。 ) *5.動作時間はサージキラー(CR50500 岡谷電機産業...
- マニュアル
...Node #3 Node #4 LR 00 to LR 09 (#1 data) LR 00 to LR 09 (#1 data) LR 00 to LR 19 (#3 data) LR 20 to LR 39 (#3 data) LR 10 to LR 2 (#2 data) LR 10 to LR 29 (#2 data) LR 20 to LR 39 (#4 data) LR 40 to LR 59 (#4 data) Group 1 5-6 Group 2 Restrictions on C200HW-SLK13/14/23/24 Data Link Areas 5-6-1 Combining the C200HW-SLK13/23 with other SYSMAC LINK Units Manually generated data link areas can contain up to 2,966 ...
- マニュアル
...IN Area OUT Address Length OUT Area IN Address Length IN Area OUT Address Length OUT Area Send Request Code Delimiter Send Code Delimiter Receive Code None, CIO, WR*1, LR*2, HR, AR, DM, EM. Refer to Link Word Designation in the following section. None, CIO, WR*1, ...
- カタログ
...安に決められた値です。 許容ラジアル荷重は、 下図の位置での値を示します。 ラジアル荷重スラスト荷重軸中央(LR/2) *4. ブレーキは無励磁作動型です。 (励磁電圧を加えたとき解除されます。 ) *5. 動作時間はサージキラー(CR50500 岡谷電機産業製)を...
- マニュアル
... Servomotor ON and OFF while the dynamic brake is enabled. • The dynamic brake is intended for emergency stop. If the dynamic brake is activated, provide an interval of 3 minutes or more before the next activation. 3 Radial load Thrust load Center of shaft (...
- マニュアル
...Specifications *3. The allowable radial and thrust loads are the values determined for a service life of 20,000 hours at normal operating temperatures. The allowable radial loads are applied as shown in the following diagram. Radial load Thrust load Center of shaft (...
- マニュアル
...決められた値です。 許容ラジアル荷重は、下図の位置での値を示します。 仕様 ラジアル荷重スラスト荷重軸中央(LR/2) *4. ブレーキは無励磁作動型です。 (励磁電圧を加えたとき解除されます。 ) *5. 動作時間はサージキラー(CR50500 岡谷電機産業製)を...